유니버설 로봇, 미국 MODEX에서 코봇에 기반한 새로운 솔루션 출시

유니버설 로봇이 MODEX 2020에서

새로운 COBot-POWED FULLILLMENT

솔루션을 선보입니다

협동로봇 시장의 리더인 ur이 북미 지역에서 가장 큰 공급망 체인 엑스포에서 파트너 MDCI AUTOMATION, RIGHTHAND ROBOTICS, cross automation의 새로운 어플리케이션을 사용해, 직원들이 어려워하는 팔레타이징 및 부품을 집어 올리는 작업을 자동화하는 방법을 시연합니다.

미국의 모든 소매업에서 전자 상거래가 전년 대비 가장 큰 성장세를 보임에 따라, 현재 미국에서는 필요한 추가 창고 공간 작업보다도 더 많은 창고를 건설하고 있습니다. 최근 재료 연구소 조사에 따르면, 수천 명의 공급망 전문가에게 어떤 기술이 생산성을 크게 향상시킬 수 있는지에 대해 물었을 때 ‘로보틱스 및 자동화’라고 했다고 합니다.

Universal Robots의 어플리케이션 개발 담당 수석 매니저인 Joe Campbell은 “공급망 산업에서 협동로봇 수요가 늘어나는 이유가 있습니다. “주문 처리 센터가 점점 더 많은 소량 주문을 처리하기 위해서는 광범위한 제품과 높은 처리량을 지원하는 로봇 부품 선택 프로세스가 필요한데, 협동로봇은 이를 지원하는 산업이므로 빠르게 발전하고 있습니다." 그의 3 월 9 일 월요일 MODEX 쇼에서“협동로봇 : 제조, 포장 및 유통 형태의 진화”라는 주제로 프레젠테이션합니다.

기존의 산업용 로봇은 보통 보호 펜스에 볼트로 고정되어 한 가지 작업만 처리하는 반면, 협동로봇(코봇)은 유연한 구현과 저렴한 투자 비용으로 이러한 자동화 과제를 효과적으로 해결합니다. Atlanta Universal Robots는 3 월 9 일부터 12 일까지 MODEX 부스 1007에서 새로운 어플리케이션 협동로봇 암을 선보이며 공급망 산업을 위한 차세대 자동화 솔루션을 위한 실무 경험도 제공합니다.

MDCI Automation의 빠른 설치 키트
MDCI Automation의 빠른 설치 키트

공급망의 분류 작업을 돕기 위한 - 빠른 설치 키트

Plus One Robotics와 파트너십을 맺었으며 Universal Robots Certified Systems Integrator 인 MDCI Automation이 개발한 택배, 박스 포장 및 수동 작업을 위한 협업적이고 정확하며 확장 가능한 솔루션인 QDK (Quick Deployment Kit)는 UR 부스에서 첫 공개될 것입니다. QDK는 PlusOne의 PickOne 소프트웨어 및 UR 10e 암이 구현하는 강력한 비전 엔진을 사용함으로써 픽 포인트를 식별, UR 코봇으로 포인트를 전송, 각 아이템을 선택하여 플레이스 구역 / 컨베이어에 배치합니다. QDK는 빠르게 움직이는 컨베이어 속도를 유지할 수 있으며 원격 경보 기술을 통해 사람의 도움을 통해 목표를 선택하기 위해 “학습”할 수 있습니다.

MDCI Automation의 엔지니어링 부사장 Kurt Scheffler은 다음와 같이 설명했습니다. “Universal Robots의 협동로봇 플랫폼은 검증된 하드웨어, 프로그래밍의 용이성 그리고 UR 코봇과 함께 작동하도록 테스트 및 승인된 업계 최고의 제품을 제공하는 UR + 파트너의 대규모 에코 시스템을 제공합니다. UR은 QDK에 Soft Robotics의 UR+ 인증 그리퍼 UR + 파트너 Vention의 셀 장비를 통합했습니다."

The Cross Palletron
The Cross Palletron

크로스 Palletron-이동하는 팔레타이징

UR의 MODEX 부스에서 UR10e 코봇을 사용하여 완벽히 협업하고 모바일 팔레타이저 및 팔레타이저를 생산하는 Cross Company의 새로운 Cross Palletron도 런칭합니다.Cross의 사용하기 쉬운 소프트웨어는 복잡한 로봇 프로그래밍의 필요성을 없앨 뿐만 아니라 팔레타이저를 다른 생산 라인이나 패키지 크기에 훨씬 빠르게 재배치합니다.

Cross Company Automation Group의 린 크럼프 (Lynn Crump) 사장은 “많은 고객들이 이러한 일상적인 업무를 수행하는 것을 계속 고민해 온 사실을 알게되었기에 이 솔루션을 시장에 출시하게되어 기쁩니다. " 고객들은이 이 시스템이 단일 교대 작업에서 2 년 미만의 ROI를 보이며, 이 외 여러 교대 작업에서는 더 빠른 ROI를 확인했습니다.

Cross Palletron은 작업자가 작업장 부상으로 이어질 수 있는 반복적인 벤딩 및 리프팅 작업을 하지 않도 록하는 것을 목표로합니다. 그러면 직원은 보다 창의적이고 쉽게 자동화 할 수 없는 중요한 의사 결정 작업을 할 수 있습니다.

The RightPick2

RightPick2 – 기록을 경신하는 picking 플랫폼

UR 기반 솔루션의 RightHand Robotics는 2018 MODEX에서 3 일 동안 131,072 개의 품목에 Rickpick을 성공적으로 선택하고 설치하여 전시회에서 공개하는 세계 최고 기록을 세웠습니다. 덕분에 RightHand Robotics의 새로운 MHI 혁신상을 수상한 RightPick2 플랫폼을 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 인인텔리전트 그리퍼, 비전 시스템, 제어 소프트웨어 및 높은 속도와 신뢰성으로 가장 광범위한 제품인 "3Rs"을 처리하는 UR5e 코봇을 갖춘 MODEX 부스 9826에서 선보인 제품입니다.

RightHand Robotics의 제품 및 마케팅 책임자인 Vince Martinelli는“Universal Robots의 e-Series 코봇을 통해 고객이 빠르고 정확하게 재주문을 해야함을 알릴 수 있습니다. “Universal의 코봇은 작업하기 쉽고 UR팀도 좋습니다. 그들은 RightHand에서 신뢰할 수 있고 반응이 좋은 공급 업체이자 파트너로서 고급 기술을 플랫폼에 통합할 수 있다는 자신감을 갖게 되었습니다.”

RightPick 플랫폼은 전자 상거래, 소매업, 제약, 식료품 등 수많은 산업에서 수백만 건의 픽업 작업을 성공적으로 완료했습니다. 각 회사의 작업에서 이러한 기능을 활용하기로 했으며, 일본 최대의 소비자 포장 제품 도매 업체인 PALTAC CORPORATION도 새로운 RDC Saitama 시설에서 멀티 로봇 차량을 운영하고 있습니다.

UR 코봇은 MODEX의 다른 부스에서도 전시됩니다:

Manhattan Associates, B7485 - RightHand Robotics RightPick 부품 피킹 솔루션 중 하나인 UR5 e-Series 코봇은 전자 상거래 공급망 산업에서 다양한 품목을 안정적으로 높은 속도로 처리 할 수 ​​있습니다

Tompkins Robotics, B9002 - RightHand Robotics의 RightPick 부품 피킹 솔루션 중 하나인 UR5 코봇은 t-Sort 모듈식 로봇 분류기에 대한 실시간 로봇 활용 보여줍니다.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea