Universal Robots는 Phillips Corporation과의 미국 파트너십을 인도로 확장하여, Haas CNC 기계를 판매하는 최대 유통회사와 손잡았습니다. 이는 인도 제조업체의 생산성을 향상시킬 것입니다.
생산성을 높이고 제조업체가 위기를 벗어날 수 있도록 돕고자 UR에서 세계 최대 규모의 Haas Factory Outlet인 Phillips Corporation의 Phillips Machine Tools India와 손을 잡습니다. 기계가 있는 공장에 안전하고, 사용자 친화적인 솔루션을 제공하여 가동 시간을 최적화하고여 인도 제조업체에 상당한 이점을 제공합니다. 2019 년 8 월에 처음 발표된 미국의 두 회사 간의 기존 파트너십을 확장한 것입니다.
코봇의 팔은 로봇을 신속하게 설치할 수 있고 차지하는 공간이 적으며 프로그래밍도 쉽습니다. 인도의 제조업체가 직면한 자동화에 대한 일반적인 장벽을 극복하여 Industry 4.0 기술을 구현하게 합니다. 전통적으로 제조업체는 CNC 로봇의 로딩 및 언로딩에 큰 어려움을 겪고 있으며 이는 협동로봇의 가장 보편적인 어플리케이션 중 하나입니다. 따라서 "UR India"와 "Phillips Machine Tools India"사이의 총판 계약은 Haas CNC 기계와 함께 코봇을 신속하게 배치하여 제조업체의 인력 문제를 해결하고 이 불확실성에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 합니다. 또한 신규 및 기존 제조업체에 저렴한 솔루션을 제공하며, 유연한 자동화를 선택함으로써 전반적으로 생산성을 높이도록 도와줄 것입니다.
Universal Robots의 남아시아 총괄 책임자인 Pradeep David는 “Universal Robots India는 Haas Factory Outlet 인 Phillips Machine Tools India와 파트너십을 체결하여 인도의 자동화된 기계 판매 시장에 솔루션을 제공합니다. Universal Robots와 Phillips India는 Phillips의 광범위하게 설치된 기반과 서비스 네트워크 팬 India를 통해 대중화된, 그리고 유연한 자동화의 이점을 MSME, SME 및 OEM에게 가져다 줄 것입니다."라고 했습니다.

Pradeep David, General Manager, South Asia, Universal Robots.Universal Robots India는 Haas Factory Outlet 인 Phillips Machine Tools India와 파트너십을 체결하여 인도의 자동화된 기계 판매 시장에 솔루션을 제공합니다. Universal Robots와 Phillips India는 Phillips의 광범위하게 설치된 기반과 서비스 네트워크 팬 India를 통해 대중화된, 그리고 유연한 자동화의 이점을 MSME, SME 및 OEM에게 가져다 줄 것입니다.
UR은 이미 전 세계에 걸쳐 44,000 개 이상의 코봇을 판매했으며 텐딩 Haas CNC 기계에 사용되는 UR 코봇도 1,000 개 이상에 달합니다. Phillips Corporation은 전 세계에 19,000 개 이상의 Haas CNC 기계를 설치했습니다. UR의 로봇 암으로 60 가지가 넘는 Haas 모델을 자동화 할 수 있습니다. 세계 최대의 CNC 브랜드 유통 업체와 최고의 협동로봇 브랜드 간의 파트너십은 인도 제조업체들에게 많은 이점을 제공합니다. 필립스의 제조 전문 지식 및 어플리케이션 노하우, 그리고 Haas-UR 솔루션을 결합하여 비즈니스 생산성을 높이고 또한 잠재적인 위험에 대비하십시오.
Phillips Machine Tools India의 Managing Director인 Terrence Miranda는 다음과 같이 말합니다. “오늘날 그 어느 때보다도 경쟁 우위에 관한 것이 중요합니다. Phillips Machine Tools India는 인도 제조업에 있어 경쟁 우위를 확보 할 수 있는 혁신적이고 경제적인 솔루션을 제공합니다. Universal Robots를 통한 Phillips Automation은 광범위한 CNC 머신 텐딩 작업에 비용 효율적이고 유연하며 안전한 자동화 솔루션을 제공하는 협동로봇을 제공합니다. Universal Robots는 10,000 개 이상의 CNC 기계와 10 개의 기술 센터가 인도 전역에 분산되어 있으며, 공작 기계 전문 지식과 자동화 경험을 결합하여 고객이 쉽고 안정적인 자동화를 통해 Phillips 방식으로 기계 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.”
기업들은 UR 코봇이 존 설치를 개조하고 새로운 고객에게 가능성을 열어주어 turn-key 솔루션을 제공하는 데 엄청난 잠재력을 가지고 있음을 인지하고 있습니다. UR에는 UR 코봇과 CNC 사이의 양방향 통신을 용이하게 하는 VersaBuilt 소프트웨어와 같은 솔루션이 있기 때문에, UR 코봇이 Haas 기계와 통신하는 데 관련된 배선이나 복잡한 코딩은 없습니다. 즉, UR 코봇은 코봇 자체의 티치 펜던트를 통해 Haas CNC에 저장된 모든 가공 프로그램을 쉽게 실행할 수 있으며 모든 Haas 안전 인터락(safety interlock) 기능을 유지합니다. 이 파트너십은 인도의 제조업을 완전히 새로운 수준으로 끌어 올리고자 노력하고 있으며, 특히 자동화를 처음 접하는 사람들에게 인도에서도 효율성이 높고 품질이 우수한 제품을 만들 수 있다고 힘을 실어줄 것입니다.
UR 코봇은 여기에서 다양한 Haas CNC 기계를 볼 수 있습니다.