유니버설 로봇, 협동로봇 자동화를위한 고하중 페이로드 코봇 출시

더 많은 것을 위해 구축 : UR16e, 협업 가속화 로봇 솔루션을 확장하여 자동화 가속화를 추구하는 제조업체를위한 무거운 탑재량 기능 추가

세계에서 가장 신뢰할 수 있고 널리 배포 된 코봇 제조업체 인 Universal Robots는 인상적인 16kg 페이로드 기능을 자랑하는 UR16e의 즉각적인 가용성을 발표했습니다.

UR16e는 900mm의 도달 거리와 +/- 0.05mm의 반복성을 제공하여 고하중을 제공하므로 무거운 재료 취급, 무거운 부품 처리 및 기계 가공과 같은 작업 자동화에 이상적입니다.

Universal Robots의 사장 인 Jürgen von Hollen은“오늘날 불확실한 경제 기후 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 유연한 솔루션을 검토해야합니다. “UR16e를 통해 우리는 중점 작업을 안정적이고 효율적으로 처리 할 수있는 협업 로봇의 필요성을 충족시킵니다. 이번 출시는 제품 포트폴리오의 다양성을 크게 확대하고 제조업체가 성능을 개선하고 노동 문제를 극복하며 비즈니스를 성장시킬 수있는 더 많은 방법을 제공합니다.”

UR의 혁신적인 e-Series 플랫폼에서 개발 된 UR16e는 다음을 포함하여 제조업체에게 엄청난 혜택, 기능 및 가치를 제공합니다.

  • 쉬운 프로그래밍과 작은 설치 공간으로 빠르고 마찰없는 배치

UR16e는 자동화를 쉽고 빠르게 가속화합니다. 사용자의 경험이나 지식 기반에 관계없이 프로그래밍 및 통합이 간단합니다. 모든 UR의 코봇과 마찬가지로 UR16e는 포장을 풀고 장착하고 프로그래밍하여 1 시간 이내에 작업을 수행 할 수 있습니다. UR16e는 작은 설치 공간과 900mm의 거리로 중단없이 모든 프로덕션 환경에 쉽게 통합됩니다.

  • 인체 공학적 과제 해결 및 비용 절

16kg의 탑재량으로 UR16e는 무거운 부품과 제품을 들어 올리고 옮기는 데 따른 인체 공학적 및 생산성 문제를 해결하고 비용을 낮추며 다운 타임을 줄입니다.

  • 고하중 자재 취급 및 기계 가공에 이상적

견고하고 신뢰할 수있는 UR16e는 정밀도를 떨어 뜨리지 않고 멀티 파트 핸들링을 포함한 고하중 및 CNC 머신 텐딩 어플리케이션을 자동화하는데 이상적입니다.

UR16e 비디오

"유니버설 로봇에서는 협업 자동화를 통해 가능한 것의 한계를 계속 뛰어 넘고 있습니다." "오늘날, 우리는 다른 제조업체보다 더 많은 페이로드를 제공 할 때 더 많은 작업량을 제공 할 수있는 코봇을 시장에 출시함으로써 모든 제조업체가 자동화의 힘을 최대한 활용할 수 있도록 돕고 있습니다."

UR의 다른 e-Series 코봇과 마찬가지로; UR3e, UR5e 및 UR10에는 내장 된 힘 감지, 사용자 정의 가능한 정지 시간 및 정지 거리 및 직관적 인 프로그래밍 흐름을 포함하여 17 개의 구성 가능한 안전 기능이 내장되어 있습니다. UR16e는 EN ISO 13849-1, PLd, Category 3 및 완전한 EN ISO 10218-1을 포함하여 장애물이없는 휴먼-로봇 협업을위한 가장 까다로운 준수 규정 및 안전 표준을 충족합니다.

UR16e 소개유니버설 로봇, 협동로봇  자동화를위한 고하중 페이로드 코봇 출시

더 많은 기능을 구현

UR은 제조 자동화의 패러다임을 바 꾸었습니다. 자사의 코봇 포트폴리오는 제조업체가 10 년 동안 경쟁, 승리 및 성장할 수있는 힘을 키워 왔지만 오늘날의 솔루션은 더 많은 것을 할 수 있도록 만들어졌습니다. 비용이 많이 들고 복잡하고 위험한 기존 자동화 솔루션과 달리 UR은 직관적인 프로그래밍과 생산 라인 또는 워크 플로 중단없이 코봇을 사용하여 자동화를 가속화하는 데 필요한 모든 규모의 제조업체에 제공합니다.

오늘날 UR은 전 세계에서 37,000 개 이상의 코봇을 보유하고 있습니다. 조립, 픽 앤 플레이스, 폴리싱, 팔레 타이 징, 머신 텐딩, 스크류 및 너트 구동 등 수천 개의 생산 환경에서 지루하고 중요한 작업을 수행합니다. 인증 제품의 개방형 에코 시스템 인 UR +와 무료 온라인 로봇 교육 인 UR Academy를 ​​통해 모든 제조 작업의 고유 한 요구 사항에 가장 적합한 코봇 솔루션을 구현하는 것이 빠르고 비용 효율적이며 빠른 투자 회수와 낮은 총계 소유 비용 및 높은 투자 수익.

UR16e의 강점과 고급 기능은 2019 년 9 월 17-21 일 상하이에서 개최되는 중국 국제 산업 박람회(China International Industy Fair)에서 처음으로 선보일 예정이며, 다음 주 9 월 23-25-25 일에는 라스 베이거스에서 Pack Expo가 열립니다.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea