--

정확하고 실용적인 UR cobots 이중 생산 생산량

Zippertubing Company

요약

로봇 공학 경험이 없는 가족 소유의 Zippertubing Company 는 랩 어라운드 케이블 재킷을 위한 스냅 체결 기계를 관리하는 비전 유도 애플리케이션에 Universal Robots 를 통합했습니다.

비즈니스 혁신

“어떤 통합자를 사용하고 계십니까? 애리조나의 지퍼튜빙 (Zippertubing) 운영 관리자 팀 미드 (Tim Mead) 는 무역 박람회에서 로봇 제조업체를 방문하면서 계속 질문을 받았습니다.“ 하지만 우리는 우리 자신을 통합할 수 있는 무언가를 원했습니다. 많은 비용을 절감하고 설치를 합리적인 가격대로 끌어내릴 수 있을 것입니다. "라고 Tim Mead는 말합니다.

그의 회사는 호스, 파이프 및 케이블을 보호하기 위해 자동차 및 항공우주 산업에서 사용되는 열 랩에 대한 수요가 매우 크게 증가하고 있었습니다. Zippertubing 생산 라인에서 작업자는 케이블 재킷을 스냅 기계에 올바르게 삽입하는 빠른 진행, 고정밀, 고반복 작업을 따라잡는 데 어려움을 겪었습니다. 그 때부터 회사는 더 사용자 친화적인 협업 로봇, 즉" 코봇 (cobots) "을 찾기 시작했습니다.

Zippertubing

산업 Automotive and Subcontractors
나라 North America
직원 수 50-100
사용된 코봇 UR5
동영상 — UR5 Robots, Zippertubing Company USA

솔루션

“몇 가지 이유로 Universal Robots ’UR5를 선택했습니다. 짧은 데모 후 우리는 이것이 우리가 스스로 통합할 수 있는 협업 로봇이라는 것을 깨달았습니다. 우리는 또한 다재다능함을 보고 있었습니다." 라고 Matt Hesselbacher의 Zippertubing 엔지니어링 매니저가 Zippertubing 제품이 매월 어떻게 바뀔 수 있는지 설명합니다. 작업자가 로봇 주변에서 작업하고, 가공되지 않은 부품을 공급하고, 완성된 부품을 제거하기 때문에 안전은 또 다른 우려 사항이었습니다.

Tim Mead의 배경은 로봇 프로그래밍이 아닌 화학 공학이었기 때문에 처음부터 로봇 셀을 만드는 것을 주저했습니다. "우리를 설득하는 데모는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 유통 업체 인 포지션 테크놀로지스 (In-Position Technologies) 가 수행했으며 매우 간단해 보였습니다. UR 웹 사이트에는 멋진 교육 자료도 많이 있습니다." 라고 무료 Universal Robots Academy 를 사용하여 로봇을 구입 한 후 속도를 높인 운영 관리자는 말합니다.

제품 품질 및 생산량 향상

제품 품질 및 생산량 향상

Mead는 "UR5에서 발견한 가장 큰 이점은 제품 품질이 실제로 향상되었다는 것입니다. 로봇은 8개월 동안 작동해 왔으며 일부 제품 반품에서 현재 생산된 부품에 결함이 없는 상태로 전환되었습니다." 라고 말합니다. 그는 "로봇 자체를 통해 수동 조작보다 부품에 대해 300% 더 많은 허용 오차를 지정할 수 있다" 며 Zippertubing 고객들도 이러한 개선을 주목하고 있다고 덧붙였습니다.

간단하고 실용적인 교육

간단하고 실용적인 교육

Tim Mead의 배경은 로봇 프로그래밍이 아닌 화학 공학이었기 때문에 처음에는 처음부터 로봇 셀을 만드는 것을 주저했습니다. "우리를 설득하는 데모는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 유통 업체 인 포지션 테크놀로지스 (In-Position Technologies) 가 수행했으며 매우 간단해 보였습니다. UR 웹 사이트에는 멋진 교육 자료도 많이 있습니다." 무료 Universal Robots Academy 를 사용하여 로봇을 구입 한 후 속도를 높인 운영 관리자는 말합니다.

UR5는 소등 제조를 가능하게 합니다

애리조나 회사는 첫 번째 UR5를 프로그래밍하여 cobot (코봇) 이 5개의 수형 스냅이 삽입된 스냅 세트 기계를 통해 이동하는 사전 절단 패브릭 재료를 픽업한 다음 5개의 암형 스냅이 추가된 두 번째 기계로 이동합니다. 25초 사이클은 UR5가 스냅이 올바르게 추가되었는지 검사하는 비전 카메라에 피스를 제시하면서 마무리됩니다. 결과에 따라 UR5는 완성된 피스를 "양호" 또는 "스크랩" 더미에 배치하도록 지시됩니다.

지퍼튜빙 (Zippertubing) 은 이제 원단 납품을 위해 턴테이블을 통합하여 시간 외 부품의 수량을 늘리는 동시에 사이클 타임을 줄이는 보다 컴팩트한 두 번째 UR5 설치 작업을 진행하고 있습니다. “우리는 로봇을 밤새 가동하고 생산량을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 우리는 또한 2 ~ 3 개의 추가 부품을 처리하고 더 많은 생산을 처리 할 수 있습니다." 라고 Mead는 공동 작업 로봇을 통해 해당 응용 분야에서 회사의 노동력을 32% 줄일 수 있었던 방법을 자세히 설명합니다. "이제 우리는 그 여유로운 노동력을 생산 라인의 다른 맞춤형 고숙련, 수요가 많은 섹션으로 옮길 수 있습니다. 이 섹션에서 작업자는 자신의 기술을 보다 유익한 방식으로 사용할 수 있습니다."

서로 다른 도구가 필요한 변경을 위해 회사는 UR 코봇을 위한 인증된 플러그 앤 플레이 제품을 갖춘 온라인 플랫폼인 UR + 솔루션 웹사이트로 이동하여 Milibar tool changer 를 찾았습니다. "(cobots)" 로봇 암 끝에 새로운 툴을 추가하는 것은 현재 문제가 되지 않습니다. "라고 Mead는 말합니다.

중국인 직원에 대한 자동화 지원

지퍼튜빙 (Zippertubing) 은 UR5 구매에 대해 약 2년의 ROI를 예상합니다. Hesselbacher는 "투자 수익률은 우리가 로봇과 시스템에 소비한 돈에 대한 수익일 뿐만 아니라, 우리와 고객에게 품질의 문제이기도 합니다." 라며 지속적인 소등 생산이 ROI를 훨씬 낮출 것이라고 강조합니다. Zippertubing 애리조나 공장의 성공은 중국의 자매 시설에서도 반향을 일으켰습니다. 다음 UR 로봇 응용 프로그램을 다듬고 중국 동료들에게 제공할 Mead는 "현재 아시아 시설은 완전히 수동이며, 이 로봇 셀을 만들 수 있는지 확인하기 위해 우리에게 연락했습니다." 라고 말합니다. 애리조나 회사는 이제 UR 로봇이 자동화할 수 있는 다른 작업도 검토하고 있습니다. 바느질도 그 중 하나입니다.
"로봇이 동일한 도구로 스냅과 바느질을 하기를 원하기 때문에 독특한 도전이 될 것입니다." 라고 Mead는 말합니다. 그는 자신의 팀이 가까운 미래에 바느질 프로젝트를 파악할 것이라고 낙관합니다.

밤새도록 로봇을 작동시키고 생산량을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 또한 2 ~ 3 개의 추가 부품을 처리하고 생산의 더 많은 부분을 처리 할 수 있습니다.

Tim Mead, Operations manager, Zippertubing Company.
UR5 협업 로봇, Zippertubing Company, 미국UR5 협업 로봇, Zippertubing Company, 미국UR5 협업 로봇, Zippertubing Company, 미국

해결된 자동화 과제:

  • 스냅 체결 기계에 직물을 정확하게 배치
  • 품질 검사를 위한 비전 카메라 통합
  • 인간과 로봇의 긴밀한 협업

핵심 가치 동인:

  • 협업적이고 안전한
  • FAST 통합
  • UR cobots 인증을 받은 플러그 앤 플레이 제품의 쉬운 프로그래밍
  • UR + 플랫폼

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 픽앤플레이스
  • 품질보증
  • 조립

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결
현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
문의하기: +82 70 8850 8245