공개 입찰 "Education for Industry 4.0" 의 범위는 체코의 Moravian-Silesian 지역의 6개 직업 학교에 협업 로봇을 통합하는 것이었습니다. 시스템 통합업체인 MP Line s.r.o. 와 Universal Robots 유통업체인 Exactec 덕분에 Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek-Místek 및 Havířov의 학교 학생들은 이제 협업 로봇 작업에 중점을 둔 과정에 등록할 수 있습니다. 프로젝트는 EU, 지역 개발부, 모라비아-실레지아 지역의 자금으로 자금을 조달했습니다.
모든 산업의 급격한 변화는 구직자에게 새로운 역량과 지식을 요구합니다. 산업 발전을 따라잡기 위해 전문 직업 학교는 학생들의 미래를 준비하기 위해 그에 따라 학습 계획을 조정해야 합니다. “우리 학교에서는 미래가 협업 로봇 공학에 속한다고 믿습니다. 우리는 학생들이 일자리를 얻기 전에 이러한 시스템으로 작업할 수 있는 기회를 주고 싶었습니다." 라고 SPŠEI Ostrava의 Eduard Polák 교사는 말합니다. “우리의 최근 연구에 따르면 학생들은 로봇 작업에 매우 관심이 있습니다. SŠPU Opava의 교장인 Vítězslav Doleží는" 우리는 이제 협업 로봇 공학에 대한 소개에 중점을 둔 두 가지 전문 과정을 개설할 수 있었습니다. "라고 말합니다.
시스템 통합업체 MP Line s.r.o. 는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 UR3 코봇 (cobots) 을 특징으로 하는 다양한 복잡한 솔루션을 갖춘 새로운 cobot 교실을 갖추고 있습니다. UR3는 비교적 작은 공간에서 가능한 한 많은 응용 프로그램을 보여주는 교실에 설치됩니다. 각 스테이션에서 컨베이어 벨트를 사용할 수 있어 학생들이 고급 픽업 및 배치 작업을 완료할 수 있습니다. 각 UR3 cobot 에는 MP Line이 독점적으로 설계한 특수 그리퍼가 설치되어 학생들이 더 많은 고급 작업을 수행하도록 합니다. 모든 학생들의 안전을 최대한 보장하기 위해, 누군가가 방해할 때 비협조 모드에서 코봇 (cobot) 을 정지시키거나 속도를 늦추도록 레이저 스캐너를 설치합니다. 이러한 안전 솔루션은 각 교실에 설치해야 했습니다.
에두아르드 폴락 (Eduard Polák) 교사는 "학생들은 코봇 (cobot) 과 상호 작용하고 있습니다." 라고 말합니다. “그들은 컨베이어 벨트에서 다양한 물건을 움켜쥐며 로봇 팔을 프로그래밍하고 있습니다. 매일 우리는 학생들이 높이 평가하는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 사용자 친화성에 깊은 인상을 받습니다." 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 통해 모든 직업 학교는 전문 과정을 통해 생산성과 학습 목표를 높일 수 있었습니다.
Vítězslav Doleží, Principal of SŠPU Opava.우리는 학생들이 미래의 직업을 위해 최선을 다해 준비하기를 원하며, 이를 위해서는 실질적인 교육이 필요합니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 학생들이 원하는 대로 맞춤 설정하고 프로그래밍할 수 있는 솔루션을 제공했으며, 지금까지 받은 피드백은 매우 긍정적입니다.




수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...