조립 라인에 cobots 수용

Vitesco Technologies 자동화

Vitesco Technologies 에서 복잡한 조립 작업을 수행하는 UR 코봇 (cobots) 을 시청하세요.

요약

Vitesco Tecnologies Italy는 현대 흡열 엔진, 제조 인젝터, EGR 밸브 및 미립자 필터 재생 시스템을 위한 핵심 부품의 생산 및 개발 분야에서 세계 최고의 기업 중 하나입니다. 리더십과 경쟁력을 유지하기 위해 Vitesco는 DDU (건조 및 분배 장치), 연료 레일 및 RDU (저감 용량 단위) 의 복잡한 조립을 수행하는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 24개 코봇 (cobots) 을 포함한 광범위한 솔루션을 구현하여 자동화 경로를 결정적으로 개선했습니다. 다목적 코봇 (cobots) 은 또한 Vitesco의 생산 라인에서 제품 검사 및 팔레타이즈 전기자 (palletize armature) 를 처리합니다. cobots 도입으로 사이클 시간이 크게 단축되고 라인 작업자가 인체 공학적으로 비우호적인 작업에서 벗어났습니다.

이탈리아 비테스코 테크놀로지스 (Vitesco Technologies Italy) 는 이탈리아 피사 (Pisa) 지방에 두 개의 생산 공장을 두고 있습니다. 이 공장은 특히 연료 분사 및 배기 가스 관리와 관련하여 최신 흡열 엔진의 핵심 요소를 개발합니다. 이러한 구성 요소는 파워트레인 부문에서 가장 복잡한 조립 문제 중 일부를 제시하며 높은 반복성을 보장하는 매우 유연하고 정밀한 자동화 솔루션이 필요합니다.

이 회사는 자동화 분야에서 오랜 경험을 바탕으로 로봇 공학 및 자동화를 통해 인더스트리 4.0 솔루션을 채택하여 린 제조 및 작업 셀 설계 기술을 광범위하게 사용하기로 결정했습니다. 라인에서 구현된 애플리케이션은 첨단 기술 연구소의 시범 프로젝트를 통해 개발되었습니다. Vitesco Technologies Italy의 경우, 로봇은 작업자와 공유하는 개방된 작업 공간에서 작동하여 개입을 용이하게 하고 유연성과 극도의 정밀성을 보장하는 것이 필수적이었습니다. 이들이 선택한 솔루션은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 입니다.

Vitesco Technologies

산업 Automotive & Subcontractors
나라 Italy
직원 수 1000+
사용된 코봇 UR10, UR5 & UR3

해내던 방법

협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.

환영 추가 사항

환영 추가 사항

UR cobots 는 디젤 엔진 미립자 필터 재생의 핵심 구성 요소인 DDU 생산 라인의 중심입니다. 조립 라인은 30초의 사이클 시간을 가지며 천장에 장착된 7번째 수평 축에 설치된 UR5e cobot (5kg 적재 용량 및 1.5m 작동 직경) 과 인접한 스테이션의 라인 사이클에 3개의 다른 UR5e cobots 를 배치합니다.

7축에 설치된 코봇 (cobot) 은 스테이션에 조립할 부품을 적재하고 조립 사이클이 완료되면 완제품을 제거합니다. 선형 축과의 통합은 코봇 (cobot) 에 추가적인 자유도를 제공하여 유연성을 향상시킵니다.

인접 셀에 위치한 두 번째 UR5e cobot 은 구성 요소에 홀딩 장치를 적용합니다. 이 경우, 코봇 (cobot) 의 사용은 유연성을 제공하고 적용 안전성을 보장하여 작업자가 생산 공정과 상호 작용하고 필요한 유지 보수를 수행할 수 있도록 셀을 열어 둘 수 있습니다. 세 번째 및 네 번째 코봇 (cobots) 은 완제품에 윤활유를 도포하고 인공 지능 프로토콜을 사용하여 모든 구성 요소가 있는지 확인하는 일련의 프로세스 제어 카메라를 처리합니다.

반복되는 작업 처리

반복되는 작업 처리

연료 레일 생산 라인 (가장 높은 수준의 조립 복잡성을 제공하는 디젤 엔진 구성 요소 중 하나) 에서 5 개의 동일한 조립 라인에 쌍으로 배치된 10 개의 UR10 cobots (10kg 페이로드 및 1300mm 도달 거리 포함) 가 중요한 역할을합니다. 그들의 임무는 이전에 수동으로 수행된 구성 요소 로딩 및 언로딩을 자동화하는 것입니다. 코봇 (cobots) 은 레이아웃 및 생산 구조에 실질적인 변화를 요구하지 않고 라인에 설치되었습니다. 결과적으로 펜싱 없이 사용할 수 있는 안전 시스템이 내장된 코봇 (cobots) 의 협업 특성으로 인해 가능해졌습니다 (위험 평가 기준).

cobots 도입으로 사이클 시간이 11% 단축되었으며 라인 작업자가 가장 반복적이고 인체공학적으로 불친절한 작업의 70% 이상에서 벗어났습니다.

인접 셀에 위치한 두 번째 UR5e cobot 은 구성 요소에 홀딩 장치를 적용합니다. 이 경우, cobot 사용은 유연성을 제공하고 적용 안전성을 보장하여 작업자가 생산 공정과 상호 작용하고 필요한 유지 보수를 수행할 수 있도록 셀을 열어 둘 수 있습니다. 세 번째 및 네 번째 코봇 (cobots) 은 완제품에 윤활제를 도포하고 인공 지능 프로토콜을 사용하여 모든 구성 요소가 있는지 확인하는 일련의 프로세스 제어 카메라를 처리합니다.

팔레타이징 사이클 전원 공급

팔레타이징 사이클 전원 공급

UR3 cobot 덕분에 Vitesco Technologies Italy는 금속 트레이에서 전기자를 팔레타이징하는 물리적으로 까다롭고 반복적인 작업에서 작업자를 해방시켰습니다. 이 애플리케이션에서, 벨트는 컨베이어의 방향과 평행하게 이동하는 오버헤드 전기 축 및 컨베이어에 수직으로 이동하는 공압 축에 의해 그것들을 픽업 스팟 상에 위치시키는 선택기에 전기자 (armature) 들을 전달한다. 전기자가 제자리에 있을 때 UR3 코봇 (cobot) 은 맞춤형 더블 그리퍼로 한 번에 두 개를 집어 금속 트레이에 팔레트화합니다. 팔레타이징 패턴은 Polyscope 마법사로 개발되었습니다. 조인트의 마모를 줄이고 더 높은 정밀도를 보장하기 위해 응용 프로그램의 속도와 가속도를 낮춘 후, Vitesco는 생산성을 최적화하기 위해 동일한 사이클에서 두 개의 전기자를 피킹하고 배치할 수 있는 더블 그리퍼를 사용하기로 결정했습니다. 회사가 중점을 둔 중요한 영역은 다재다능성입니다. 그리퍼 수정 및 선택 시스템과 같은 일련의 간단한 조정을 통해 회사는 다양한 어플리케이션을 위해 다양한 구성 요소를 관리하고 팔레트화할 수 있습니다.

다른 부분에 적응하기

다른 부분에 적응하기

오염 배출을 줄이기 위해 현대의 디젤 엔진에는 환원 투여 장치 (RDU) 를 통해 주입된 환원제를 사용하여 일산화질소 배출을 줄이는 선택적 촉매 환원 (SCR) 촉매제가 장착되어 있습니다. RDU 튜브에 보호 고무 부품을 적용하기 위해 RDU 조립 라인에 5개의 UR5 모델이 설치되었습니다. 제품 설계에는 다양한 하위 구성 요소의 조립을 수용할 수 있는 다양한 공차가 있으므로 조립 중에 높은 삽입 유연성이 필요합니다.

다양한 치수의 캡의 취급을 보장하기 위해 Robotiq cobot 그리퍼는 강제로 삽입하는 동안 올바른 반응을 보장하는 적응 기능과 자체 강도 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 애플리케이션은 무가치 수동 작동을 제거하고 라인 효율성을 향상시켰습니다.

가치 및 생산성 향상

가치 및 생산성 향상

라인에 설치된 Universal Robots cobots 덕분에 Vitesco Technologies Italy는 내부 프로세스의 인체 공학을 크게 개선했습니다. 특히, 이전에 수동으로 수행된 일련의 복잡한 조립 작업의 자동화를 통해 회사는 작업자를 더 큰 부가가치를 지닌 작업으로 이동시켜 처리량을 최적화할 수 있었습니다.

둘째, 회사는 UR 코봇 (UR cobots) 의 유연성과 협업적 특성으로부터 이익을 얻었습니다. 기계는 필요한 경우 작업자가 개입할 수 있는 개방형 워크스테이션에서 주로 작동합니다.

마지막으로, 생산성을 높이기 위해 다양한 프로세스에서 사이클 시간이 크게 단축되었습니다.

우리는 2016년에 Universal Robots cobots 를 사용하기 시작했습니다. 이러한 도입을 통해 우리는 많은 프로세스의 인체 공학을 개선하여 작업자가 부가가치가 낮은 작업에서 자유로워지고 생산성과 효율성을 높일 수 있었습니다.

Alessio Papucci , CDO - Chief Digital Officer – Vitesco Technologies Italy

해결된 자동화 과제:

  • 복잡한 조립 작업에서 향상된 인체 공학
  • 더 큰 가치를 지닌 작업에 연산자 할당
  • 어셈블리의 품질 및 반복성 보장

핵심 가치 동인:

  • 정확도
  • 정밀
  • 인체공학
  • 유연성

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 조립, 팔레트화 및 육안 검사

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결