<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/f0b51b2dfb/university-korea-polytechnic-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/8630a9d0d4/university-korea-polytechnic-desktop.png

미래 세대를 위한 전문 교육 가속화

Korea Polytechnics University: Robot Campus
University: Korea Polytechnics Robot Campus

University: Korea Polytechnics Robot Campus

한국폴리텍대학 로봇캠퍼스는 한국 대학 최초로 로봇공학을 전공한 대학입니다. 이 캠퍼스는 생산 기술이 로봇 공학 분야와 융합됨에 따라 산업 전문가의 학습과 개발을 가속화하기 위한 목적으로 2021년에 문을 열었습니다.
대학은 시장 점유율, 내구성 및 유용성의 세 가지 요인으로 인해 교실용으로 UR cobots 를 선택했습니다. 또한, Robot Campus는 UR Academy 커리큘럼이 매우 매력적인 교육 플랫폼임을 발견했습니다. 자체 학생들을 가르치는 것 외에도, 이 대학은 이제 공인된 교육 파트너로서 업계 전문가와 다른 대학의 학생들에게 UR Academy 및 UR cobot 교육을 제공합니다.

요약

한국폴리텍대학 로봇캠퍼스는 한국 대학 최초로 로봇공학을 전공한 대학입니다. 이 캠퍼스는 생산 기술이 로봇 공학 분야와 융합됨에 따라 산업 전문가의 학습과 개발을 가속화하기 위한 목적으로 2021년에 문을 열었습니다. 대학은 시장 점유율, 내구성 및 유용성의 세 가지 요인으로 인해 교실용으로 UR cobots 를 선택했습니다. 또한, Robot Campus는 UR Academy 커리큘럼이 매우 매력적인 교육 플랫폼임을 발견했습니다. 자체 학생들을 가르치는 것 외에도, 이 대학은 이제 공인된 교육 파트너로서 업계 전문가와 다른 대학의 학생들에게 UR Academy 및 UR cobot 교육을 제공합니다.

팬데믹 기간 동안 한국의 생산 환경은 급변하여 대학원생들의 지속적인 실업이 발생하였다. 이에 대한 대응으로 한국폴리텍대학 로봇캠퍼스는 계속되는 실업 위기에 대응하고 인더스트리 4.0 요구사항을 따라잡기 위해 학과를 개편하여 로봇 지식과 역량을 강화하여 이러한 변화에 대비한 현재와 미래의 인력을 준비시켰습니다.

Korea Polytechnics University: Robot Campus

산업 Furniture and Equipment
나라 Asia
직원 수 25-50
사용된 코봇 UR3

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 기존의 산업용 로봇과 달리 배우기 쉽기 때문에 로봇을 처음 접하는 학생들에게는 학습 장벽이 많지 않습니다.

Kong Jae Sung, Professor at Korea Polytechnics University

로봇공학 특화 학습

로봇캠퍼스는 로봇 운영 분야의 기술적 지식과 역량을 함양하기 위해 로봇의 생산 및 운영을 위한 핵심 기술인 기계, 전자, 자동화, IT 교육에 중점을 둔 여러 부서로 구성되어 있습니다.

온라인 UR Academy 모듈은 Robot Campus의 Universal Robots 수업에서 핵심 커리큘럼이 되었습니다. 이 모듈은 협업 로봇 운영의 기초를 가르치며 이제 모든 학생들을 위한 핵심 교육의 일부가 되었으며, 빠르게 대학을 다른 학생들과 차별화하는 중요한 과정이 되었습니다. 공재성 한국폴리텍대학 교수는 “유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 기존 산업용 로봇과 달리 배우기 쉽기 때문에 로봇을 처음 접하는 학생들에게는 학습 장벽이 크지 않다” 고 말한다.

공재성 한국폴리텍대학 교수는 “UR Academy 와 계약을 체결한 공식 교육기관으로서 기업체나 다른 대학의 사람들을 위한 단기 과정도 제공하고 있다” 고 말한다. “9대 중 8대의 로봇이 학생들의 실습에 사용되고 있으며, 이는 한국에서 가장 큰 협업 로봇 교육 시설입니다." 학생들은 이제 UR Academy 를 통해 업계에 배치된 산업용 장치와 함께 기본적인 안전, 운영 및 연결 기술 기술을 습득하고 있습니다.

공재성 한국폴리텍대학 교수가 UR Academy 핵심 교육의 일환으로 협업로봇 운영의 기초를 가르치고 있다.
공재성 한국폴리텍대학 교수가 UR Academy 핵심 교육의 일환으로 협업로봇 운영의 기초를 가르치고 있다.

흥미진진한 교육 경험

“UR Polyscope 프로그래밍에 대해 배우면서 편안함을 느꼈습니다. 한국폴리텍대학 로봇캠퍼스의 이병준 학생은" 업계에서 필요한 것을 배우고 바로 전달할 수 있었습니다. "라고 말합니다.“ 제가 실수하더라도 로봇은 꾸준한 움직임을 보여서 실습 중에 안전함을 느낄 수 있었습니다. ”

또 다른 학생인 박주후인 (Park Ju Huyn) 은 학습 경험을 ‘매우 흥미롭다’ 고 말합니다.“ 학생들이 맹목적으로 따르도록 밀어붙였던 기존의 교육 방식과 달리, UR 교육 프로그램은 스스로 생각할 수 있는 기회를 제공했습니다. ”라고 그는 말합니다.“ 주어진 과제를 풀면서 성취감을 느낄 수 있었어요. 무엇보다 산업 환경에 실제로 적용할 수 있는 실용적인 기술을 배우면서 자신감이 생겼습니다. "

해결된 자동화 과제:

  • 대학생들에게 산업 관련 인더스트리 4.0 기술 제공

핵심 가치 동인:

  • 교실을 위한 사용자 친화적이고 안전한 cobots
  • 실습 커리큘럼

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 핵심 및 고급 프로그래밍 튜토리얼

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결