--

동기화: 조정된 모션의 이점

THG Automation

요약하자면

THG Automation 은 cobot 용접 솔루션에 "고객의 마음을 사로잡을 것" 이라고 믿는 새로운 기능, 즉 UR (Universal Robots) 의 새로운 조정 모션 기능을 구현했습니다. 이 혁신적인 기능은 UR cobot 과 하나 이상의 외부 축 사이의 정밀하고 동기화 된 움직임을 제공합니다. 조정된 움직임은 사이클 시간을 상당히 최적화하는 동시에 정밀한 공구 경로를 준수할 뿐만 아니라, 코봇 (cobots) 으로 효율적으로 용접하기 어려운 홀수형 및 원통형 부품의 용접을 가능하게 합니다.

두 자릿수 생산성 증가

인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 둔 THG Automation 은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 플랫폼을 기반으로 용접 및 절단 솔루션을 개발하는 UR 파트너입니다. UR과 긴밀히 협력하여 Coordinated Motion을 개발하는 데 도움을 주었으며 이제 이를 솔루션에 구현했습니다. 이 기능은 UR의 OEM, UR + 및 Certified System Integrator 파트너가 사용할 수 있는 UR의 새로운 MotionPlus 소프트웨어 애드온 패키지의 일부입니다. THG와 마찬가지로, 이러한 UR 파트너는 이제 이 기능을 자체 오퍼링에 통합할 수 있습니다. 이 기능은 THG Automation CEO인 Matt Hendey가 "생산성에서 두 자릿수 개선을 가져올 것" 이라고 예측한

기능입니다. “코봇 (cobot) 을 외부 축과 동기화하고 밀리 초 이내에 타이밍을 맞추면 고객이 부품을 멈추고 수동으로 회전 시키거나 두 번에 걸쳐 용접해야하기 때문에 일반적으로 용접 할 수 없었던 부품을 효율적으로 용접 할 수 있습니다. 조정된 모션은 업계의 게임 체인저가 될 것입니다.”

THG Automation

산업 Metals & Machining
나라 USA
직원 수 18
사용된 코봇 UR10, UR20
Solutions used THG Automation MIG solution - THG Automation TIG solution - THG Automation 7th Axis Positioner
Coordinated Motion이 UR cobot TCP (툴 센터 포인트) 와 로터리 포지셔너 사이의 시간, 위치 및 속도를 동기화하여 복잡한 용접 작업을 간소화하는 방법 보기

우리는 항상 ‘불꽃을 던지는 것은 돈이다’ 라고 말합니다. 고객이 끊임없이 시작하고 중지하지 않고 부품을 이동하는 동안 용접을 실행할 수 있다면 생산성과 수익성 모두에 큰 도움이 됩니다.

Matt Hendey, CEO of THG Automation
높은 고객 수요

높은 고객 수요

Hendey는 조정 모션 기능을 요청하는 수십 명의 고객이 있다고 설명합니다.

"엄청난 수요가 있습니다. 거의 업계의 유행어와 같습니다." 라고 그는 말합니다. 이 기능을 통해 고객이 무엇을 할 수 있는지에 대한 몇 가지 예를 제시합니다. "고객이 덕트 워크에 직면하여 열심히 하기를 원한다면 복잡한 모양으로 지금 할 수 있습니다. 또는 나선 나사 모양, 오거 및 원심 분리기와 같은 이상한 모양의 부품을 용접합니다. 이는 일반적으로 과거에 거절했을 응용 분야였을 것입니다."

조정 모션은 업계의 게임 체인저가 될 것이며, 일반적으로 유니버설 로봇의 플랫폼을 용접하거나 절단하는 데 사용하지 않았을 더 많은 고객을 유치할 것입니다.

Matt Hendey, CEO of THG Automation
사용자 친화적인 인터페이스의 복잡한 용접

사용자 친화적인 인터페이스의 복잡한 용접

그의 ‘전생’ 에서 THG Automation CEO는 전통적인 산업용 로봇에서 조정된 동작으로 작업했습니다. "항상 사용하기가 매우 어려웠습니다. 때로는 고객의 애플리케이션에 조정된 모션을 추가했을 때 실제로 사용하는 방법을 알 수 없었기 때문에 모션이 꺼질 수 있었습니다." 라고 그는 말합니다.

Hendey가 예측하지 못한 시나리오가 UR 플랫폼에서 발생할 것입니다. THG Automation 은 Coordinated Motion 기능을 위해 UR cobot 자체의 티치 펜던트에 소프트웨어 인터페이스인 'URCap' 을 만들었습니다. 헨디 님은 "이곳은 두 곳 모두에서 정말 최고입니다." 라고 말합니다. "우리는 고객이 고급 기능을 심층적으로 살펴볼 수 있는 고급 기능을 추가하지만, 많은 고객이 이미 익숙한 UR 프로그래밍 환경 내에서 매우 사용자 친화적인 환경에서 이를 수행합니다. Coordinated Motion이 다른 협업 로봇에 구현되는 것을 본 적이 없기 때문에 Universal Robots 가 이를 가지고 게이트에서 나오는 것은 우리에게 이를 활용할 수 있는 기회를 제공하며 매우 흥미롭습니다.”

디딤돌을 다축으로 단축

디딤돌을 다축으로 단축

Hendey는 단일 축 조정 모션을 수행하는 것이 새로운 로봇 사용자에게 어떻게 좋은 첫 번째 단계인지 설명합니다. “그것을 활용하는 것이 어떤 것인지 잘 맛볼 수 있고, 나는 그들이 그것을 좋아할 것이라고 생각합니다." 라고 그는 말합니다. 이것이 어떻게 다축 조정 운동의 디딤돌이 되는지 강조합니다. “다음으로, 우리는 트랙과 회전 포지셔너가 동시에 로봇과 함께 작업하게 될 것입니다. 그래서, 나는 그들의 마음이 그것이 얼마나 유용한지에 대해 불어날 것이라고 생각합니다. 그러나 그것은 또한 그들이 성장할 수있는 것입니다. 이 모든 새로운 기능을 한꺼번에 사용할 필요는 없습니다.”

핵심 가치 동인:

  • 두 자릿수 생산성 향상
  • 사용자 친화적인 인터페이스의 복잡한 용접
  • 수작업으로 더 많은 부가가치 창출

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 조정된 모션을 활용한 부품의 용접 및 플라즈마 절단

해결된 자동화 과제:

  • 복잡한 용접 및 절단 작업에 UR cobot 배치 가능 (이전에는 효율적인 방식으로 가능하지 않음)

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결