<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/87e78ff431/talbot-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/438b88690b/talbot-desktop.png

UR10 cobots, Talbot Technologies 에서 복잡한 프로세스 가속화

Talbot Technologies

요약

철도 로봇에 대한 열매 없는 시도로 인해 국제 플라스틱 제조업체인 탈보트 테크놀로지스 (Talbot Technologies) 는 다재다능하고 유연하며 효과적인 로봇 솔루션을 모색하게 되었습니다. 범용 로봇의 UR10 은 매우 복잡한 프로세스의 속도를 높이고 제품 품질을 개선하여 올바른 선택을 입증했습니다.

비즈니스 혁신

뉴질랜드에 본사를 둔 플라스틱 제조업체인 Talbot Technologies 는 플라스틱 열 성형 및 사출 성형 기술을 결합하여 다양한 고품질 제품을 제공합니다. 과거에 회사는 제품의 수동 처리에 크게 의존했습니다. 그러나 회사의 급속한 성장으로 인해 생산이 간소화되어야 했습니다. 탤벗 테크놀로지스 (Talbot Technologies) 는 복잡한 금형 내 라벨링 프로세스를 위해 고정 레일 로봇을 시도했지만 거의 성공하지 못했기 때문에 보다 다재다능한 솔루션이 필요하다는 것을 깨달았습니다.

탈보트 테크놀로지스 (Talbot Technologies) 의 전무 이사인 스티브 윌슨 (Steve Wilson) 은 "우리는 다른 로봇을 살펴보았지만, 강력한 ROI와 그 신뢰성 및 다양성이 결합되어 UR10 이 우리에게 더 바람직한 가치 제안이 되었습니다." 라고 말합니다.

사례 하이라이트

산업 Plastic and Polymers
나라 Oceania
직원 수 25-50
사용된 코봇 UR10

UR10을 사용하면 기계 외부에서 이전에 발생한 기능과 생산 전후에 발생한 기능을 결합하여 프로세스 흐름을 간소화할 수 있습니다.

Steve Wilson, Executive Director

12개월 ROI를 통한 원활한 통합 프로세스

탤벗 테크놀로지스 (Talbot Technologies) 는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 유연한 6축 UR10 로봇 2대를 시험해보기로 결정했습니다. 이 로봇은 금형 내 모델링, 이송 성형 및 공동 성형 작업을 수행하도록 쉽게 프로그래밍되었습니다. 윌슨은 "UR10은 이전에 기계 외부에서 발생했던 기능과 생산 전 또는 생산 후 발생하는 기능을 결합하여 프로세스 흐름을 간소화하는 데 도움이 되었습니다." 라고 말합니다.

"우리는 매번 정확히 우리가 원하는 산출물을 얻으며, 이는 12개월 이내에 투자에 대한 확실한 수익을 제공했습니다. 우리는 로봇이 현재 수행하는 작업에 추가 기능을 추가하여 다른 다운스트림 프로세스를 쓸모 없게 만들고 앞으로 더 많은 수익을 제공할 계획입니다." 스티브 윌슨 (Steve Wilson) 에게 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 추천하는 가장 큰 이유는 유닛의 크기와 유연성 때문입니다.

UR10 협업 로봇, Talbot Technologies, 뉴질랜드UR10 협업 로봇, Talbot Technologies, 뉴질랜드UR10 협업 로봇, Talbot Technologies, 뉴질랜드

해결된 자동화 과제:

  • 복잡한 사출 인쇄.
  • 투자 회수 기간: 1년 미만.

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 빠른 설정
  • 협업적이고 안전한

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 사출 성형
  • 픽앤플레이스

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결