--

UR5는 생산성과 작업 환경을 개선합니다

SHAD

요약

유럽의 모터사이클 액세서리 리더인 SHAD 는 Mollet de Valles 시설에 첫 번째 UR5를 통합하여 생산 라인을 최적화하고 직원들의 작업 환경을 개선했습니다. SHAD 는 지난 몇 년 동안 꾸준히 성장해 왔으며 증가하는 수요를 처리할 로봇 솔루션을 찾고 있습니다. SHAD 가 보았던 솔루션은 더 작은 생산 실행을 위한 것이 아니었고, SHAD 제품 범위가 항상 변화하고 있었기 때문에 ‘단일 기능’ 로봇으로서 경제적으로 실행 가능하지 않았습니다.

SHAD

산업 Automotive and Subcontractors
나라 Europe
직원 수 100-500
사용된 코봇 UR5
동영상 — UR5 로봇, 스페인 SHAD

완벽한 매치

Universal Robots UR5는 SHAD 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. 필요에 따라 생산 시설 주변으로 이동할 수 있었을 뿐만 아니라 현재 비즈니스의 요구를 처리할 수 있도록 재프로그래밍할 수 있었습니다. 이 회사는 사용하기 쉽고 값비싼 펜싱 없이도 작업할 수 있기 때문에 생산 프로세스를 최적화하기 위해 UR5를 선택했습니다. 6축 UR5는 공유 공간에서 작업자와 어깨를 나란히 하여 여행 가방 조립을 포함한 반복적인 작업에서 벗어납니다. 이를 통해 품질과 생산 시간을 향상시키는 동시에 작업 영역을 개선할 수 있습니다.

로봇의 설치는 더 나은 작업 환경, 더 높은 품질의 제품을 제공하는 동시에 비용을 최소화하는 데 도움이 되는 생산 기술의 비약적인 발전을 나타냅니다.

Joan Planas, Engineer
UR5 협업 로봇, 스페인 SHADUR5 협업 로봇, 스페인 SHAD

해결된 자동화 과제:

  • 제품의 품질을 향상시켰다.
  • 직원들의 반복적인 업무 부담을 덜어줍니다.

핵심 가치 동인:

  • 손쉬운 프로그래밍
  • 협업 및 안전
  • 빠른 설정
  • 유연한 배포

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 스크류 구동
  • 조립

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결