--

UR 코봇 (UR cobots) 은 학생들이 미래의 산업에 대비할 수 있도록 도와줍니다.

SESI/SENAI

요약하자면

브라질의 미나스 제라이스 주에서는 학생들에게 인더스트리 4.0을 준비시키는 혁명이 진행되고 있습니다. 브라질 산업의 경쟁력을 높이는 동시에 근로자의 복지를 향상시키는 데 도움이 되는 두 교육 기관인 SESI와 Senai는 협업 로봇을 커리큘럼에 통합했습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 선택은 사용 편의성, 안전성 및 전통적인 안전 장벽 없이 작업자와 나란히 작업할 수 있기 때문입니다.

SESI/SENAI

산업 Education
나라 Brazil
직원 수 1000+
사용된 코봇 UR3e
사용되는 부품 Co-Act EGH Gripper from Schunk - RobotGuidance Camera from Sensopart - Smart Process 4.0 from Exxer

당사는 UR과 매우 긴밀한 파트너십을 맺고 있으며, 이를 통해 시장에서 가장 새로운 제품을 선보일 수 있습니다. 세나이와 UR은 지역사회와 학교 학생들에게 더할 것이 많습니다. 오늘날 4.0 센터에서는 로봇의 거의 80% 가 UR 출신이므로 로봇이 쉽게 작동할 수 있습니다. 오늘날 산업 내에는 이러한 유형의 로봇이 많이 있으므로 학생이 나중에 배우고 복제할 수 있도록 이미 산업에 있는 것을 가져옵니다.

Fábio Freitas, Technology Analyst, FIEMG - Federation of Industries of the State of Minas Gerais

비즈니스 혁신:

산업연맹과 세나이는 제조 환경에서 디지털 트랜스포메이션 (4.0 기술 활성화에 초점을 맞춘 트랜스포메이션) 을 진행하는 데 있어 업계가 직면한 어려움을 확인했습니다. 따라서 성장과 변화를 돕기 위한 의도로 브라질 전역에 고유한 세나이 이니셔티브인 4.0 센터가 만들어졌습니다. 2023년, 브라질 전역에 분포된 430개 이상의 세나이 지역에 4.0 센터의 납품이 완료되었습니다. 4.0 센터는 오래된 기계와 장비를 현대적이고 업데이트된 장비와 통합하는 것이 업계의 가장 큰 과제에 기여하는 것을 목표로 합니다.

그들이 한 방법

사용 편의성

사용 편의성

인터페이스 프로그래밍 및 안전 설정 측면에서 기존의 산업용 로봇과 크게 다른 UR cobots 는 SENAI 4.0 실험실의 핵심 부분입니다. 그들은 학생들에게 실용적이고 몰입적인 경험을 제공하여 산업 4.0 개념에 익숙해지고 취업 시장에 더 잘 대비할 수 있습니다.

"협업 로봇은 기계적 측면과 안전 측면으로만 협업하는 것이 아닙니다. 협업 로봇과 UR 제품의 우주를 살펴보면, 특히 UR 로봇은 기존의 산업용 로봇과 건설적으로 다를 뿐만 아니라, 용이성\ [사용] 및 인터페이스 프로그래밍 측면에서도 매우 큰 차이가 있습니다." 라고 Exxer (중남미 직업 교육용 기술 솔루션 제공업체) 의 교육 및 기술 담당 CTO/이사인 Domingos Adriano는 말합니다.

관련 기술: SMART 4.0

관련 기술: SMART 4.0

프로젝트 통합 업체인 Exxer는 산업용 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 교육 환경으로 가져오는 스테이션으로 구성된 교육 플랫폼인 SMART 4.0 Concept를 만들어 다학제적 맥락에서 소위 INDUSTRY 4.0의 기술을 조율했습니다.

이 플랫폼에는 디지털 시뮬레이션, IoT, 협업 로봇, 시스템 통합, 증강 현실, 빅 데이터 분석 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 인더스트리 4.0의 주요 지원 기술이 포함됩니다.

각 스테이션에는 산업 자동화를 위한 최신 센서 기술, 액추에이터, 제어 및 감독이 장착되어 있습니다. 또한 산업 네트워크, 로봇 공학 및 사이버 보안과 같은 주제를 탐색할 수 있는 리소스가 있습니다. 소프트웨어 계층에는 산업 4.0의 전형적인 특성인 자동화 시스템과 개발 소프트웨어, 감독, 생산 관리 및 클라우드 컴퓨팅과의 통합이 있습니다. 이 시스템은 IoT 프로토콜을 통해 센서와 PLC를 클라우드 IoT 플랫폼과 통합합니다. 이를 통해 생산성과 소비 정보를 실시간으로 모니터링할 수 있다.

이 플랫폼은 또한 시스템의 시뮬레이션 및 가상 시운전을 허용하는 디지털 트윈 솔루션을 통합합니다. 이 교육 솔루션을 통해 교사는 학생들에게 산업 4.0 응용 프로그램을 실제로 포괄적으로 가르칠 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

WorldSkills 올림픽에서 두각을 나타낼 수 있도록 학생 교육

WorldSkills 올림픽에서 두각을 나타낼 수 있도록 학생 교육

UR 코봇 (UR cobots) 은 WorldSkills 올림픽에서 학생들이 산업 환경에 적용할 수 있는 실질적인 도전에 직면할 수 있도록 하는 기본 요소입니다.

SESI 미나스 제라이스 교육감 겸 세나이 지역 디렉터인 크리스티아누 파울로 데 마토스 레알 (Cristiano Paulo de Mattos Leal) 은 "월드스킬 올림픽은 세계 최고의 직업 교육 대회로, 학생들에게 진정한 도전을 안겨주고 산업의 고용 시장에서 찾을 수 있는 대회입니다." 라고 말합니다. "로봇 팔을 공장으로 가져오는 것\ [4.0 센터] 은 정확히 그 때문에 의미가 있습니다. 우리는 어려움의 수준을 높이는 동시에 해결책을 보여주는 현실적인 시나리오와 로봇 팔이 생산 프로세스에 가져다주는 이점을 가져오고 있습니다."

월드스킬 미나스 제라이스 (WorldSkills Minas Gerais) 의 팀장인 주앙 빅토르 토라티 (João Victor Torati) 도 올림픽을 준비하는 학생들에게 코봇 (cobot) 의 중요성을 강조합니다.

"이처럼 경쟁이 치열한 환경에서는 교육 기간이 짧기 때문에 학생들이 업계에서 이미 사용되고 있는 최신 기술을 사용할 수 있도록 하는 것이 매우 중요합니다."

자격을 갖춘 인력 준비

자격을 갖춘 인력 준비

SESI/SENAI 와 유니버설 로봇 (Universal Robots) 간의 이번 파트너십은 현대 산업, 특히 중소 제조업체를 위한 협업 로봇 공학의 중요성을 강조합니다. UR과 Senai는 4.0 센터의 확장을 통해 첨단 기술을 확산하고 미래 산업을 위한 자격을 갖춘 인력을 준비하는 데 앞장서고 있습니다.

UR은 몇 가지 내부 문제에 변화를 주었고 기술 지원과 함께 전화로 참석하고 통합을 돕기 위해 학교에 왔습니다. UR의 인터페이스는 흥미롭습니다. 예를 들어, 포인트를 저장하지 않으면 포인트를 지적하고 밑줄을 긋고 가능한 한 빨리 문제를 해결할 수있는 방식으로 모든 것을 실현합니다.

Geraldo César, Robotics Professional, FIEMG - Federation of Industries of the State of Minas Gerais

해결된 자동화 과제:

  • 코봇은 학생들을 위한 전문 교육 수준을 높여 취업 시장의 현실에 보다 대비하는 데 기여합니다.
  • 매우 인터랙티브하고 프로그래밍을 더 간단하고 빠르게 만드는 인터페이스의 용이성;
  • 학생들이 로봇과 함께 학습할 수 있도록 교실에서 더 많은 안전을 보장합니다.

핵심 가치 동인:

  • 세계에서 가장 빠르게 성장하는 산업 기술 중 하나로 간단하고 빠른 학습.
  • 월드스킬 올림픽에서의 학생 성적 향상.

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 코봇은 교실에서 학생들의 전문 교육을 돕기 위해 사용됩니다.

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결