본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/247688db61/runner-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/98937e3a09/runner-desktop.png

유연한 UR 코봇 (UR cobots) 은 10개의 서로 다른 애플리케이션을 사용합니다.

Xiamen Runner Corporation

요약

세계 최대의 욕실 액세서리 및 자동차 부품 제조업체 중 하나인 중국의 샤먼 러너 인더스트리얼 코퍼레이션 (Xiamen Runner Industrial Corporation) 은 고효율, 유연성 및 안정적인 생산 라인을 구축하여 생산 공정의 효율성을 높이기 위해 64대의 UR 로봇을 설치했습니다. UR 로봇은 사출 성형, 기계 관리, 가스 테스트 및 제품 조립에 이르기까지 10가지 다양한 응용 분야에 설치됩니다.

UR 로봇을 배치하기 전에 Runner Corporation의 대부분의 작업은 수동 작업이었으며 작업자의 피로가 안전과 제품 수율 모두에 위험을 초래했습니다. 이 회사는 매우 효율적이고 유연하며 신뢰할 수 있는 생산 라인을 개발하는 데 전념했습니다.

"우리의 목표는 생산 공정의 효율성을 높여 시장 수요를 충족시키는 것입니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 기존 로봇보다 훨씬 높은 효율성과 품질로 우리를 놀라게 했습니다." 라고 Xiamen Runner Corporation 의 수석 엔지니어인 William Xie 는 말합니다.

Xiamen Runner Corporation

산업 Furniture and Equipment
나라 Asia
직원 수 1000+
사용된 코봇 UR3, UR5 and UR10
동영상 — UR3, UR5, UR10 로봇, 중국 샤먼 러너 (Xiamen Runner)

협업 로봇은 산업 제조 부문의 강력한 혁신으로, 전례 없는 유연성으로 자동화된 생산을 가능하게 합니다.

Mr. William Xie, Chief Engineer
혁신적이고 유연한 추가 기능

혁신적이고 유연한 추가 기능

Universal Robots at Runner 설치, 조정 및 생산 속도 향상:

샤먼 러너 코퍼레이션 (Xiamen Runner Corporation) 의 자동화 관리자 이핑 첸 (Yiping Chen) 은 "UR을 사용하면 일주일 만에 새로운 프로젝트를 시작할 수 있으며 전통적인 로봇을 준비하는 데 최대 6개월이 걸립니다." 라고 말합니다.

유연한 조인트와 컴팩트한 크기로 로봇은 공간 제약 영역에서 동일한 작업 공간을 공유하면서 동시에 작업할 수 있습니다. 러너 (Runner) 의 또 다른 혁신은 로봇을 슬라이드 레일에 장착하여 UR 로봇의 도달 범위와 효율성을 확장하여 다중 워크 스테이션 작동을 지원하면서 고정 기계를 이동할 필요가 없다는 것입니다.

비전 가이드 픽앤플레이스

비전 가이드 픽앤플레이스

부품을 사전 삽입할 때 UR 로봇 한 대가 3세트의 사출 성형기를 작동할 수 있습니다. 유연한 손목 관절에 장착된 6 그리퍼 도구를 사용하여 로봇은 모든 로딩 위치로 빠르게 전환합니다.

UR 로봇은 진동 디스크 출구에서 너트를 가져와 포인트에 넣고 가공할 부품을 집어들고 마지막으로 조립된 제품을 제거하여 제품 조립을 수행합니다. 비전 가이드 픽 앤 플레이스 (Vision-guided pick and place) 는 비전 시스템이 장착된 UR 로봇이 부품의 정확한 위치를 파악하는 작업이기도 합니다. 비전 센서는 컨베이어에서 물체와 그 명칭을 찾아 그리퍼를 무작위로 배치된 물체에 고정시킵니다.

UR cobots 제품 수율 증가

UR cobots 제품 수율 증가

러너 (Runner) 는 UR 로봇을 배치한 이후 제품 수율이 급격히 증가한 것을 목격한 반면, 직원 직책의 재배치는 회사의 직원 이직률을 효과적으로 줄이는 데 도움이 되었습니다.

“협업 로봇이 개발되고 널리 채택됨에 따라 자동화는 더 이상 표준화된 제품의 대량 생산과 관련이 없습니다. 자동화된 생산 라인을 통해 다양한 맞춤형 제품을 소량 생산할 수 있습니다. 저는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 전망에 매우 긍정적입니다." 라고 Xie는 말합니다.

해결된 자동화 과제:

  • 보다 합리화된 내부 리소스 할당.
  • 생산 최적화 및 경쟁력 강화.
  • 높은 믹스/낮은 양의 생산 실행을 해결할 수 있는 능력.

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 빠른 설정
  • 협업적이고 안전한
  • 유연한 배포

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 포장 및 팔레타이징
  • 라벨링

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결