0,001 그램이 성공과 실패의 차이를 만드는 비즈니스에서 로봇 공학은 유용합니다. 체코의 안료 페이스트 생산업체인 REPLAC-BM 은 유니버설 로봇의 도움을 받아 저렴한 비용으로 새로운 샘플을 혼합하고 테스트할 뿐만 아니라 훨씬 더 높은 정확도를 제공합니다.
체코의 안료 페이스트 생산업체인 REPLAC-BM, 정확성 및 반복성이 전부입니다. 구매자가 색상 차트에 따라 페인트를 정확하게 혼합할 수 있도록 하려면 혼합 공식이 밀리그램까지 정확해야 합니다. 지금까지 안료 페이스트를 생산하는 공정은 대부분의 측정 및 혼합을 처리하는 기술자와 함께 인간의 실수에 책임이있었습니다. 이제 로봇 공학의 도입으로 이 회사는 프로세스를 완벽하게 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
"우리의 목표는 인간 기술자를 대체하는 것이 아니라 혼합 공식을 개발하는 전체 프로세스를 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올리는 것이었습니다." 라고 REPLAC-BM 의 소유자이자 이사인 Roman Berný 는 말합니다.
Roman Berný, Owner and Director우리의 목표는 인간 기술자를 대체하는 것이 아니라 혼합 공식을 개발하는 전체 프로세스를 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올리는 것이었습니다.

정밀한 페인트 생산의 다음 단계에 도달하기 위해 REPLAC-BM 은 마이크로 디스펜서, 분광 광도계 및 UR5 로봇을 획득하여 둘 다 작동했습니다. 맞춤형 그리핑 장치가 장착된 로봇 암은 마이크로 디스펜서에서 혼합기로 컵을 이동하고, 뚜껑을 적용하고, 바코드 판독기에 컬러 카드를 삽입하고, 분광광도계로 완성된 색조를 측정하는 등 섬세한 작업을 처리합니다. 로봇은 인간 손의 민감도가 감당할 수 없는 단계를 제외하고 프로세스의 모든 단계를 자체적으로 관리하며 일반 기술자보다 10배 더 빠릅니다.

UR5에는 안전 기능이 내장되어 있어 기술자가 밀폐된 공간에서 바로 작업할 수 있습니다. 이를 통해 REPLAC-BM 은 대규모 시설에 투자하지 않고도 운영을 계속할 수 있었습니다. Roman Berný는 재정적 절감에서 UR5의 이점을 정량화하지 않고 최종 제품의 품질을 정량화합니다. 그리고 모든 배달에서 다채로운 정확도로 품질이 그 어느 때보다 뛰어났습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...