https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/7ff5d97ced/case-story-ramtec-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/a051a97698/case-story-ramtec-full.png

UR cobot: 미국 최대 로봇 교육 센터에서 실습 학습

Ramtec

요약

오하이오주 마리온의 제조 허브에 위치한 RAMTEC은 커리큘럼을 형성하는 데 관여하는 대규모 업계 대표 그룹의 의견을 받습니다. 현지 회사가 협업 로봇을 설치하기 시작했을 때 RAMTEC은 주목했습니다.
"우리는 연구를 통해 유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 시장에서 가장 뛰어난 협업 로봇 중 하나를 보유하고 있다는 것을 깨달았습니다. 우리는 학생들이 이 시설을 떠날 때 산업별로 조정된 장비를 사용할 수 있도록 제조 분야에서 항상 앞서 나가고 싶습니다." Ritch Ramey, RAMTEC 코디네이터는 RAMTEC이 주력 회원인 오하이오의 9개 Tri-Rivers 커리어 센터에서 로봇 교육을 감독한다고 말합니다. RAMTEC의 목표는 2020년까지 미국 내 미충족 제조업 일자리 200만 개로 추정되는 기술 격차를 해소하는 것입니다.

Ramtec

산업 Education and Science
나라 North America
직원 수 100-500
사용된 코봇 UR3, UR5 and UR10
동영상 — UR3, UR5, UR10 로봇, 미국 Ramtec
유연한 교사

유연한 교사

RAMTEC의 유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 이제 다양한 기술 세트를 가르치는 데 사용됩니다. “양파를 껍질을 벗기는 것과 같습니다. 몇 분 안에 프로그래밍을 시작할 수 있는 5학년 학생들에게 양파를 내려서 선물할 수 있습니다. 또는 고등학교 환경으로 가져 가서 학생들이 더 고급 모션 컨트롤을 수행하도록하십시오. - 또는 직원들이 자신의 UR 로봇 프로그래밍 속도를 높이는 데 관심이 있는 많은 현지 제조업체와 함께 성인 교실에서 가르칠 수 있습니다." 라고 Clay Hammock의 RAMTEC의 Robotics 강사는 말합니다. “현재 시장에 나와 있는 다른 로봇들과는 달리 유니버설을 사용하는 것은 정말 쉽습니다. 특히 UR Academy 무료 교육 모듈 및 학생들이 집에서 다운로드하고 연습할 수 있는 시뮬레이터와 같은 모든 무료 온라인 리소스가 있습니다.

교실 내 안전

교실 내 안전

UR 로봇의 내장된 안전 시스템을 사용하면 로봇 암이 경로에서 물체나 사람을 만나면 자동으로 작동을 멈출 수 있습니다. 이는 클레이 해먹 (Clay Hammock) 에 따르면 교실 환경에서 중요한 측면입니다. "UR의 장점은 실제 산업용 로봇을 프로그래밍할 때 학생들이 다칠 염려가 없다는 것입니다. 간단한 데모를 제공하고 스스로 실험하도록 할 수 있습니다.”

각 로봇 주위에 값비싼 안전 케이지를 만들 필요가 없다는 것은 또한 경제성을 의미한다고 교실의 코봇 (cobots) 을 로봇 교육의 미래로 보는 Ritch Ramey는 말합니다.

로봇을 울타리로 세울 필요가 없기 때문에, 우리는 안전 케이지가 있는 산업용 로봇을 살 수 있는 가격에 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 몇 대 구입할 수 있습니다. 우리가 필요로 하는 산업용 로봇 모델에 여전히 부합하는 유니버설 로봇으로 학생이 할 수 있는 일이 많기 때문에 작업 사이의 공간으로 옮길 수 있습니다.

Ritch Ramey, Robotics Coordinator
UR3, UR5, UR10 Robots, RAMTEC, USAUR3, UR5, UR10 Robots, RAMTEC, USA

해결된 자동화 과제:

  • 협업 로봇에 대한 인력 교육에 대한 현지 업계의 요구 충족

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 빠른 설정
  • 협업적이고 안전한
  • 짧은 투자 회수 기간
  • 유연한 배포

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 실습 로봇 프로그래밍 기술
  • 기계 입찰 및 이더넷 IP를 통한 PLC 네트워킹과 같은 응용 프로그램 수준 작업 포함
  • 또한 학생들은 로봇의 페이스 플레이트의 온라인 도식을 사용하여 UR 로봇을 위한 맞춤형 3D 프린팅 그리퍼를 만드는 방법을 배웁니다.

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결