1951년에 설립된 PSG College of Technology, Coimbatore는 인도 최고의 엔지니어링 대학 중 하나입니다. BE Robotics and Automation 프로그램은 2011년에 시작되었으며 타밀 나두 주에서 최초로 도입되었습니다.
학생들이 최신 기술을 접할 수 있도록 하는 것이 PSG College의 비전이자 사명입니다. 이 대학은 인도 정부 이니셔티브의 지원을 받아 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 UR5에 투자하여 로봇 공학 프로그램에 협업 로봇을 통합하고 학생들이 이 인더스트리 4.0 기술로 작업하여 산업에 대비할 수 있도록 장려하면서 교실에서 풍부한 경험을 창출하기로 결정했습니다. 코임바토르에서 주변 제조업체의 성장을 촉진하기 위해 PSG College는 현지 산업 전문가를 대상으로 협업 로봇 기술을 교육하는 과정도 제공합니다.
PSG College는 이미 실험실에 전통적인 산업용 로봇을 보유하고 있었습니다. 그러나 크기가 크고 안전하지 않기 때문에 케이지 안에 보관되어 학생들이 함께 일할 수 없었습니다. 또한 이러한 전통적인 로봇을 프로그래밍하는 것은 학생들이 배우기 어려웠고 사용자 정의도 번거로웠습니다. 최신 기술을 보유하고 학생들이 이용할 수 있는 평판 좋은 로봇 공학 실험실을 만들겠다는 사명에 따라 PSG 팀은 학생들이 졸업할 때까지 진정으로 산업에 대비할 수 있는 자극적인 교실 환경을 조성할 수 있는 것을 찾고 있었습니다.

PSG College of Technology는 UR5 cobot 을 배포하고 BE Robotics and Automation Engineering 프로그램의 커리큘럼에 협업 로봇 기술을 통합했습니다. PSG의 로봇 공학 실험실의 다른 기존 로봇과 달리 UR5는 안전 케이지 없이 작동하여 학생들이 실습 작업을 수행하고 산업 응용 프로그램을 실험할 수 있습니다. 유연하고 휴대가 간편한 코봇 (cobot) 은 교실과 로봇 실험실 사이의 트롤리에서 캠퍼스를 가로질러 쉽게 운반됩니다. 이를 통해 교사는 학생들에게 로봇의 기능을 실시간으로 시연할 수 있어 흥미롭고 쌍방향적인 교육 경험을 제공할 수 있습니다.
``

또한 UR5는 오픈 소스 플랫폼으로 사용자 정의가 가능하므로 학생들이 다양한 프로그램을 실험하고 자체 응용 프로그램을 만드는 데 이상적입니다. 로봇 운영 체제 (ROS) 를 준수하면 산업용 용도를 쉽게 이해할 수 있습니다. 인도 정부의 일부인 중공업부는 PSG College의 Center of Excellence에 자금을 지원하여 학생들을 교육할 뿐만 아니라 인도의 저명한 산업 지역인 코임바토르의 주변 제조업체에도 혜택을 주었습니다. 이를 위해 PSG College의 교수와 프로젝트 엔지니어들은 산업 전문가들이 협업 로봇 기술에 대한 교육을 받을 수 있도록 인증된 과정과 워크숍도 진행합니다.

PSG 연구팀은 심지어 UR5를 사용하여 다양한 응용 분야에서 효율성을 테스트하는 프로젝트를 수행한 다음 이 정보를 현지 제조업체에 전달하여 자동화 요구 사항에 대한 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 지원합니다. 코봇 (cobot) 은 특히 PSG 대학의 용접 공학 및 기술 우수 센터 (Center of Excellence in Welding Engineering and Technology) 의 연구 및 개발에 사용됩니다. PSG College는 휴먼 로봇 협업이 인더스트리 4.0의 핵심 동력 중 하나이기 때문에 협업 로봇 기술에 정통해지는 것이 필수적이라고 생각합니다. UR5 코봇 (cobot) 은 학생들의 실용적인 지식에 기여하여 미래의 벤처 기업에 대비할 수 있도록 도와줍니다.
Dr. B. Vinod, Professor & Head of Department Robotics & Automation Engineering국제적인 명성의 로봇 연구소를 만들 때 모든 재료를 갖추는 것이 중요합니다. 협업 로봇을 고려할 때, 우리는 그것이 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 것이어야 한다는 것을 알았습니다. UR5를 구입한 후 매우 사용자 친화적이고 설정이 쉽고 사용자 정의가 간단하다고 느꼈습니다. 오픈 소스 플랫폼에서 작동하여 학생들이 직접 실험을 수행할 수 있는 로봇입니다.

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...