Prysm Industries 는 Universal Robots 에 가족이 운영하는 계약 플라스틱 사출 성형 사업을 통해 고품질 생산을 더욱 향상시키는 동시에 협업 산업용 로봇 암인 UR5 를 설치하여 생산성과 직원 만족도를 높일 수 있는 솔루션을 제안했습니다.
Prysm Industries 의 경우 정확성이 핵심입니다. 빅토리아주 단데농에 본사를 둔 플라스틱 사출 성형 사업은 40년 넘게 고품질 용기를 생산해 왔으며, 호주 최대의 여러 소매업체를 보유하고 있습니다. 이를 염두에 두고 일관성은 회사에 필수적이었습니다. 그렇기 때문에 수년 동안 접착제 라벨을 적용하는 작업은 숙련된 작업자에게 맡겨졌습니다. 그러나 이것은 회사가 믿을 수 없을 정도로 반복적이라고 느꼈고 로봇으로 더 잘 수행될 수 있는 작업이기도 했습니다.
유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 과제는 이러한 높은 수준의 정확도와 볼륨을 효과적으로 제공할 수 있는 자동화 솔루션을 설치하여 직원들이 다른 곳에서 보다 만족스러운 활동을 자유롭게 수행할 수 있도록 하는 것입니다. 이는 이전에 6 ~ 7초마다 제품 라벨을 적용했던 인간 요소와 최소한 일치할 수 있다는 것을 의미했습니다.
호주 유통업체 중 하나인 Sensorplex를 통해 Universal Robots 기술을 도입한 Prysm은 협업 UR5 로봇을 특정 요구 사항 및 페이로드에 대처할 수 있는 완벽한 솔루션으로 선택했습니다.
Sensorplex를 통해 Prysm 직원은 협업 로봇의 구현 및 실행을 위한 기본 교육과 전폭적인 지원을 받았으며, 이를 통해 회사는 유연한 솔루션과 신속한 투자 수익을 얻을 수 있었습니다. Prysm은 매일 협업 로봇이 작동 중일 때 라벨링 비용으로만 550달러를 절약할 수 있다고 보고했습니다. 즉, 협업 로봇은 12개월 이내에 비용을 스스로 지불할 수 있었습니다.
Matt Murphy, Operations Manager, Prysm Industries우리는 특히 라벨에서 더 나은 제품 일관성을 보았고, 더 많은 기계를 작동할 수 있도록 작업자를 확보했습니다. 그렇게 함으로써 우리는 하루에 약 500달러를 절약하고 있으며, 이로 인해 로봇은 12개월 이내에 비용을 지불하게 되었습니다.
협업 로봇은 이제 밀폐된 공간에서 다양한 작업을 수행하지만 쉽게 위치를 변경할 수 있습니다. 즉, Prysm 작업장의 다른 자동화 솔루션과 달리 협업 로봇은 필요에 따라 직원이 몇 분 만에 쉽게 이동하고 재프로그래밍할 수 있습니다. 티칭 기능이 있는 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 작업자는 로봇 암을 잡고 동작을 수행하는 방법을 간단히 보여줄 수 있습니다. 그런 다음 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 직원은 프로그래밍을 수행하기 위해 루틴을 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.
Prysm Industries 는 이제 모든 라벨링 프로젝트에 협업 로봇을 사용하므로 직원들은 더 많은 기계를 작동하는 데 집중할 수 있으며 공장 현장에서 더 흥미로운 작업에 참여할 수 있습니다. 이는 생산성, 유연성을 높이고 비용을 절감하는 것 외에도 훨씬 더 행복한 직장에 기여하는 데 도움이 되었다는 것을 의미합니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...