일본의 고령화로 인한 노동력 부족에 직면한 오사카 보육원 (Osaka Nursery) 은 이전에 수동으로 처리했던 모종 재배 과정의 일부를 자동화하기 위해 UR10e cobot 을 구현했습니다. 이를 통해 오사카 보육원 (Osaka Nursery) 은 숙련된 인력을 확보하는 데 어려움이 가중되는 가운데 상당한 인건비 절약을 달성했습니다.
묘목 생산에는 상당한 인력이 필요합니다. 특히 묘목을 이식하는 것은 숙련된 노동력에 크게 의존합니다. "일본의 숲은 이제 벌목 기간에 가까워지고 있으며, 성숙한 나무가 베어지면 가까운 장래에 묘목을 그 자리에 심어야 할 것입니다." 라고 Osaka Nursery 의 Mikinori Matsumura 회장은 말합니다. “그러나 기존의 생산방식으로는 일본의 출산율 감소와 고령화로 인력확보가 어렵다."
로봇이 프로세스의 일부로 도입되더라도 인간은 로봇에 근접하여 작업할 것이므로 Osaka Nursery 는 안전을 고려해야 하며 작업자가 나란히 작업할 수 있는 자동화 솔루션이 필요했습니다.
Matsumura 씨는 항상 자동화 기술에 관심이 있었고, UR (Universal Robots) 의 시연회에 참석할 기회가 있었을 때 UR cobot 을 Osaka Nursery 에 도입하게 되었습니다. UR 코봇 (UR cobots) 은 다양한 작업을 위해 직관적으로 프로그래밍할 수 있는 것이 특징입니다. "UR 코봇 (UR cobot) 의 유연한 움직임이 묘목 심기에 적용될 수 있다는 것을 깨달았습니다." 라고 Matsumura 씨는 말합니다. "콤팩트한 크기와 높은 수준의 안전성을 갖춘 UR cobot 은 인간이 수행하는 작업을 인수하기에 완벽했습니다. 우리는 또한 코봇 (cobots) 이 최종 효과기를 교환하는 것만으로 다양한 용도로 사용될 수 있다는 사실에 매료되었습니다.”
Mikinori Matsumura, President일본의 나무는 이제 활용 시기로 접어들고 있으므로 묘목의 공급이 필수적일 것입니다. 그러나 출산율이 급격히 감소하고 고령화되고 있는 상황에서 근로자 확보가 어려울 것으로 예상됩니다. 그 시기에 대비하여 협업로봇이 수작업을 대신할 수 있는 시스템을 구축하여 모종의 안정적인 공급을 보장하고자 합니다.

UR10e (UR cobot) 는 모종 생산의 첫 번째 프로세스인 컨베이어 벨트에 컨테이너를 배치하는 과정에서 도입되었습니다. 설정된 속도로 컨베이어에 놓인 용기는 자동 토양 공급기에서 토양을 얻을 수 있습니다. UR cobot 도입으로 이전에는 두 사람이 필요했던 이 작업을 이제 한 사람이 수행할 수 있습니다. 회사는 정해진 시간 내에 고정된 수량으로 수행되는 간단한 작업을 로봇이 쉽게 처리할 수 있다고 생각했기 때문에 이 프로세스를 기계화하기로 결정했습니다.

처음에는 여러 개의 컨테이너가 뭉쳐서 동시에 코봇 (cobot) 에 의해 수거되는 사건이 있었습니다. UR 선호 유통업체인 Kantum Ushikata Co., Ltd. 의 엔지니어가 현장을 여러 번 방문하여 엔드 이펙터를 조정하고 컨테이너를 하나씩 벗겨내는 장치를 추가하여 이 문제를 해결했습니다.

UR10e 도입 이전에는 작업자가 코봇 작동에 익숙해지기 위해 시간이 필요할 수 있다는 우려가 있었습니다. 하지만 실제로는 직관적인 터치 패널을 통해 간단하게 조작할 수 있었습니다. “이 로봇은 스마트폰처럼 작동할 수 있어 누구나 즉시 익힐 수 있습니다. 현재 로봇이 수행하는 프로세스는 과거에 작업자가 하루 종일 동일한 작업을 반복해야 하는 프로세스입니다. 로봇의 도입 덕분에 작업자는 이제 다양한 작업에 참여할 수 있습니다." 라고 Matsumura는 말했습니다. "앞으로 다양한 프로세스에 더 많이 사용하게 될 것 같습니다."

오사카 어린이집 (Osaka Nursery) 은 쟁반을 세팅하고 묘목을 심는 등 정해진 시간 내에 많은 양을 처리해야 하는 간단한 작업을 로봇에게 맡기고, 육안 검사를 통해 인간이 묘목 재배의 미세한 지점을 확인하도록 함으로써 로봇과 인간이 함께 일할 수 있는 환경을 고려하고 있다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...