범용 로봇의 자동화에 대한 투자는 덴마크 기계 공장 니만 테크니크 (Nymann Teknik) 의 현명한 결정으로 밝혀졌습니다. 하루에 10-12시간씩 CNC 선반을 공급하는 로봇 암은 생산량을 늘리고 아시아 가격과 경쟁력 있는 비용으로 제조할 수 있게 되었습니다. 무엇보다도 UR5는 단 3개월 만에 수익을 냈습니다. 니만 테크닉 (Nymann Teknik) 이 10만 대의 주문을 받았을 때, 젊은 기계 가공 회사는 CNC 선반에 자동화를 도입할 때가 되었다고 결정했습니다.
"작은 로봇이 덴마크의 미래입니다. 그들은 우리의 일자리를 훔치려 하지 않습니다. 반대로, 그들은 덴마크인들을 위해 더 많은 일을 만듭니다." 라고 펌프 및 풍력 산업과 같은 다양한 철강 공예품을 제조하는 니만 테크니크 (Nymann Teknik) 의 공동 설립자 모튼 니만 (Morten Nymann) 매니징 디렉터는 말합니다.
Morten Nymann, Co-founder유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇을 사용하면 작업을 아시아로 아웃소싱하는 데 비용이 드는 제품을 제조할 수 있습니다.

오늘날 Universal Robot의 UR5는 CNC 선반에 강철 재료를 공급하여 안전 차폐 없이 직원과 함께 작업합니다. 그리고 새로운 "동료" 를 회사로 데려오는 것은 쉬운 일이었습니다.
"우리는 단순히 로봇을 상자에서 꺼내서 연결했습니다. 한 시간 반 만에 첫 번째 프로그램을 만들었습니다. 7시간 후, 로봇은 생산에 들어갔습니다. 제 직원들은 스스로 프로그래밍하는 법을 배웠습니다." 라고 Morten Nymann은 설명하며 로봇이 불과 3개월 만에 성과를 냈다고 덧붙였습니다.
Nymann Teknik 고객의 대부분은 현지 생산을 선호하는 덴마크 기반 회사입니다. 이는 높은 품질과 높은 공급 보안을 보장하는 데 도움이 되기 때문입니다.

유통업체에 따르면, 니만 테크닉 (Nymann Teknik) 에게 자동화 투자에 대해 조언한 KSN 인더스트리 (KSN Industri) 는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 완전히 새로운 시장을 창출했다고 합니다.
“이전에는 다양한 재료로 선반을 공급할 수 있는 수익성 있는 로봇 솔루션을 제공할 수 없었습니다. KSN Industri의 전자 프로젝트 매니저 토마스 앤더슨 (Thomas Andersen) 은" 다른 로봇 유형의 솔루션은 구매 비용이 최소 두 배 이상 비싸며 이러한 투자는 니만 테크니크 (Nymann Teknik) 와 같은 회사에 이익이 되지 않았을 것 "이라고 말합니다. KSN Industri의 전자 프로젝트 매니저 토마스 앤더슨 (Thomas Andersen) 은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 으로부터 덴마크 로봇에 대한 요청이 크게 증가하고 있다고 말합니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...