니크로미녹스 (Nichrominox) 는 날로 증가하는 국제 경쟁에 직면하고 있는 수천 개의 프랑스 중소기업 중 하나입니다. 니크로미녹스 (Nichrominox) 는 네 개의 UR5 코봇 암 (cobot arm) 에 투자하기로 결정했고, 즉시 생산성 향상, 인건비 절감 및 직원 복지 향상을 확인했습니다.
Saint-Bonnet-de-Mure (프랑스 리옹 인근) 의 가족 소유 회사인 니크로미녹스 (Nichrominox) 는 40년 동안 치과 의사를 위한 멸균 장비를 판매해 왔으며, 오늘날 인건비가 낮은 국가와의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이 회사는 선택된 작업을 자동화하고 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위해 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 선택했습니다.
Nichrominox 는 프랑스의 유통업체 중 하나인 HMi-MBS를 통해 Universal Robots 를 선택하여 벤딩 셀을 자동화하고 기계를 공급하며 작업자와 함께 제품을 조립했습니다. 4개의 UR5 로봇이 필요했으며 세 개의 개별 생산 라인에 배치되었습니다.
집어서 놓기: 로봇은 한쪽 프레스에서 펀칭 작업을 수행한 다음 셔틀 테이블에서 부품을 돌리고 마지막으로 두 번째 프레스에서 굽힘 작업을 수행합니다.
CNC: 이 로봇은 머시닝 센터와 완전히 통합되어 있어 작업자가 시간을 절약하고 작업 품질을 개선하며 반복적인 변형 부상의 위험을 줄일 수 있습니다.
협업 어셈블리: 어셈블리 스테이션은 추가적인 보호 없이 작업자와 기계가 완벽하게 협업하여 운영합니다. 작업자는 (그리퍼의 통합된 힘 센서를 통해) 압력을 가하여 로봇을 활성화하므로 로봇을 쉽게 관리할 수 있습니다.
Nichrominox 로봇은 사내 프로그래머인 Cédric Lefrancq-lumiere가 프로그래밍합니다. Cédric은 새로운 제조 작업을 위해 로봇을 프로그래밍할 수 있도록 유통업체인 HMi-MBS의 이틀간의 교육만 필요로 했습니다. 이 작업에는 2시간이 걸리지 않습니다. 그는 현재 품질과 성능을 향상시키기 위해 로봇의 프로그래밍을 개선하는 데 훈련을 적용하고 있습니다.
Éric Lefrancq-lumiere, General ManagerUR5 로봇을 통해 즉시 10% 의 생산성을 얻을 수 있었습니다.

니크로미녹스 (Nichrominox) 는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 로봇 암으로 달성한 결과에 기뻐하고 있습니다. 단조로운 작업의 부담을 줄이고 직원의 위험을 줄이는 것 외에도 자동화는 회사에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. Éric Lefrancq-lumiere, Nichrominox 제너럴 매니저는 "UR5 로봇 덕분에 생산성의 10% 를 즉시 얻을 수 있었습니다." 라고 말합니다.

이 경험은 14개월 동안 로봇에 대한 ROI를 보았을 때 구현의 단순성과 저렴한 비용과 관련하여 매우 긍정적이었습니다. 이 회사는 변환을 추진하고 곧 추가 cobots 를 인수할 계획입니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...