시장을 따라잡기 위해 자동차 부품 제조업체인 New Engineering Works 는 2016년에 CNC 기계를 위한 최초의 협업 로봇을 배치했습니다. 제조업체는 18개월 이내에 6개의 cobots 를 설치했으며 40% 의 성장률과 24x7 제조 능력을 실현하는 놀라운 결과를 보았습니다. 코봇 (cobots) 은 뉴 엔지니어링 웍스 (New Engineering Works) 의 생산 공정에 원활하게 포함되었으며 비용 절감과 생산성 및 효율성 향상으로 이어졌습니다.
New Engineering Works 는 상용차용 유압, 공압 및 엔진 부품에 대한 수요가 지속적으로 증가했으며 반복적인 생산 작업을 자동화해야 할 필요성을 깨달았습니다. 그러나 회사는 제한된 공간을 가지고 있었으며 제한된 출력의 대형 기계가 작업장을 점유하는 것을 원하지 않았습니다. 뉴 엔지니어링 웍스 (New Engineering Works) 는 세 번째 8시간 교대를 추가하여 24시간 내내 제조할 수 있는 민첩한 자동화 솔루션을 찾고 있었습니다.
New Engineering Works 는 2016 년에 첫 번째 cobot 을 설치했으며 18 개월 이내에 6 개의 cobots 를 구입했습니다. 이 회사는 소규모 및 대규모 부품 사업부를 보유하고 있으며, 협업 로봇은 소규모 부품 사업부에 적합합니다.
각 코봇 (cobots) 은 2대의 CNC 기계 사이에 완벽하게 맞으며, 작업 현장에서 제한된 공간을 차지하면서 동시에 12대의 CNC 기계를 한 번에 관리할 수 있습니다. 스마트폰을 사용하는 것만큼이나 간단합니다. 번거롭지 않고 프로그래밍과 설정이 쉽습니다. 작업자는 사전 교육 없이 UR cobots 를 작동하는 방법을 배웠습니다.
New Engineering Works 는 제조 공장에 코봇 (cobots) 을 배치한 이후 생산량이 40% 증가했습니다. 이제 제조업체는 코봇 (cobots) 덕분에 24시간 연중무휴로 운영할 수 있게 되었으며, 이로 인해 생산성이 급증했습니다. 코봇 (cobots) 은 작업 현장에서 사람과 나란히 작업하여 안전하고 효율적인 생산을 가능하게 합니다. cobots 설치로 인해 프로세스가 자동화되고 구성 요소당 비용이 절감되었습니다.
비노드 쿠마르 아가르왈 (Binod Kumar Agarwal) 의 뉴 엔지니어링 웍스 (New Engineering Works) 매니징 파트너는 "코봇 (cobots) 에 투자한다고 해서 인력을 낭비하는 것이 아니라 품질 점검, CMM (Coordinate Measuring Machines) 처리 및 검사와 같은 더 의미 있는 작업을 수행하도록 교육하고 있습니다." 라고 말했습니다. 그는 더 많은 중소기업이 코봇을 제조 공정에 포함하도록 장려합니다. "코봇은 더 많은 기회를 열어주고 소규모 산업에 저렴하며 훌륭한 투자수익 (cobots) 을 제공합니다."

New Engineering Works 는 2016 년에 첫 번째 cobot 을 설치했으며 18 개월 이내에 6 개의 cobots 를 구입했습니다. 이 회사는 소규모 및 대규모 부품 사업부를 보유하고 있으며, 협업 로봇은 소규모 부품 사업부에 적합합니다.
각 코봇 (cobots) 은 2대의 CNC 기계 사이에 완벽하게 맞으며, 작업 현장의 제한된 공간을 차지하면서 한 번에 12대의 CNC 기계를 관리할 수 있습니다. 스마트 폰을 사용하는 것만 큼 쉽고 간편하며 프로그래밍 및 설정이 쉽습니다. 작업자는 사전 교육 없이 UR cobots 를 작동하는 방법을 배웠습니다.

New Engineering Works 는 제조 공장에 코봇 (cobots) 을 배치한 이후 생산량이 40% 증가했습니다. 이제 제조업체는 코봇 (cobots) 덕분에 24시간 연중무휴로 운영할 수 있게 되었으며, 이로 인해 생산성이 급증했습니다. 코봇 (cobots) 은 작업 현장에서 사람과 나란히 작업하여 안전하고 효율적인 생산을 가능하게 합니다. cobots 설치로 인해 프로세스가 자동화되고 구성 요소당 비용이 절감되었습니다.

비노드 쿠마르 아가르왈 (Binod Kumar Agarwal) 의 뉴 엔지니어링 웍스 (New Engineering Works) 매니징 파트너는 "코봇 (cobots) 에 투자한다고 해서 인력을 낭비하는 것이 아니라 품질 점검, CMM (Coordinate Measuring Machines) 처리 및 검사와 같은 더 의미 있는 작업을 수행하도록 교육하고 있습니다." 라고 말했습니다. 그는 더 많은 중소기업이 코봇을 제조 공정에 포함하도록 장려합니다. "코봇은 더 많은 기회를 열어주고 소규모 산업에 저렴하며 훌륭한 투자수익 (cobots) 을 제공합니다."
DIVESH DEBUKA, Management Representative, New Engineering Works중소기업으로서 토지는 우리에게 소중한 자산입니다. 펜싱이 필요한 전통적인 산업용 로봇은 작업 현장에서 많은 공간을 차지합니다. UR 코봇 (cobots) 은 공장의 두 기계 사이에 맞으며 필요에 따라 플러그 앤 플레이만 할 수 있습니다. 코봇 (cobots) 을 1년 반 동안 사용해 왔으며 훌륭한 경험이었습니다. 소규모 부품 사업부에 UR cobots 보다 더 좋은 로봇은 없습니다.
New Engineering Works 는 1996년에 설립된 중소기업입니다. 상용차용 유압, 공압, 엔진 및 브레이크 부품을 제조해 왔습니다. 수많은 중견 기업 외에도 New Engineering Works 는 Tata Motors, Ashok Leyland 및 Brakes India를 포함한 인도 최대의 자동차 대기업을 위한 부품도 제조합니다.

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...