Matsunami Glass Ind., Ltd. 는 현미경, 의료 및 전자 응용 분야를 위한 다양한 유형의 유리를 제조합니다. 이 회사는 공간 제약과 아웃소싱해야 하는 복잡한 프로그래밍의 필요성으로 인해 기존의 산업용 로봇을 사용하여 인력 부족을 완화하는 것이 어렵다는 것을 발견했습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 과 산업용 협업 로봇 (cobots) 을 접한 후, 이 회사는 유리 설계 작업의 일환으로 커팅을 위한 기계에 대형 유리판을 공급하여 사내 로봇 응용 프로그램을 개발하는 데 성공했습니다. 15대의 코봇 (cobots) 은 추가 인력 없이 생산량을 50% 증가시켰을 뿐만 아니라 직원들의 기술력을 향상시켜 외부 자원에 의존하지 않고 자동화 시스템을 구축할 수 있었습니다.
경쟁력을 유지하고 미래의 인력 부족 문제를 해결하는 관점에서 마츠나미 글래스 (Matsunami Glass) 는 오랫동안 사람이 수행하는 업무 프로세스의 자동화를 촉진해 왔습니다. 처음에 이 회사는 기존의 산업용 로봇을 사용하여 프로세스를 자동화했지만 공장의 공간이 제한적이었기 때문에 회사가 새로운 작업에 산업용 로봇을 사용해야 할 때마다 전환을 용이하게 하는 것이 필요했습니다.
유통업체인 Inaba Denki Sangyo Co., Ltd. 가 UR cobot 에 소개한 Matsunami Glass 는 안전 울타리 없이 사람과 함께 작업할 수 있는 로봇의 능력에 매료되었습니다. 즉, 레이아웃을 변경하기 위해 시스템 제조업체에 전화하는 추가 비용과 노력에 대해 더 이상 걱정할 필요가 없습니다.
마츠나미 글래스 (Matsunami Glass) 는 기계의 유리판 공급 섹션에 로봇을 처음 도입했습니다. 카즈마 쿠지 (Kazuma Kuji) 생산 엔지니어링 그룹 부수석 엔지니어는 유통업체인 이나바 덴키 (Inaba Denki) 가 로봇 교육을 위해 그를 센터에 초대하여 프로그램을 만드는 방법을 설명하면서 "로봇은 작동하기 쉬웠고 시동은 원활하게 진행되었습니다." 라고 말합니다. 초기 교육 후, 배포자는 최종 배포를 돕기 위해 현장에 왔습니다. 이 과정에서 유리는 상황에 따라 앞면 또는 뒷면에 공급됩니다. Kuji는 "UR 로봇은 각 축에 대해 ± 360° 운동 범위를 가지고 있어 큰 유리판을 회전하고 뒤집는 인간의 동작을 충실하게 재현할 수 있었습니다." 라고 설명합니다.
Ryo Okada, Executive Officer and General Manager of the Technical Development Division, Matsunami Glass Ind.,Ltd.UR 코봇 (UR cobots) 은 인간보다 더 원활한 움직임을 할 수 있으며, 인간이 하는 것과 똑같은 일을 할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다.

UR 코봇 (UR cobots) 은 또한 평평한 유리를 절단기에 공급하는 과정에서 적극적인 역할을 합니다. 여기서 UR 코봇 (UR cobot) 은 자체 제작한 흡입 손과 공기 송풍기를 사용하여 적층 유리 시트를 하나씩 제거합니다. 제조 사업부 관리자인 이노우에 유키오 (Yukio Inoue) 는 "로봇이 도입되기 전에는 하루에 1,000 ~ 2,000 장의 유리를 수동으로 공급하여 작업자에게 허리 및 손목 부상을 입히기도 했습니다. 로봇을 설치함으로써 이러한 작업 부담을 없앨 뿐만 아니라 작업 효율성도 향상시켰습니다.”

마츠나미 글래스 (Matsunami Glass) 는 현재 15개의 UR 코봇 (cobots) 을 운영하고 있습니다. 지난 10 년 동안 회사는 생산량을 1.5 배 증가 시켰지만 지난 10 년 동안 근로자 수는 변하지 않았습니다. UR 코봇 (cobots) 을 사용하여 자체적으로 시스템을 구축할 수 있었다는 사실은 자신감을 주었습니다. Okada는 다음과 같이 말합니다. "UR cobots 는 인간보다 더 매끄러운 움직임을 할 수 있으며, 우리는 인간이 하는 것과 똑같은 일을 할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. 지금까지 사람들은 종종 간단한 작업을 수행했지만, 이제부터는 간단한 작업을 로봇에 맡기고 재고 유지 및 원자재 조달과 같은 품질과 프로세스를 관리할 수 있도록 함으로써 고객에게 보다 안정적인 제품을 제공할 수 있는 가치를 찾고 싶습니다.”



수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...