독일 다국적 그룹 MANN + Hummel의 스페인 자회사는 자동차 부품 제조 프로세스를 최적화하기 위해 세 가지 협업 Universal Robots 를 구현했습니다. 정밀한 기계 공급 작업에서 작업자와 나란히 작업하는 코봇 (cobots) 은 더 많은 작업자의 비용을 추가하거나 부품을 과잉 생산하지 않고도 생산성 향상을 달성하는 데 도움이 되었습니다.
MANN + HUMMEL IBÉRICA 는 자동차 및 산업 부문의 필터 및 기술 플라스틱 부품 분야에서 고품질 제품을 선도하는 제조업체입니다. 사라고사에 위치하고 있으며 약 750명의 직원이 있는 이 회사는 차량 제조업체와 가장 중요한 예비 부품 유통업체를 고객으로 믿고 있습니다. 사라고사 공장의 공정 엔지니어링 책임자인 이냐키 칼라비아 (Iñaki Calavia) 는 이 회사는 제조 공정을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며 생산 라인의 자동화를 위해 "명확한 비용 절감, 생산성 향상, 시장 리더로서의 지위를 유지하기 위해 필요한 경쟁력 유지" 를 돕기 위해 확고한 노력을 기울이고 있다고 말합니다.
또한, 일부 조립 셀의 경우, 회사는 고객 수요의 변화에 부응하기 위해 생산 공정의 성능을 높여야 했지만 셀에 더 많은 작업자를 추가하지 않아야 했습니다. 공정 R&D 엔지니어이자 기술자인 에르베 세라노 (Hervé Serrano) 의 말을 빌리자면, "가능한 한 짧은 시간에 최고의 생산성에 도달하는 것이 아니었습니다. 솔루션이 작업자와 나란히 작동하는 환경에서 개별 생산성 향상을 위해 자동화를 사용하고 있습니다."
MANN + HUMMEL 팀은이 지역의 Universal Robots 유통 업체 인 Vicosystems의 초기 지원을 받아 UR10 cobots 를 사용하여 세 가지 공동 응용 프로그램을 만들었습니다.
세 가지 응용 프로그램 은 부품 이송이 자동으로 수행되는 조립 셀에 통합됩니다. UR10 은 오퍼레이터가 쉽게 진입하기 어렵거나 프로세스의 정확한 순간에 진입해야 하는 환경에서 기계를 공급하는 오퍼레이터와 함께 작동합니다.
셀은 용접기의 로딩 및 언로딩을 완벽하게 동기화하여 병목 현상을 방지합니다. UR10 을 사용하면 작업자가 작업을 수행하는 일반적인 시간인 16초와 비교하여 기계 로딩 및 언로딩이 단 10초 만에 완료됩니다.
조립 셀은 단일 작업자가 충분했던 고객의 요구 사항에 따라 처음 구성되었습니다. 고객 수요의 차후 변화는 생산성의 증가를 요구했지만 두 번째 운영자를 추가하는 것을 정당화하기에는 충분하지 않았습니다. 그 해결책은 용접 기계와 검증 기계 사이에 부품을 이송하는 기능을 하는 로봇을 추가하는 것이었습니다. 로봇은 부품이 완성될 때까지 기다렸다가 기계에서 꺼내어 필요할 때 바로 조작자의 손에 전달합니다.
팀은 한 명의 작업자가 필요한 생산량에 도달할 수 없지만 과잉 생산의 위험으로 인해 두 명의 작업자가 옵션이 아니라는 것을 처음부터 알고 있었기 때문에 설계 단계에서 로봇을 도입했습니다. 그들은 UR10 코봇 (cobot) 이 단일 작업자와 함께 작업하여 두 개의 서로 다른 기계 간에 부품을 이송하는 일정을 설계하여 목표에 도달하는 데 필요한 정확한 출력을 제공했습니다.

유통업체인 Vicosystems (프로젝트 시작 시 참여) 와 SEA Zaragoza (TODAYS 유통업체) 는 다음과 같이 덧붙입니다. "MANN + HUMMEL 팀이 직면한 자동화 문제를 설명하고 서둘러 해결책을 찾았을 때, 우리는 Universal Robots cobot 제안을 주저하지 않았습니다. 통합 시간은 최소화되었으며, 간단한 교육을 받은 후 UR 코봇 (UR cobots) 이 제공하는 유연성과 단순성 덕분에 자체 응용 프로그램을 개발하는 방법을 빠르게 배웠습니다. 이 프로젝트에서 그들을 지원할 수 있게 되어 기쁩니다.”
MANN + Hummel의 UR cobots 경험은 매우 긍정적이어서 이미 공장의 다른 부분으로 사용을 확장할 것을 고려하고 있으며, 검사 작업, 부품 포장 및 제품에 가치를 추가하지 않는 활동을 위해 cobots 통합 가능성을 고려하고 있습니다.
사용된 UR + 제품:
Robotiq 2F-140 그리퍼




IÑAKI CALAVIA, Process Engineering Manager AO.처음에는 협업 로봇 공학에 대해 아무것도 몰랐기 때문에 유연성, 단순성 및 신속한 프로세스 통합으로 인해 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 선택하기로 결정했습니다.


수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...