세계 최대 화장품 회사 중 하나인 로레알 (L 'Oréal) 은 푸네 (Pune) 에 있는 인도 공장에서 수작업으로 작업을 수행하여 작업자에게 심각한 인체 공학적 위험을 초래하는 문제에 직면해 있었습니다. 자동 팔레트화를 위한 협업 로봇의 배포는 효율적이면서 인체 공학적 위험을 완전히 제거하여 다양한 애플리케이션을 위해 작업 현장에 유연하게 배포할 수 있는 것으로 입증되었습니다. 코봇 (cobots) 은 또한 작업자 친화적이고 유지 보수가 필요 없으며, 팔레트 교체에 걸리는 시간을 절약하여 전체 장비 효율성 (OEE) 이 5% 향상되었습니다.
내부 인체 공학적 위험 분석 후, 푸네의 로레알 인도 프라이빗 리미티드 (L'Oréal India Private Limited) 공장은 종단 작업, 즉 팔레트에 상자를 놓는 작업에서 작업자가 수동 작업을 처리할 위험이 있다는 것을 깨달았습니다. 각 작업자는 8시간 교대 근무당 8,500kg의 제품을 들어올려 로레알이 레벨 4 인체공학적 위험으로 분류한 것을 제시했습니다. 이는 인체와 자세에 대한 가장 높은 수준의 위험 중 하나이며 레벨 5가 가장 심각합니다.
RANJIT EKDE, Head of Manufacturing Supply Chain, L'Oréal India Private Limited협업 로봇은 인체 공학적 위험을 완전히 제거하는 데 도움이 되었습니다. 사용자 친화적이고 유지 보수가 필요 없으며 매우 효율적입니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 이 우리 라인에 있어 정말 기쁩니다.
이 공장은 보다 유연하고 민첩하게 시장에 실시간으로 서비스를 제공하기 위해 2016년에 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 첫 번째 협업 로봇을 배치했습니다. 코봇 (cobots) 을 설치하기 전에, 한 번의 적용을 위해 한 번에 하나의 팔레트만 사용되었습니다. 그러나 코봇 (cobots) 을 사용하면 라인을 멈추지 않고 두 개의 팔레트를 동시에 사용할 수 있어 교대당 30분을 절약할 수 있습니다. 이 공장은 또한 팔레트 교체 시 절약된 시간으로 인해 5% 의 OEE 개선을 보였습니다.
“우리는 같은 라인에서 다른 교대로 일하기 위해 다른 사람들이 들어오고 있습니다. 따라서 때때로 사람이 바뀌면 라인의 효율성에 영향을 미칩니다." 라고 로레알 인도 (L'Oréal India) 의 생산 유닛 매니저인 마유르 라우트 (Mayur Raut) 는 말했습니다. "하지만 코봇 (cobots) 은 클릭 한 번으로 공정 정확도를 높였습니다. cobots 이전에는 설치하는 데 60 ~ 70분이 소요되는 다양한 설정이 있었습니다. 코봇 (cobots) 덕분에 이제 버튼 클릭 한 번으로 다른 애플리케이션으로 전환할 수 있습니다.”

로레알의 빠른 성공은 시장의 요구에 부응하는 유연하고 민첩한 능력으로 설명할 수 있습니다.

로레알은 세계 최대 화장품 회사 중 하나이며 1992년부터 인도에 있습니다. 이 조직은 다양한 제품을 생산하며 향수 및 향수, 헤어 케어 제품 및 화장품의 최고 공급 업체입니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...