--

이탈리아의 선도적인 전자 보드 제조업체인 Compact UR cobot

Life Elettronica

요약

Life Elettronica 는 작업자의 지속적인 존재가 필요한 기계를 로봇으로 교체하여 포팅 프로세스를 자동화하기로 결정했습니다. 또한 애플리케이션은 매우 작은 공간에 맞게 조정되어야 하며 높은 품질과 반복성 표준을 보장해야 했습니다. Life Elettronica 는 제3자를 위한 전자 보드 생산을 전문으로 하는 모데나의 회사입니다. 산업 자동화에 많은 투자를 해왔으며 보드 포팅 작업을 위한 ur3도 갖추고 있습니다. 이 애플리케이션은 전례 없는 생산성을 제공하고 더 큰 부가가치로 운영 작업을 수행할 수 있는 리소스를 확보했습니다.

Life Elettronica 는 이탈리아의 선도적인 전자 보드 통행료 제조업체 중 하나입니다. 모든 프로세스는 프로젝트 인수에서 완제품 납품에 이르기까지 모데나 공장에서 수행됩니다. 공정의 생산성과 효율성을 높이고 우수하고 반복 가능한 보드 품질을 보장하기 위해 Life Elettronica 는 포팅 작업을 위한 Universal Robots UR3를 사용하여 로봇화된 자동화를 선택했습니다.

비즈니스 혁신

공급, 설치 및 교육을 제공한 Maxver srl이 설치한 cobot 은 작은 작업 영역에서 작동하며 동시에 20개의 전자 보드를 플로팅할 수 있습니다. 약 15분 동안 지속되는 전체 작업 주기는 다른 장비를 사용해야 하는 전통적인 포팅 방법과 비교할 수 없으며, 무엇보다도 프로세스를 감독하기 위해 작업자가 지속적으로 있어야 합니다.

Life Elettronica

산업 Electronics and Technology
나라 Europe
직원 수 50-100
사용된 코봇 UR3
동영상 — UR3 로봇, Life Elettronica srl, 이탈리아 모데나

솔루션

Life Elettronica 는 포팅 공정을 위해 유니버설 로봇 (Universal Robots) 과 UR3 코봇 (cobot) 을 선택했습니다. 컴팩트한 크기와 가벼움 덕분에 코봇 (cobot) 은 생산 레이아웃을 수정할 필요 없이 작업 공간에 설치되었습니다. 15가지 안전 기능과 정확한 위험 분석이 결합되어 작업자가 프로세스를 중단하지 않고 상호 작용할 수 있도록 보호 장벽 없이 작동할 수 있습니다.

Life Elettronica 는 포팅 공정을 위해 유니버설 로봇 (Universal Robots) 과 UR3 코봇 (cobot) 을 선택했습니다. 컴팩트한 크기와 가벼움 덕분에 코봇 (cobot) 은 생산 레이아웃을 수정할 필요 없이 작업 공간에 설치되었습니다. 15가지 안전 기능과 정확한 위험 분석이 결합되어 작업자가 프로세스를 중단하지 않고 상호 작용할 수 있도록 보호 장벽 없이 작동할 수 있습니다.

Universal Robots cobot 자동화는 수율, 효율성 및 생산성을 높이고 공정 품질과 반복성을 보존하여 고품질의 완벽한 화분 제품을 보장합니다. 반복성은 또한 결함 및 결함 제품의 가능성을 제거합니다.

또한, 회사는 초기에 포팅에 묶인 작업자를 부가가치가 높은 다른 활동에 배정하여 전체 생산 공정에 혜택을 줄 수 있었습니다. 마지막으로, 이 솔루션은 매우 짧은 시간에 개발되었으며, cobot 프로그래밍 및 관리의 용이성은 즉각적인 서비스 진입을 보장했습니다. Life Elettronica 는 달성한 결과를 고려하여 유니버설 로봇 (Universal Robots) 협업 로봇의 범위를 확장하고 있습니다.

UR3 협업 로봇, Life Elettronica Srl, 이탈리아 모데나UR3 협업 로봇, Life Elettronica Srl, 이탈리아 모데나UR3 협업 로봇, Life Elettronica Srl, 이탈리아 모데나

해결된 자동화 과제:

  • 제한된 작업 공간에서 수동 프로세스 자동화
  • 높은 공정 품질 및 반복성

핵심 가치 동인:

  • 생산성
  • 효율성
  • 수율
  • 생산 단계에서 작업자 할당 개선
  • 결함 없음, 설치 및 프로그래밍 용이성
  • 운영 유연성

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 포팅

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결