--

코봇은 새로운 고체 투여 실험실 기기를 자동화합니다

Labman Automation Ltd

요약

Labman Automation은 실험실 로봇 설계 및 제조를 전문으로 하는 영국의 기술 회사입니다. 이 회사는 UR의 실적과 사용 편의성으로 인해 시스템에 전원을 공급하기 위해 UR3e cobot arm을 선택하는 자동 고형 투여 실험실 장비인 MultiDose를 개발했습니다. MultiDose는 수동 프로세스 실행에 비해 실험실 기술자의 시간을 최대 6시간까지 확보할 수 있습니다. 시스템의 ‘walk away‘ 특성이 자동화 된 실험을 가능하게 함에 따라 실험실 처리량도 시간 후에 증가합니다.

비즈니스 전환

Labman의 다회용량 제품에 대한 개념은 특정 고객의 요구를 해결하는 데서 나왔습니다. 주요 고객이 Labman에 와서 기존 솔루션보다 더 높은 수준의 사용성으로 분말 투여를 자동화할 수 있는 솔루션을 요구하는 동시에 시스템을 더 큰 워크플로에 통합할 수 있는 다목적성을 제공했습니다.

표준 벤치탑 플랫폼에 대한 요구 사항뿐만 아니라, 많은 실험실 고객들이 Labman이 활성 의약품 성분을 분배하기 위한 1등급 안전 캐비닛 사양을 충족하는 맞춤형 인클로저를 개발하기를 원한다는 것이 분명했습니다.

Labman Automation LTD

산업 Medical and Cosmetics
나라 England
직원 수 100+
사용된 코봇 UR3e

장점

다중 투여 시스템은 사실상 교육이 필요하지 않으며 실험실 팀에게 매우 사용자 친화적이고 직관적입니다. 이 시스템은 플러그 앤 플레이로 설계되었지만 Labman은 필요한 경우 현장 1: 1 교육을 제공해 드리겠습니다. Labman은 또한 Microsoft HoloLens 증강 현실 헤드셋의 도움을 받아 시스템을 지원합니다.

그 결과는 즉각적이어서 활성 의약품 성분의 조제에 대한 고객의 요구를 충족시켰습니다. 이 작업에서 요구되는 특수성은 자동화 솔루션이 정확성과 다재다능함을 제공하는 측면에서 큰 이점을 가져왔다는 것을 의미합니다. 이를 통해 직원들은 자신의 전문 지식에 더 잘 부합하는 더 까다로운 작업에 착수할 수 있습니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 과 같은 신뢰할 수 있는 파트너가 있다는 것은 우리가 제품을 모양 짓고 정교하게 만드는 데 도움이 되었으며 궁극적으로는 다중 투여량이 가능한 최고라는 것을 의미합니다. Universal Robots ARM은 즉시 사용할 수 있으며, 우리는 이를 전적으로 솔루션으로 신뢰합니다. 그 결과 개발된 기기는 이제 다른 실험실 장비처럼 사용되고 있습니다.

Ian Riley, Technical Director, Labman Automation
직관적인 조작

직관적인 조작

Labman Automation의 기기 개발자 관리자 Rob Hodgson은 "이 시스템의 아름다움은 실험실 기술자를 확보하고 실험을 로드하고 자리를 비운다는 것입니다." 라고 말합니다. “이 시스템은 작동하기 직관적이며, 그냥 떨어지고 사용 준비가 완료되었습니다. 또한 실험실이 정상 근무 시간 외에 실험을 수행할 수 있도록 잠금 해제합니다."

자동화

자동화

MultiDose는 각 위치에서 RFID 읽기 및 쓰기가 가능한 56개의 도징 헤드, 단일 실행당 6개의 바이알 입력 랙, 교체 가능한 6개의 손가락 끝 및 밸런스 바이알 어댑터 용량을 제공합니다. 여기서 UR3e 의 역할은 바이알과 트레이를 셀 주위로 운반하는 것입니다.

해내던 방법

다른 사람들이 작업이 너무 어렵다고 생각할 때 회사가 찾아오는 자동화 회사로 알려진 Labman은 그 일을 맡았습니다. Labman Automation의 기기 개발자 매니저인 Rob Hodgson은 공동 작업 로봇 암을 Mettler Toledo 분말 디스펜싱 플랫폼과 통합하는 방법을 연구하기 시작했습니다. Rob Hodgson은 "이미 Universal Robots 작업 경험이 있습니다." 라고 말합니다. "우리는 고객에게 제공되는 솔루션보다 더 나은 솔루션을 개발할 수 있다고 생각했습니다.”

MultiDose 솔루션은 효율적이고 정확하며 재현 가능한 디스펜싱을 위해 Mettler Toledo XPR 파우더 피더 및 Labman의 소프트웨어와 결합된 Robotiq 의 UR + 인증 Hand-E 그리퍼가 장착된 Universal Robots 의 협업 UR3e 로봇 암을 중심으로 설계되었습니다.

시스템의 핵심 부품에는 협업 로봇 팔이 필요했습니다. Labman은 여러 가지 코봇 (cobots) 을 살펴봤지만 이미 Agrichem 회사 및 주요 화장품 회사를 포함한 여러 다른 응용 분야에서 사용했기 때문에 UR3e 를 선택했습니다. 코봇 (cobot) 은 시스템을 매우 유연하게 만들어 여러 사용자가 시스템을 작동하고 안전성을 손상시키지 않으면서 확립된 실험실 프로세스에 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. Labman Automation의 기술 디렉터인 Ian Riley는 "유니버설 로봇 (Universal Robots) 과 같은 신뢰할 수 있는 파트너를 보유한 덕분에 제품의 모양과 기교를 잡을 수 있었고 궁극적으로는 다중 투여량이 가능한 최고라는 것을 의미합니다." 라고 말합니다. "Universal Robots ARM은 즉시 사용할 수 있습니다. 우리는 이를 전적으로 솔루션으로 신뢰합니다. 그리고 그 결과로 개발된 기기는 이제 다른 실험실 장비와 마찬가지로 사용되어 고객이 시간을 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 하여 실험실 전문가의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 지원합니다."

"Universal Robots cobot arm과 Mettler Toledo 분말 투여 시스템의 결합으로 영국 제약 시장에서 비교할 수 없는 자동화된 투여 플랫폼이 만들어졌으며 실험실 실험도 크게 가속화되었습니다." 라고 Labman Automation의 MultiDose Project Lead인 Matthew Smith는 말합니다.

사용된 UR + 제품: Robotiq's Hand-E 그리퍼

시간 절약

시간 절약

Labman Automation의 다회 투여 프로젝트 책임자인 Matthew Smith는 "실험실 기술자의 시간 절약은 엄청납니다. 수동 프로세스 실행에 비해 실험에 최대 6시간이 소요될 수 있습니다." 라고 말하면서, 시스템의 "소등" 특성은 실험이 정상적인 작업 시간에서 자동으로 실행되도록 하여 실험실의 처리량을 증가시키는 추가적인 이점이 있다고 덧붙였습니다.

해결된 자동화 과제:

  • UR 솔루션의 접근성을 통해 높은 교육 비용 절감
  • 유연한 용액을 여러 실험에 사용할 수 있으며, 매우 정확한 분말 투여량을 보장할 수
  • 있습니다. 안전하고 보안이 유지되는 작업 환경 유지

핵심 가치 동인:

  • 자동화된 플랫폼은 수동 실험 시간을 절약하고 실험실 기술자가 수동으로 분말을 계량하는 데 드는 높은 비용을 절감합니다.
  • 제품을 훨씬 빠르게 테스트, 시승 및 출시할 수
  • 있습니다. 유연한 다중 사용 플랫폼은 소프트웨어와 완벽하게 통합되어 실험실 직원이 프로세스 전반에 걸쳐 재료를 완전히 제어할 수 있습니다.

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 물약병 선별 및 배치
  • 도징 헤드 선별 및 배치
  • 밸런스 바이알 어댑터 선별 및 배치
  • SBS 포맷 반응판 선별 및 배치
  • 그리퍼 핑거 팁 자동 변경

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결