Izoelektro d.o.o. 는 전기 에너지 시스템의 유지 보수, 보수 및 설정을 위한 제품을 제공하는 슬로베니아 (EU) 의 빠르게 성장하는 제조업체입니다. 이 회사는 직원이 8명에 불과하며 생산을 늘리고 품질 보증을 개선할 수 있는 방법을 찾고 있었습니다. 결과는 빠르게 드러났으며 더 많은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 활용하여 운영을 다각화할 계획이 진행 중입니다.
가장 큰 과제는 비용 효율적인 방식으로 고객의 요구를 충족시키는 것입니다." 라고 말합니다. “전 세계 기업들이 생산 프로세스를 최적화하고 있으므로 자동화도 고려하기 시작했습니다. 로봇은 미래이며, 특히 매일 치열한 경쟁에 직면하는 전기 부품 제조 분야에서 우리는 적합한 로봇 솔루션을 찾기 시작했습니다."
이 회사는 규모가 작기 때문에 전통적인 산업 자동화 시스템을 구입할 여유가 없습니다. 협업 로봇은 다양하고 저렴한 옵션을 제공할 수 있습니다. Kovač는 "Universal Robots 브랜드는 전 세계적으로 인정받고 있으며, 매우 좋은 가격에 좋은 품질을 제공하므로 결국 어려운 결정은 아니었습니다." 라고 덧붙입니다.
회사는 로봇 설치에 대한 위험 평가를 수행하여 로봇의 협업 특성 및 내장된 안전 기능으로 인해 안전 케이징이 필요하지 않다는 결론을 내렸습니다. 로봇에 대한 사전 경험이 없음에도 불구하고, 첫 번째 프로젝트 배포는 cobot 납품 후 2주 이내에 완료되었습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 제공하는 기술 지원은 빠른 구현을 도왔습니다.
첫 번째 프로젝트에는 저전압 서지 피뢰기와 로봇을 적용한 중전압 서지 피뢰기에 대한 제품 루틴 테스트 프로세스로 두 가지 작동 작업이 포함되었습니다. 향후 응용 분야는 인장 복합 절연체 및 포스트 라인 복합 절연체에 대한 인장 하중의 제품 루틴 테스트를 포함하는 것입니다. 이 회사는 또한 인장 및 포스트 라인 복합 절연체의 핵심을 조립할 로봇을 찾고 있습니다.

UR5 코봇 (cobot) 은 이제 자동화하기 위해 회사의 위시리스트에 많은 시간이 소요되는 제품 테스트에서 작동합니다. 로봇은 Robotiq UR + 지원 그리버를 사용하여 가장 반복적인 작업을 인수하여 직원들이 더 많은 부가가치 작업에 집중할 수 있도록 했습니다.
“처음에는 경험이 없었지만 유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 제공하는 기술 지원 세션 덕분에 모든 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 더 많은 로봇을 사용할 수 있는 기능은 여전히 많으며, 앞으로도 확실히 사용할 것입니다." 라고 Kovač는 말합니다.
TADEJ KOVAČ , Development manager, Izoelektro.우리 회사에서 우리 모두는 생산 프로세스 자동화에 점점 더 집중하는 업계의 변화를 보고 느낍니다. 우리는 작은 회사이지만 이러한 추세에 뒤처지고 싶지 않았습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 만났을 때 이것이 우리에게 적합한 솔루션이라는 것을 알았습니다. 쉽게 구현한 후 우리는 UR5 로봇을 사용하기 시작했고 더 나은 품질, 더 높은 생산성 및 직원들의 향상된 작업 환경이라는 결과를 신속하게 얻었습니다.
이 로봇은 Izoelektro 생산에 큰 변화를 가져왔습니다. 로봇은 사람이 달성할 수 없는 일관된 효율로 한 번의 교대로 8시간 동안 연속으로 작업할 수 있습니다. 각 제품의 생산 및 테스트 시간이 훨씬 빨라져 인적 오류가 제거됨에 따라 전체 생산 비용이 절감됩니다.
UR은 생산 시간과 비용을 줄이는 데 도움이 되었습니다. 다른 중요한 이점으로는 제품 품질 향상, 생산성 성장 및 직원의 안전 상태 개선이 있습니다. 결론은 빠른 ROI입니다. Izoelektro는 상환 기간을 18개월에서 24개월 사이로 추정합니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...