--

UR10 cobots 실패율을 줄이고 생산 효율성을 높입니다.

Hyundae Induction Hardening Heat Treatment

챌린지

HIHHT는 코봇 (cobots) 으로 인건비 상승을 해결하여 제품 품질을 높이고 직원의 업무량을 개선합니다. Hyundae Induction Hardening Heat Treatment (HIHHT) 는 반복적인 업무로 인한 직원의 피로와 오류 외에도 인건비 상승에 직면했다. 두 대의 UR10 로봇을 설치한 후 고장률은 0.03% 에서 0.01% 로 감소하였고 생산효율은 31% 증가하였다. 반복적인 프로세스를 자동화함으로써 회사는 두 명의 직원을 추가로 고용할 수 있었습니다.

비즈니스 전환

HIHHT는 더 나은 제품 품질을 통해 수율을 극대화해야 했습니다. 동시에 회사는 반복적인 작업으로 인한 작업자의 업무량과 피로를 줄이면서 인건비 상승 문제를 해결해야 했습니다. 그러나 이러한 혼합/저용량 환경에서의 자동화는 그 자체로 어려웠습니다.

Hyundae Induction Hardening Heat Treatment

산업 Automotive and Subcontractors
나라 Asia
직원 수 25-50
사용된 코봇 UR10
동영상 — UR10 로봇, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, 한국

솔루션

HIHHT는 유도 경화 열처리 공정에 두 대의 UR10 로봇을 배치하여 처리되지 않은 자동차 부품을 처리 기계에 넣은 다음 처리된 부품을 컨베이어 벨트에 제거했습니다. 정부 지원 프로그램에 따라 HIHHT는 Universal Robots 파트너인 HRT Systems와 협력하여 시스템을 턴키 솔루션으로 제공했습니다. 그러나 고용량/저용량 생산 라인은 직원들이 로봇에 익숙해져야 향후 사용에 맞게 로봇을 조정할 수 있었습니다. 이로 인해 [cobots](/{localLink: 31680} "Collaborative robots - cobots benefits") 는 프로그래밍의 용이성과 상당한 이점을 얻었습니다. 로봇 경험이 없는 직원을 교육하는 데는 약 한 달 밖에 걸리지 않습니다. 이제 이 직원들은 로봇이 새로운 부품을 처리하도록 "가르치는" 데 30 ~ 60분 밖에 걸리지 않습니다. 그 결과 HIHHT의 제품 고장률은 0.03% 에서 0.01% 로, 생산효율은 31% 증가하였다. 또한, 회사는 두 명의 직원을 더 고용할 수 있었습니다. 코봇 (cobots) 의 예상 ROI는 1년 반에 불과합니다.

코봇 (cobot) 은 단순 반복 작업으로부터 인간의 노동을 해방시켜 유연한 노동 재할당을 가능하게 했습니다. 그 결과, 생산 원가를 관리하고 제품 품질을 높일 수 있습니다.

Y.S Park, Production Manager
UR10 협업 로봇, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, 한국UR10 협업 로봇, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, 한국UR10 협업 로봇, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, 한국UR10 협업 로봇, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, 한국

해결된 자동화 과제:

  • 제품 품질 향상
  • 운영 비용 절감
  • 직원 업무량 향상

핵심 가치 동인:

  • 인간과의 안전하고 협업적인 작업
  • 간편한 사용

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 픽앤플레이스
  • 머신 텐딩

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결