--

코봇은 공정을 안정화하고 전달 능력을 보장합니다

Hofmann Glastechnik Gmbh

요약

2016년 최초의 코봇 (cobot) 을 시작으로 호프만 글라스테크닉 (Hofmann Glastechnik) 은 현재 유리 장치 제조를 지원하는 8개의 UR cobots 를 보유하고 있습니다. 코봇 (cobots) 은 여러 개의 유리 선반을 적재하고 유리 형성에 적극적으로 관여합니다.

그런 다음 지금과 같이 cobots 는 일관된 작동에 깊은 인상을줍니다. 신뢰할 수 있는 납품 능력을 보장하면서 생산 공정을 안정화하고 제품 및 작업 품질을 향상시킵니다. 기계 사용이 증가함에 따라 코봇 (cobots) 이 12개월 이내에 비용을 회수하면서 효율성이 25% 증가했습니다. 코봇 (cobots) 은 주로 호프만 글라스테크닉 (Hofmann Glastechnik) 의 숙련된 노동력을 반복적인 작업으로부터 해방시키기 위한 것이었다. 여기에는 cobots 가 민감한 유리 튜브를 처리해야 하는 여러 PLC 제어 유리 선반을 장착하는 것이 포함되었습니다.

Hofmann Glastechnik Gmbh

산업 Medical and Cosmetics, Electronics and Technology
나라 Germany
직원 수 5-25
사용된 코봇 UR10e & UR5 & UR3e
첫 번째 cobot 구현

첫 번째 cobot 구현

"우리가 첫 번째 cobot 을 샀을 때, 그것은 단순히 호기심에서 비롯된 것이었습니다. 가격은 감당할 수 있는 수준이었습니다. 그리고 저는 스스로에게 말했습니다. 그냥 나가서 시도해 보세요." 라고 CEO인 Robert Hofmann은 말합니다.

Hofmann은 유리 선반을 로드하고 언로드하기 위해 UR10 을 구현하고 신속하게 이점을 확인했습니다. 기계는 더 일관되고 더 길게 작동했습니다. 주문을 더 잘 처리하고 숙련된 근로자를 확보할 수 있습니다.

뒤를 이은 더 많은 로봇 팔

뒤를 이은 더 많은 로봇 팔

7개의 로봇 팔이 더 뒤따랐고 응용 분야는 더욱 복잡해졌습니다. 기계를 로딩하는 것 외에도 코봇 (cobots) 은 안경 성형에도 관여합니다. 예를 들어, 하나의 UR10e 에는 성형 도구가 장착되어 있습니다. 또 다른 UR10e 는 가공물의 가스 버너를 안내합니다.

"코봇 (cobots) 은 소규모 배치와 대규모 생산을 처리하는 반면, 숙련된 작업자는 고객의 요구 사항에 따라 복잡한 제품을 처리합니다. 이는 사람들이 자신의 강점이 어디에 있고 자신의 기술을 즐기는지에 다시 한 번 집중할 수 있음을 의미합니다." 라고 Hofmann은 만족스럽게 말합니다.

자동화로 인해 우리는 이제 아무도 우리를 해칠 수 없는 상황에 처해 있습니다. 우리는 공정한 가격에 고품질의 제품을 생산합니다. 무엇보다도 제시간에 배달할 수 있습니다. 이것들은 고객들이 높이 평가하는 장점들입니다.

Robert Hofmann, CEO at Hofmann Glastechnik
독일에서 호프만 글라스테크닉 (Hofmann Glastechnik) 을 지원하는 8대의 UR 로봇

이 코봇 (cobots) 은 너무 많은 부가가치를 가져와 여러 개를 빨리 구매하려는 경향이 있습니다. 현재 총 8대의 로봇이 있습니다. 그들은 우리가 가진 많은 양의 주문으로 우리를 엄청나게 도와줍니다.

Robert Hofmann, CEO at Hofmann Glastechnik
A UR10e cobot

A UR10e cobot

UR10e 코봇 (cobot) 은 토치 공구를 유리 부품에 고정하고 안내하여 성형 공정의 일부를 처리합니다.

A UR5 cobot

A UR5 cobot

이 UR5 cobot 은 유리 선반에 공작물과 작은 유리판을 장착합니다. 결국 여기에 닫힌 유리 튜브가 생성됩니다.

해결된 자동화 과제:

  • 반복되는 작업에서 해방된 숙련된 노동력
  • UR cobots 에 의한 민감한 유리 튜브의 성공적인 취급
  • 높은 믹스/낮은 양의 생산 자동화 능력

핵심 가치 동인:

  • 기계 활용도 향상으로 효율성 25% 향상
  • 1년 이내에 cobot 당 투자 회수
  • 사내 리소스로 cobot 애플리케이션을 개발하는 직관적인 프로그래밍

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 유리 선반을 돌보는 기계
  • 안경 성형 - 공정 지지

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결