--

10년간의 운영 끝에 강력해진 코봇

Heemskerk Fijnmechanica B.V

요약

고정밀 부품을 생산하는 중견 제조업체인 Heemskerk는 네덜란드에서 협업 로봇을 최초로 도입한 업체 중 하나였으며 10년 넘게 생산 과정에서 cobot 자동화에 의존해 왔습니다. UR cobots load CNC machines and clean workpieces. 이러한 반복적이고 단조로운 작업을 맡음으로써 자격을 갖춘 근로자를 불쾌하거나 힘든 작업에서 해방시켜 작업 환경과 직원 유지 능력을 향상시킵니다. 다양한 배치 크기로 끊임없이 변화하는 제품은 네덜란드 회사에 각 주문에 대해 기계를 재프로그래밍해야 하는 과제를 안겨주었습니다. 작은 배치 크기의 경우, 이는 매일 재프로그래밍을 의미했습니다.

종종 CNC 기계의 매우 긴 사이클 시간은 또한 기계를 적재하는 지루한 작업이 숙련된 작업자의 귀중한 작업 시간을 묶어 놓았다는 것을 의미했습니다.

오너이자 기술 디렉터인 Lucien Heemskerk는 "국제 경쟁을 따라잡기 위해서는 효율적으로 작업해야 하며 많은 생산 시간이 필요합니다." 라고 설명합니다. "네덜란드에서 생산을 유지하려면 창의력을 발휘하고, 틀에서 벗어나 다른 사람들과 다르게 생각해야 합니다."

Heemskerk Fijnmechanica B.V

산업 Metal and Machining
나라 Europe
직원 수 25-50
Cobots used: UR5 & UR10
동영상 - UR5 & UR10, Heemskerk Fijnmechanica B.V, 네덜란드

솔루션

Heemskerk의 논리적 단계는 CNC 기계 로딩 또는 공작물 청소와 같은 지루하고 단조로운 작업을 자동화하는 것이었습니다. 이 중견기업은 약 10년 전에 이러한 작업을 위해 UR cobots 를 구현하기 시작했습니다.

쉬운 조작성을 갖춘 UR 로봇은 이제 막 시장에 출시되었으며 끊임없이 변화하는 제품과 작은 배치 크기에 이상적인 장비를 갖추고 있었습니다. 직관적인 사용자 인터페이스 덕분에 모든 직원은 사전 로봇 공학 경험 없이 빠르고 쉽게 cobots 프로그래밍을 할 수 있습니다. 따라서 UR 로봇은 매우 짧은 시간 내에 높은 혼합/저용량 생산으로 조정할 수 있습니다. 코봇 (cobots) 은 공간을 소모하는 안전 케이지가 필요하지 않으므로 위험 평가를 완료한 후 직원 옆에 간단히 배치하여 희박하고 다재다능한 생산을 보장할 수 있습니다.

이러한 장점에 깊은 인상을 받은 Heemskerk는 장기 파트너이자 UR 시스템 통합 업체인 Gibas Automation B.V. 의 도움을 받아 네덜란드 최초의 코봇 (cobots) 중 하나인 부품 청소용 송풍기 응용 프로그램이 있는 UR5를 통합했습니다. 로봇은 오늘도 이 작업을 수행합니다. 지난 10 년 동안 이 첫 번째 로봇은 여러 동료와 합류했습니다. Heemskerk는 이제 총 8개의 UR 로봇, 1개의 UR5 및 7개의 UR10 을 사용합니다. 이 중 5대의 UR10은 서로 다른 유형의 CNC 기계를 로드합니다. 두 개의 추가 UR10은 산업용 로봇과 함께 작동하여 공작물을 청소합니다.

숙련된 인력을 찾기가 어렵습니다. 가지고 있는 것을 유지해야 합니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 이 지루하고 힘든 작업을 처리하도록 함으로써 직원들에게 더 흥미로운 활동 분야와 더 많은 책임을 제공할 수 있습니다.

Lucien Heemskerk, Owner and Technical Director
UR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., 네덜란드UR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., 네덜란드UR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., 네덜란드UR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., 네덜란드

제품:

  • 고정밀 부품

핵심 가치 동인:

  • 단기간에 신제품으로 유연하게 조정 가능
  • 쉬운 프로그래밍
  • 안전하고 협력적이며, 위험 평가를 성공적으로 완료한 후 작업자와 함께 안전하게 보호하지 않고 작업할 수 있습니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 안정적인

협업 로봇이 해결한 작업:

  • Pick-and-Place
  • Machine tending

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결