--

광저우 리공 (Guangzhou Li Gong) 을 코봇 (cobots) 이 있는 스마트 팩토리로 탈바꿈

Guangzhou Li Gong

요약

Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.. (Guangzhou Li Gong) 는 1985년에 설립되었으며, cobot 무인 시스템, 무인 자율 이동 로봇 및 엣지 컴퓨팅 장비를 포함한 AIoT 기계를 연구하고 제조했습니다. 2018년, 광저우 리공 (Guangzhou Li Gong) 은 유니버설 로봇 (Universal Robots, 이하 UR) 의 코봇 (cobot) 을 지능형 로딩 및 언로딩 플랫폼인 CoSi 무인 코봇 (cobot, 이하 CoSi) 에 통합하여 인건비 투입을 줄이고 효율성과 수율을 개선하며 스테이션의 안전성을 종합적으로 개선하고 인력 확보, 비용 절감 및 효율성 향상 효과를 달성하는 코봇 기반 솔루션을 설계하기 시작했습니다.

비즈니스 전환

로딩 및 언로딩은 반복적이고 지루한 작업으로 반복적인 긴장 상해 또는 인적 오류로 이어질 수 있습니다. 따라서 Guangzhou Li Gong 은 품질, 일관성 및 생산 속도를 향상시켜 생산 능력을 확장하기 위한 자동화 솔루션을 찾고 있습니다.

복잡한 로봇 프로그래밍 언어, 다른 공작물 간의 일상 전환, 거대한 가드 울타리는 모두 Guangzhou Li Gong 이 산업용 로봇을 사용할 때 이전에 겪었던 장애물입니다. 고객 주문의 지속적인 증가와 다양한 공작물 간의 빈번한 전환으로 인해 Guangzhou Li Gong 은 보다 유연하고 효율적인 솔루션 세트가 필요합니다.

Guangzhou Li Gong

산업 Metal and Machining
나라 Asia
직원 수 100-500
사용된 코봇 UR5, UR10, UR16e
동영상 — Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. 중국

솔루션

광저우 리공 (Guangzhou Li Gong) 은 협업 자동화를 지향합니다. 여러 가지 고려 끝에 Guangzhou Li Gong 은 UR5, UR10 및 UR16e cobots 를 지능형 로딩 및 언로딩 플랫폼에 통합하기로 결정했습니다.

광저우 리공 (Guangzhou Li Gong) 은 영업 인력이 없고 프로젝트 후속 작업을 위한 소규모 프로젝트 팀만 있는 기업입니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 모든 고객과 좋은 협력 관계를 구축하고, 공장의 지능형 제조에 따라 여러 번 다른 산업의 고객을위한 글로벌 최고의 파트너 상을 수상했습니다. CoSi는 Guangzhou Li Gong 이 개발한 지능형 솔루션 중 하나로, 지루한 프로그래밍 없이 장비에 재료를 자동으로 로드하여 다중 범주, 소규모 배치, 유연하고 개별적인 생산을 달성할 수 있습니다.

CoSi 시리즈에는 CNC 밀링 (예: 5축 머시닝 센터), CNC 선삭 (이중 스핀들 선삭 센터), EDM 및 좌표 측정기 (CMM) 와 일치할 수 있는 6개의 솔루션이 있으며 서로 다른 작업 요구 사항에 따라 UR5, UR10 및 UR16e 등 해당 UR cobots 를 통합할 수 있습니다. 기본 장착 직경이 19cm에 불과한 가장 큰 UR16e cobot 조차도 완전한 장비 세트에 단단히 통합될 수 있습니다.

전통적인 업그레이드 및 변환에서 제조 산업은 다음과 같은 문제에 직면하게 됩니다. 전체 로봇 프로그래밍 기술의 어려움과 복잡성, 원래 공장 공간의 제한, 잠재적인 안전 위험. UR cobots 의 장점은 이러한 문제를 정확히 해결할 수 있습니다.

Adam Sobieski, General Manager of UR China
빠른 배포

빠른 배포

Guangzhou Li Gong CEO인 Li Weichong은 "우리는 제품의 로딩 및 언로딩을 추적하기 위해 각 CNC 앞에 동료가 필요했습니다. UR 코봇 (cobots) 을 통합한 CoSi 시리즈를 개발한 후에는 완전히 다릅니다. 5대의 CNC 기계에 한 명의 동료만 있으면 인력을 확보할 수 있습니다. 또한, CoSi는 인간-기계 협업의 국제 안전 표준을 준수하며 추가 가드레일 없이 안전한 인간-기계 협업을 달성합니다. 충돌로 인해 기계가 이동하면 기계가 멈추고 경보가 울립니다. 우리 동료들은 로봇과 더 안전하게 협업할 수 있습니다."

직관적인 프로그래밍

직관적인 프로그래밍

UR cobot 프로그래밍은 직관적이며, 로봇 프로그래밍 경험이 없는 직원도 교육 후 빠르게 시작할 수 있습니다. 이는 CoSi를 빠르게 배포하는 중요한 이유이기도 합니다. 특히 CoSi XOS 시스템을 사용한 후 해당 공작 기계에 CoSi를 배포하고 로딩 및 언로딩을 시작하는 데 일반적으로 15분이 소요됩니다. 또한, 공작물 교체 및 생산 라인 전환은 가장 빠른 시일 내에 1분 이내에 완료할 수 있습니다.

유연한 CoSi 로봇은 15분 이내에 빠른 배포를 달성하고 1분 이내에 제품을 전환할 수 있습니다.
유연한 CoSi 로봇은 15분 이내에 빠른 배포를 달성하고 1분 이내에 제품을 전환할 수 있습니다.

정확하고 효율적

CoSi 무인 cobot 을 이용한 UR cobot 의 반복된 positioning 정확도는 0.03 mm 이고, Li Gong 의 CoFi clamping fixtures 를 이용한 CoSi robot 의 정확도는 0.015mm 까지 가능하여 정밀유연생산 요건을 완벽하게 충족하여 오차율을 크게 줄이고 효율성을 향상 시킬 수 있습니다.

"장비를 위해 추가 작업자를 고용할 필요가 없습니다. 예를 들어 6대의 CNC 기계를 예로 들어 보겠습니다. 원래 2대의 CNC 기계에 1명의 동료가 필요했으며, 총 9명의 동료가 3교대로 필요했습니다. 이제 CoSi 무인 코봇 (cobot) 은 3교대로 3명의 동료만 필요합니다. 또한 UR cobot 배포의 경우 프로그래밍을 위해 로봇 전문가를 고용하거나 가드 펜스를 구입할 필요가 없어 기술 투자 비용을 절감할 수 있습니다. 이 모든 것이 스마트 공장으로 더 빠르고 원활하게 변모하는 데 도움이 될 것입니다." 라고 Li Weichong은 말했습니다.

CoSi 로봇은 두 개의 CNC 기계를 동시에 작동하여 효율성과 용량을 크게 향상시킬 수 있습니다.
CoSi 로봇은 두 개의 CNC 기계를 동시에 작동하여 효율성과 용량을 크게 향상시킬 수 있습니다.

UR + 는 초보자에게 힘을 실어줍니다

고객마다 생산 라인이 다르고 작업 환경이 다르며 요구 사항이 다릅니다. 따라서 UR은 유통업체 및 시스템 통합업체 파트너와 긴밀히 협력하여 고객에게 적합한 애플리케이션을 사용자 정의하고 UR + 솔루션을 혁신합니다. UR + 는 업계의 대규모 생태계와 cobot "전문 지식" 을 통합하여 사용자에게 강력한 주변 장치 및 응용 프로그램 제품군을 제공합니다. 사용자는 더 빠른 자동화 프로세스를 위해 UR + 애플리케이션 제품군 및 UR이 인증한 구성 요소를 적용할 수 있습니다.

Li Weichong은 "UR + 를 사용하면 초보자가 전문가가 됩니다. UR + 에서 개발한 소프트웨어는 수십 년간의 마스터 경험을 수학으로, 그리고 프로그램으로 바꿀 수 있습니다. 우리에게 필요한 것은 암 펜던트를 열고 UR + 프로그램을 열고 클램핑 힘 매개 변수, 라벨링 매개 변수 등과 같은 배치 할 하드웨어를 입력하는 것입니다. 모든 정량화 가능한 표준과 반복 가능한 실행은 자동화 된 제조 및 지능형 제조를 쉽고 효율적으로 만듭니다."

UR + 를 사용하면 초보자가 전문가가 됩니다. 모든 정량화 가능한 표준과 반복 가능한 실행은 자동화 된 제조 및 지능형 제조를 쉽고 효율적으로 만듭니다.

Li Weichong, CEO of Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.

더 빠른 ROI

Li Weichong은 다음과 같이 덧붙입니다. "UR cobot 은 안전하고 사용하기 쉽습니다. 선구적인 UR + 는 더 빠른 배포와 투자 수익으로 이어질 수 있습니다. 개발자이자 애플리케이션 사용자인 Guangzhou Li Gong 은 이 혜택을 누릴 수 있으며, 이것이 바로 UR을 파트너로 확고하게 선택하는 이유입니다. 또한 더 많은 UR cobots 를 채택하거나 새로운 애플리케이션 플랫폼에 통합할 수 있는 가능성도 계속 모색할 것입니다."

세계 코봇 (cobot) 시장은 지난 5년 동안 매년 30% 씩 약 10배 성장했습니다. 무인 로딩 및 언로딩은 산업 응용 분야에서 코봇 (cobot) 의 주요 내용 중 하나입니다. 중국에는 2백만 대 이상의 CNC 기계가 있으며, 이는 1,000억 수준의 시장을 의미합니다.

아담은 "코봇 (cobot) 은 CNC 응용 분야에서 큰 잠재력과 개발력을 가지고 있으며 유망한 미래를 가지고 있다" 고 결론지었다.

CoSi 무인 cobot 시리즈 (왼쪽: T 시리즈, 오른쪽: M 시리즈)
CoSi 무인 cobot 시리즈 (왼쪽: T 시리즈, 오른쪽: M 시리즈)

해결된 자동화 과제:

  • 효율성 및 수율 향상
  • 반복적이고 지루한 로딩 및 언로딩 작업으로부터 직원을 보호합니다.
  • 품질 일관성을 유지하고 스테이션의 안전을 종합적으로 개선합니다.
  • 다중 카테고리, 소규모 배치, 유연하고 개별적인 생산 달성
  • 스마트 팩토리로의 전환 촉진

핵심 가치 동인:

  • 유연한 솔루션
  • 추가 직원을 고용하고 경비 울타리를 배치하여 비용을 절감하고 효율성을 향상시킬 필요가 없습니다.
  • 작은 바닥 면적
  • 사용자 인터페이스는 사용자 친화적이고 직관적이며 초보자가 빠르게 시작할 수 있습니다.

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 공작기계 관리 품질 관리

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결