<link rel="stylesheet" href="styles-ZYLTUVNT.css"> 본문으로 건너뛰기
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/10e95b4bbf/case-story-gern-glas-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/1b5f529e9a/case-story-gern-glas-full.png

로봇은 유리 제조업체에 명확한 경쟁 우위를 제공합니다

Gern Glas

요약

게른 글라스 (Gern Glas) 는 가구, 주방, 건물 및 태양광 산업을 위한 스칸디나비아 최대의 평면 유리 및 거울 공급업체 중 하나입니다. 경쟁력 있는 제조업체로서의 입지를 확보하기 위해 생산 라인에 로봇 기술을 구현했습니다. 그 결과, 유리 템퍼링 공정을 사용하는 높은 에너지가 최적화되었고 작업자는 단조로운 작업에서 벗어났습니다.

다른 국가의 공급업체가 조금 더 저렴한 방식으로 작업을 수행할 수 있는 경우 대량 주문이 해외로 이동할 위험이 있습니다. 덴마크의 유리창 및 거울 제조업체 게른 글라스 (Gern Glas) 도 마찬가지입니다. 용량을 최대한 활용하고 경쟁력을 유지하기 위해 회사는 로봇 기술에 투자하기로 결정했습니다.

Gern Glas

산업 Furniture and Equipment
나라 Europe
직원 수 25-50
사용된 코봇 UR5 and UR10

유니버설 로봇은 완전히 다른 종류의 산업용 로봇입니다. 우리는 일반 로봇처럼 울타리를 칠 필요가 없습니다. 그리고 프로그래머가 3 일 동안 코딩을 할 필요없이 다른 작업으로 쉽게 이동할 수 있으며, 로봇을 이동하기 위해 3 개의 메커니즘과 크레인을 사용할 수 있습니다.

Glenn Larsen, Technical Manager
효과적인 유리 로드

효과적인 유리 로드

UR10 및 UR5는 직원들이 매일 노출되는 단조로운 작업에 대해 우려하는 게른 글라스 (Gern Glas) 에게 최적의 로봇 조합으로 판명되었습니다.

Universal Robots 의 기술은 높은 에너지 연소 템퍼링 공정을 위해 더 작은 유리 조각을 컨베이어 벨트에 로드하는 훨씬 더 효과적인 방법을 제공했습니다. 또한 피스를 기계에 공급하는 일방적인 작업을 제한하는 데도 도움이 되었습니다.

유연하고 사용자 친화적인 cobots impress

유연하고 사용자 친화적인 cobots impress

"UR5는 이제 상대적으로 작은 유리 조각을 컨베이어에 다른 조각과 나란히 추가 행에 배치합니다. 이렇게 하면 동일한 전기를 위해 훨씬 더 많은 유리를 템퍼링할 수 있습니다. 그리고 로봇은 단조로운 작업에 만족합니다." 라고 Gern Glas 기술 매니저인 Glenn Larsen은 말합니다. 그는 [로봇 팔](https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink: 32062%7D) 이 용량을 훨씬 더 잘 활용하고 병목 현상을 방지하는 데 도움이 되는 방식에 매우 만족합니다.

컨베이어 벨트에 유리를 공급하는 UR5 외에도 공정 라인에는 샌드 블라스팅을 위한 UR10 및 접착을 위한 추가 UR5가 장착되어 있습니다. 특히 로봇의 유연성과 사용자 친화성은 게른 글라스 (Gern Glas) 에게 깊은 인상을 남겼습니다.

해결된 자동화 과제:

  • UR 로봇은 단조로운 작업을 제한하는 데 도움이 되었습니다.
  • 유리 템퍼링을 위해 작은 유리 조각을 컨베이어에 로드하는 효과적인 방법을 제공하여 고에너지 연소 공정에서 공간을 극대화했습니다.
  • 투자 회수 기간: 6 ~ 12개월.

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 빠른 설정
  • 유연한 배포
  • 협업 및 안전

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 픽앤플레이스

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결