스위스 주방 제조업체 프랑케 (Franke) 는 비용을 절감하고 경쟁력을 높이기 위해 주방 싱크대 생산을 간소화하고자 했습니다. 그들은 한정된 지역에서 반복적이고 영향이 적은 생산 작업을 돕기 위해 UR5 로봇을 선택했습니다. UR5 솔루션은 모든 기대보다 뛰어난 성능을 발휘했으며 연간 10,000대를 생산하는 데 도움이 됩니다.
Franke 는 연간 10,000개 이상의 주방 싱크대를 생산합니다. 알루미늄 싱크 유닛을 누르고 나면 장착 블록이 양쪽에 접착됩니다. 반복 작업을 자동화하여 접착제를 절약하고 장착 블록을 접착할 때 사람의 실수 가능성을 줄일 수 있습니다. 핵심 과제는 접착제를 분배하고 장착 블록을 모든 면에 부착할 수 있는 솔루션을 식별하는 것이었습니다.

이 솔루션은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 UR5 로봇 팔을 기반으로 했습니다. 스크린 없이도 안전하고 유연한 작동을 보장하며 360도 회전할 수 있어 블록을 모든 측면에 장착하는 데 적합합니다. UR5 솔루션은 정밀도를 제공하며 각 조인마다 미리 지정된 양의 접착제만 사용합니다. 이를 통해 Franke 는 사용할 수 없거나 손상된 재고와 낭비되는 자재를 절약할 수 있습니다.
프랑크 (Franke) 는 바흐만 엔지니어링 (Bachmann Engineering) 의 UR5 솔루션을 활용하여 귀중한 회사 자원을 확보했습니다. 이제 직원들은 생산 프로세스의 다른 단계에 가치를 더하는 동시에 더 흥미롭고 다양한 작업을 제공하여 전반적인 직무 만족도를 높일 수 있습니다. UR5는 2011년 11월 생산에 들어갔으며 그 이후로 멈추지 않고 운영되고 있습니다. 프랭크 (Franke) 는 이제 UR 로봇을 다른 곳에 배치하여 직원과 나란히 작업하는 방법을 연구하고 있습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...