유니버설 로봇은 스위스의 FME Feinmechanik에 더 큰 유연성을 제공하기 위해 두 개의 산업용 로봇 팔인 UR5와 UR10 을 구현했습니다. 새로운 자동화 솔루션을 통해 이 회사는 교대 근무를 과거의 일로 만들고 생산 프로세스를 발전시켰습니다.
FME Feinmechanik AG는 의료 기술 부문을 위해 정밀하게 설계된 소형 기계 부품 제조업체로서 품질 저하 없이 완벽한 유연성을 제공할 수 있는 자동화 솔루션을 필요로 했습니다. FME Feinmechanik AG
이 회사의 구성 요소 제품군에는 매우 얇은 벽을 가진 부품이 포함되며, 이는 경우에 따라 사람의 머리카락 너비의 절반에 해당하며 50 ~ 10,000개까지 생산할 수 있습니다. 이것은 과거에는 산업용 로봇의 사용이 너무 번거롭고 움직이지 않는 것으로 간주되었을 뿐만 아니라 일자리에 대한 위협으로 간주되었기 때문에 산업용 로봇의 사용이 배제되었다는 것을 의미합니다.
그러나 FME Feinmechanik은 비용 상승, 일상 업무의 단조로움에 대한 근로자들의 불만, 제조량 증가만이 만족시킬 수 있는 제품에 대한 수요 증가를 감안할 때 입지를 재평가할 필요성을 인식했습니다.

Marco Bortolan, CEO and Proprietor유연성, 쉬운 프로그래밍 및 로봇이 부피가 큰 안전 주택 없이 직원과 직접 작업할 수 있다는 사실이 이 기술에 투자하고 비즈니스에서 이러한 변화를 일으키도록 설득한 요인이었습니다. 성공적이고 긍정적인 경험 덕분에 앞으로 더 많은 로봇을 사용하는 것을 쉽게 상상할 수 있습니다.
스위스에 본사를 둔 Universal Robots 영업 파트너인 Bachmann Engineering AG를 통해 생산이 효율적이고 중단 없이 높은 수준으로 실행될 수 있도록 보장하는 고정 자동화 시스템이 권장되었습니다.
‘Bachman Machine Tender’ 프로세스는 한 대의 UR5 로봇이 서로 마주보고 있는 두 대의 기계를 작동할 수 있음을 의미하는 반면, UR10 은 공급 로봇 역할을 하여 UR5 파트너의 신호를 처리하기 위한 다음 구성 요소를 배치했습니다.
FME Feinmechanik의 CEO이자 소유주인 Marco Bortolan에 따르면 로봇은 놀라운 성공을 거두었습니다. "유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 팔에 대한 기대치가 초과되었습니다." 라고 그는 말합니다. “유연성, 쉬운 프로그래밍 및 로봇이 부피가 큰 안전 주택 없이 직원과 직접 작업할 수 있다는 사실이 이 기술에 투자하고 비즈니스에서 이러한 변화를 일으키도록 설득한 요인이었습니다. 성공적이고 긍정적인 경험 덕분에 앞으로 더 많은 로봇을 사용하는 것을 쉽게 상상할 수 있습니다.”
그리고 Bortolan은 "로봇이 사용되는 곳에서 일자리가 사라진다는 선입견이 있다" 고 인정하지만, FME Feinmechanik에게는 그렇지 않다고 결론지었습니다. 사실, 더 행복한 직원, 무인 야간 생산 가동 및 더 경쟁력 있는 가격 책정으로 인해 생산성이 증가함에 따라 회사는 실제로 가공을 돕기 위해 새로운 직책으로 팀을 성장시켜야 했습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...