네덜란드의 오일 버너 부품 제조업체인 플루이딕스 인스트루먼트 (Fluidics Instruments) 는 시간당 1,000개의 오일 노즐을 생산하는 조립 라인에서 함께 작업하는 7개의 UR3 cobots 로 협업 로봇 배치를 한 단계 업그레이드했습니다. 이 회사는 끊임없이 변화하는 작업을 처리 할 준비가 된 모바일 플랫폼에 추가 UR 코봇을 보유하고 있으며 cobots 구동 나사 구동 응용 프로그램을 개발했습니다. 총 12대의 코봇을 보유한 Fluidics Instruments (플루이딕스 인스트루먼트) 는 숙련된 인력의 부족에도 불구하고 생산과 판매를 지속적으로 증가시키고 있습니다.
다양한 산업 분야의 다른 많은 회사와 마찬가지로 Fluidics는 매일 높은 믹스/낮은 양의 생산에 직면했습니다. 일부 제품은 수년에 걸쳐 매우 큰 배치 크기로 생산되는 반면, 다른 제품은 일시적으로 제품 범위 내에만 있습니다. 따라서 Fluidics의 기계 작동은 크게 다릅니다.
또한 네덜란드의 숙련 노동자 부족은 수년 동안 어려웠으며 생산을 아웃소싱하려는 시도는 Fluidics가 원하는 제품 품질을 얻지 못했습니다. 다른 해결책을 찾아야 했다.

네덜란드 회사는 자동화에서 해결책을 찾았습니다. Fluidics는 다양한 CNC 기계 외에도 수년 동안 로봇에 의존해 왔습니다. 여기에는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 협업 로봇도 포함됩니다. 유연성 덕분에 회사는 다양한 주문 상황에 이상적으로 대응할 수 있습니다. CNC 기계가 일시적으로 작동하지 않는 경우, 코봇 (cobot) 은 단순히 피킹 및 배치를 위해 다른 기계 앞에 배치됩니다. 이러한 유형의 애플리케이션을 위해 Fluidics는 모바일 워크스테이션에 UR10 1개와 UR5 2개를 장착했습니다. Fluidics의 소유주이자 이사인 Huward Wijnen은 "이를 통해 로봇을 최대한 활용할 수 있습니다." 라고 설명합니다. 또 다른 UR5는 생산 라인에 영구적으로 통합되며 동일한 사이클에서 4개의 필터를 노즐에 나사로 고정합니다.

Fluidics가 작동하는 가장 눈길을 끄는 응용 분야는 오일 노즐 조립 스테이션일 것입니다. 7개의 UR3는 8개의 개별 소형 부품으로 구성된 오일 노즐 조립을 완전히 자동화하여 시간당 1,000개의 노즐을 생산합니다. 이는 조립을 수동으로 수행하는 것보다 훨씬 빠릅니다. 이 응용 프로그램의 개발 및 구현을 위해 Fluidics는 이전의 모든 UR 로봇이 이미 구현된 오랜 파트너이자 시스템 통합 업체인 Gibas Automation B.V. 의 전문 지식을 활용할 수 있었습니다.
최근 Fluidics도 UR5e 를 구입하여 Robotiq 비전 시스템을 장착했습니다. CNC 기계에서 민감한 공작물을 제거하도록 설계되었습니다. 차세대 로봇은 이상적으로 적합합니다. 통합 힘 토크 센서는 로봇 팔 감도를 제공합니다.
Huward Wijnen, Owner and Director12개의 UR 로봇의 도움으로 우리는 고객에게 일반적인 품질의 'Made in the Netherlands' 를 제공하고 배치 크기와 제품 범위 측면에서 생산을 늘릴 수 있습니다.


수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...