Engmark Meteor는 전원에 연결된 측면이 있거나 없는 대형 개방형 프라이팬인 그리들 제조를 전문으로 합니다. 철판 구이는 노르웨이의 고대 요리 전통의 일부이며 전통 노르웨이 납작 빵 및 팬케이크, 토르티야 또는 피타 빵과 같은 기타 제과류를 만드는 데 사용됩니다.
생산 비용이 현저히 낮은 국가와의 경쟁에도 불구하고 오랜 역사를 가진 회사가 노르웨이에서 생산을 유지하고 직원들에게 최적의 근무 조건을 제공하는 것이 중요합니다.
“우리는 시간당 5 크로네 (0.50 유로) 를 버는 사람들과 경쟁하고 있습니다. 동시에, 우리는 팔레트에 포장하기 전에 그리들을 네 번 들어 올려야 하는 힘든 작업을 직원들에게 아끼고 싶습니다." 라고 Engmark Meteor의 소유주인 Håvid Engmark는 말합니다.
Engmark Meteor 기계 제조는 Universal Robots 의 협업 로봇 암을 배치하여 그리들 프라이팬 생산에서 모든 무거운 리프팅 및 반복적인 움직임을 수행합니다. cobot 설치는 6명의 직원에게 좋은 근무 환경을 제공하면서 회사가 저임금 국가의 제조업체와 경쟁할 수 있도록 도와 오슬로의 전체 생산을 유지할 수 있도록 했습니다.

Meteor는 첨단 생산 공정에서 처음부터 그리들을 제조합니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 총 6개의 코봇 (cobots), 2개의 UR10 및 4개의 UR5가 2010년부터 구현되었으며, 이제 이전에는 직원이 금속 시트를 취급하거나 마감된 그리들을 취급했던 전략적 지점에서 생산과 함께 손을 내밀고 있습니다.
Håvid Engmark는 무역 박람회에서 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 을 처음 보았습니다. 그는 혁신적인 기술에 열광하여 하나를 구입하고 고등학교 때 얻은 지식으로 프로그래밍하여 회사에 구현했습니다. 그 이후로 생산 공정을 최적화하기 위해 거의 매년 다른 코봇 (cobot) 이 추가되었습니다.

하나의 UR10 은 둥글고 반짝이는 금속 부품의 절단에 크게 관여합니다. 코봇 (cobot) 은 레이저 기계를 로딩하고 언로딩하고 작업 피스를 배치한 다음 브러싱하여 마무리합니다. 생산의 다른 부분에서 UR5는 각각 무게가 2kg인 반사판이 있는 프레스를 로드하고 프로세스가 완료되면 제거합니다.
Universal Robot의 세 번째 로봇이 완성된 그리들을 세척하고 포장합니다. UR10 은 알코올이 적신 스폰지에 대해 모든 면을 눌러 제품을 세척하고 그에 따라 그리들을 회전시킵니다. 그런 다음 제품이 공기를 건조시킵니다.
Håvid Engmark, Owner, Engmark Meteor AS항상 실행할 수 있는 충분한 작업을 찾을 수 있다면 몇 달 안에 비용을 지불할 수 있습니다.

동일한 단계에서, 동일한 코봇 (cobot) 이 석쇠 표면에 오일의 박막을 도포하고, 플라스틱 필름을 감싸서 상자에 넣습니다. 그런 다음 작업자는 로봇이 표준 테이프 기계로 밀봉할 수 있도록 상자 뚜껑을 닫습니다. 마지막으로, 코봇 (cobot) 은 완성된 패키지를 특정 패턴으로 팔레트화하고 코봇 (cobot) 의 티치 펜던트 (teach pendant) 의 팝업을 통해 팔레트가 가득 차면 인간 동료에게 알립니다. 모든 센서는 UR 로봇에 의해 제어됩니다.
이 프로세스에 협업 로봇 공학이 포함된다는 것은 직원들에게 커다란 안도감을 의미합니다. 제품을 네 번 다뤄야 하기 전에 모든 철판 무게가 1kg이므로 이는 엄청난 육체적 부담을 의미했습니다.

Håvid Engmark는 공장의 3세대 제품입니다. 그는 자신의 틈새 시장 사업에 자부심을 가지고 있으며 자신의 코봇 (cobots) 에 대해 흥분하고 있습니다. “2010년 무역 박람회에서 이런 로봇을 처음 봤어요. 나는 그것을 사서 집으로 가져 갔고, 한 시간 후에 이미 생산이 시작되었습니다. 그 이후로 거의 매년 새로운 로봇을 구입했습니다." 라고 Håvid Engmark는 말합니다. 그는 코봇 (cobots) 이 회사에 큰 도움이 되었다고 생각합니다.
“항상 실행할 수 있는 충분한 작업을 찾을 수 있다면 몇 달 안에 비용을 지불할 수 있습니다. 직접 프로그래밍할 수 있고 정말 쉽습니다." 라고 석쇠 제조업체는 강조합니다. 그의 마음 속에는 협업 로봇이 노르웨이의 전통 그리들의 미래 생산을 보호하는 데 도움이 되고 있다는 데 의심의 여지가 없습니다.
Engmark Meteor AS 는 1928년 Magnus Engmark에 의해 설립되었습니다. 이 회사의 Meteor 그리들은 오슬로의 Kalbakken에서 6명의 직원이 생산합니다. 대부분의 생산품은 노르웨이 시장에서 판매되지만, 10% 정도는 주로 다른 북유럽 국가로 수출됩니다. 그리들은 100% 재활용 가능합니다. 유성 그리들은 측면이 포함되거나 포함되지 않은 46cm와 60cm의 두 가지 크기로 제공됩니다. 튀김 표면은 철이며 느슨해질 수 있는 코팅이 없습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...