특수 기계 제조업체인 Endutec에서 UR10e 는 CNC 기계를 공급할 책임이 있습니다. 이 로봇은 야간 근무를 인수하여 유연성과 공간 절약 혜택을 제공함으로써 회사의 기계를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
구입한 부품에 의존하여 특수 기계를 제작했습니다. 여기서 더 독립적이고 기계 부품의 안정적인 고품질을 유지하기 위해 Andreas Flieher 전무는 자신의 CNC 기계를 구입하고 공작물을 직접 생산하기로 결정했습니다. 이것이 경제적으로 도움이 되려면 CNC 기계를 다른 회사의 부품 작업에 투입하는 계약 제조업체가 되어야 합니다.
그러나 숙련된 작업자의 부족으로 인해 Endutec은 2교대 작업을 설정할 수 없었습니다. 야간 근무는 채워지지 않았고, 회사는 기계를 최대 용량으로 사용할 수 없다는 큰 어려움에 직면했습니다.
Endutec은 CNC 기계의 공급을 자동화하기로 결정했습니다. 회사는 이를 위해 자체 로딩 스테이션을 개발했습니다. UR10e 는 랙에서 공작물을 제거합니다. 무겁고 다루기 힘든 부품도 코봇 (cobot) 이 편안하게 고르고 밀링된 조각을 다시 쌓을 수 있는 방식으로 배치됩니다. 일부 공작물은 날카롭고 무겁기 때문에 도포 및 적재 스테이션에는 필요한 안전 보호 장치가 장착되어 있습니다.
안전 케이지가 필요함에도 불구하고, 적재 스테이션은 공간을 절약하고 유연합니다. 필요한 경우 리프트 트럭으로 쉽게 이동할 수 있으며 안전 조치가 설정된 후 다른 CNC 기계를 로드할 수 있습니다.
Endutec은 다양한 로봇 시스템을 사전에 비교하고 직원들을 처음부터 선택 프로세스에 참여시켰습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 은 쉬운 프로그래밍과 처리로 인해 특히 설득력이 있었습니다. Endutec은 e-시리즈 모델을 선택했습니다. 이 모델에는 통합된 힘 토크 센서가 있어 공작물을 칩 고정 장치에 정확하게 삽입할 수 있습니다.
결과적으로 직원들은 UR10e 작업을 즐기고 이전에 계획했던 것보다 더 광범위하게 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 코봇 (cobot) 은 야간 근무를 대신할 뿐만 아니라 숙련된 근로자들이 낮에 단조로운 인레이 작업을 할 수 있도록 해줍니다. 대신, 그들은 새로운 CNC 프로그램을 설정하는 데 시간을 사용합니다. 이는 오류를 방지하고 생산을 훨씬 더 효율적으로 만듭니다.
ANDREAS FLIEHER, Managing Director코봇 (cobot) 의 좋은 점은 직원들이 코봇을 동료로 본다는 것입니다. 오후에 작업을 마치면 남은 주문을 로봇에게 넘기기만 하면 하룻밤 사이에 완료됩니다. 그런 동료를 싫어하는 사람이 있을까요?


수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...