Jutland의 기술 학교는 학생들에게 자동화의 세계를 소개하기 위해 유니버설 로봇의 경량 로봇 팔에 투자했습니다. 높은 수준의 유연성과 사용자 친화성으로 로봇은 교육에 쉽게 통합되었습니다.
Technical College of Jutland는 로봇 공학 및 자동화를 커리큘럼에 적용하고 학생들이 견습 시험 프로젝트에서 이 과목을 다룰 수 있기를 원했습니다.
다양한 프로젝트에서 작동하는 솔루션을 구상하기 위해 학교는 사용자 친화적이고 직관적이며 모바일 산업용 로봇을 찾아야 했습니다.
이 학교는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 으로부터 시중에 나와 있는 유사한 솔루션의 1/3의 비용으로 로봇 팔을 획득했습니다. 재빨리 세 명의 학생이 자동 재고 관리 시스템 설계에 도전했습니다.
학생들은 자신의 재치와 로봇의 그래픽 인터페이스만 사용하여 로봇을 프로그래밍하여 재고에서 아이템을 수집하고 세 개의 서로 다른 더미에 배치했습니다. 매우 정밀하게 말이죠. 학생들은 최고 점수를 받았습니다.
"교육 기관에서 로봇은 독특합니다. 감옥에 갇힐 필요가 없으며 학생들 바로 옆에서 작동할 수 있습니다. 학생들이 원하는 프로젝트를 정확하게 선택할 수 있도록 다른 유형의 장비와 시스템을 이동하고 통합하는 것은 매우 쉽습니다." 라고 Technical College of Jutland의 교사인 Anton Lejsgaard는 설명합니다.
이 프로젝트의 성공은 학교가 새로운 자동화 기술자 교육을 위해 추가 로봇을 확보하고자 한다는 것을 의미합니다.
“많은 중소기업에서 금융 위기는 어려웠습니다. 교육 기관으로서 우리는 학생들이 새로운 산업 현실에 대비할 수 있도록 혁신의 최첨단에 서야 합니다. 이러한 로봇을 통해 우리는 존재합니다." 라고 Anton Lejsgaard는 결론을 내립니다.
Anton Lejsgaard, Teacher at Technical College of Jutland교육 기관의 경우 로봇은 독특합니다. 케이지를 넣을 필요가 없으며 학생들 바로 옆에서 작동할 수 있습니다. 학생들이 원하는 프로젝트를 정확하게 선택할 수 있도록 다른 유형의 장비와 시스템을 이동하고 통합하는 것은 매우 쉽습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...