댈러스 칼리지
댈러스 칼리지의 메카트로닉스 프로그램은 유니버설 로봇 (UR, Universal Robots) 과의 파트너십을 통해 학생들이 수익성 있는 커리어를 쌓을 수 있도록 지원하고 있습니다. 협업 로봇 (cobots) 을 CNC 기계 관리, 포장 및 팔레타이징과 같은 실제 응용 분야에 통합함으로써 학생들은 자동화 분야에서 실제 경험을 쌓고 오늘날 진화하는 인력의 요구를 충족할 수 있도록 준비합니다.
“제가 먼저 졸업해야 한다고 말했어요.” 댈러스 칼리지의 패스트 트랙 메카트로닉스 프로그램의 전 학생인 마커스 러셀 (Marcus Russell) 은 월마트가 유니버설 로봇 구동 팔레타이저를 프로그램하고 운영하기 위해 그를 고용하기 위해 12주 프로그램에 6주 동안 어떻게 손을 내밀었는지 이야기합니다. 그는 자신이 먼저 졸업하도록 고용 관리자를 설득했습니다. "테슬라로부터 제안도 받았지만, 오스틴으로 옮기고 싶지 않았습니다." 라고 그는 덧붙이며 현지 월마트의 기회를 통해 어떻게 자신이 새로 발견한 UR cobot 지식을 직장에 바로 전달할 수 있었는지 설명합니다.

마커스 러셀 (Marcus Russell) 은 학교의 제조 및 메카트로닉스 교수인 배퍼드 하워드 (Bafford Howard) 가 프로그램을 통해 본 많은 성공적인 댈러스 칼리지 졸업생 중 한 명입니다. "우리는 학생들의 상상력을 자극하고 다음 단계로 나아갈 수 있는 학습을 도입하려고 노력하고 있습니다." 라고 그는 말합니다.
제프리 로켓 (Geoffrey Lockett) 과 같은 댈러스 칼리지 메카트로닉스 (Dallas College mechatronics) 학생의 경우, 이 프로그램의 실습 접근 방식이 모든 차이를 만듭니다. "저는 전통적인 교실 학습자가 아닙니다." 라고 그는 말합니다. “여기, 다 실습이야. 로봇을 움직이고, 회전하고, 물건을 집는 방법을 알아내는 것이 좋았습니다. TV에서 보는 것은 마침내 진짜입니다.” 그의 동급생 엘리사 해리스는 이 기술이 얼마나 쉽게 접근할 수 있는지에 놀랐습니다. “정말 복잡할 것 같았어요.” 라고 그녀는 말합니다. “하지만 대부분은 태블릿에 있습니다. 암을 움직이고 상자를 집기 위해 프로그래밍하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않았습니다."

사용 편의성은 Dallas College가 UR cobots 를 선택한 큰 이유입니다. 대학의 메카트로닉스 강사인 브라이언 터너 (Brian Turner) 는 "학습 곡선은 미미합니다." 라고 말합니다. “인터페이스가 직관적이어서 학생들이 로봇 프로그래밍의 기초를 빠르게 파악할 수 있습니다."
ATC (Advanced Technologies Consultants) 의 지역 부사장인 Aaron Paul은 Dallas College에서 UR cobots 서비스를 제공했습니다. 그는 "UR 작업을 시작하기 전에는 산업용 로봇을 여기저기 팔았지만, 이제는 수백 개의 학교에 UR 코봇 (cobots) 을 배포했습니다." 라며 사용하기 쉬운 것이 유일한 성공 요인은 아니라고 덧붙였습니다. "UR은 업계 최고의 코봇 (cobot) 이므로 교육용 로봇으로만 학습하는 것이 아닙니다. 그들은 업계에서 가장 많이 볼 수 있는 로봇을 통해 배우고 있습니다."

댈러스 칼리지 (Dallas College) 의 응용 과학 학장인 라파엘 스미스 (Raphael Smith) 는 코봇 (cobots) 의 등장을 면밀히 따랐으며 업계 트렌드를 앞서가는 것의 중요성을 강조합니다. "코봇 (cobot) 시장이 성장하고 있으며, 이를 반영하고자 합니다. 우리의 목표는 학생들이 현재와 미래에 업계에서 겪게 될 일에 대비할 수 있도록 준비시키는 것입니다.”
Dallas College는 또한 회사와 직접 협력하여 직원 교육을 제공합니다. 하워드 교수는 UR 코봇 (cobots) 교육을 받은 후 여러 직원이 승진했다고 말합니다. "그들은 다른 위치로 이동할 수 있었습니다. 기술자이기 전에는 이제 감독자였습니다."

교실에서 코봇 (cobots) 의 또 다른 이점은 교수진의 빠른 채택입니다. 달라스 칼리지 학장은 강사가 사용 편의성으로 인해 로봇에 덜 위협받는 방법을 설명합니다. "강사는 학생들이 대답할 수 없는 질문에 답하지 않기 때문에 로봇과 함께 일할 수 있다는 자신감을 느낍니다." 라고 그는 말합니다.
유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 협력적 성격은 보호 장벽 없이 학생들과 함께 일할 수 있다는 것을 의미합니다. "로봇이 저항에 부딪히면 멈추기 때문에 기존 로봇이 요구하는 엄격한 안전 조치가 필요하지 않습니다. 이렇게 하면 교실 환경에서 더 쉽게 접근하고 안전하게 사용할 수 있습니다." 라고 하워드가 설명합니다. "학생들이 로봇에 부딪히면 로봇이 멈추고 학생들이 로봇을 다시 활성화할 준비가 될 때까지 로봇이 계속 작동하지 않습니다."

Dallas College는 Universal Robots ’EDU kits 를 사용하여 학생들이 코봇 (cobots) 을 소개받고 유니버설 로봇 (Universal Robots) 인증을 받아 졸업하도록 합니다. 이 키트에는 일반적으로 UR3 또는 UR5 cobot 모델이 포함되어 있으며 학생들이 픽 앤 플레이스 작업과 같은 작업을 연습할 수 있는 탁상용 컨베이어, 3D 프린팅 부품과 같은 구성 요소가 함께 제공됩니다.
"저는 소규모 버전을 좋아합니다." 라고 Dallas College의 Mechatronics 강사인 Brian Turner는 말합니다. 그는 "이제 우리는 그들을 더 큰 규모로 옮길 수 있기 때문에 눈을 뜨게 할 수 있습니다." 라고 설명하면서 UR10 및 UR20 cobot 모델이 컨베이어에서 상자를 선택하여 팔레트 화하거나 모바일 산업 로봇 (Mobile Industrial Robots) 의 자율 이동 로봇 (AMR) 에 배치하는 대학의 더 큰‘ 실제 ’공장 설정을 언급합니다.
EDU 키트는 포괄적인 실습을 제공하는 UR의 학습 관리 시스템 (LMS) 과 함께 제공됩니다. 강사가 인증을 받으면 학생들에게 커리큘럼을 안내하고 인증을 획득하는 데 필요한 모든 도구를 제공하는 LMS에 액세스할 수 있습니다.
학생들이 LMS에 접속하기 전에 인터넷에 연결된 모든 사람에게 열려 있는 UR Academy 모듈 을 살펴볼 수 있습니다. 하워드 교수는 "그 커리큘럼은 저에게 최고였습니다." 라고 말합니다. "우리는 학생들에게 집에서 Academy modUes를 공부하도록 요청할 수 있으며 학교에 오면 LMS와 인증 키트를 사용하여 실험실에서 느슨하게 만듭니다."

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 사용 편의성에도 불구하고 학생들이 복잡한 산업 과제를 해결할 수 있는 고급 기능을 제공합니다. 폴은 "로봇은 배우기 쉽지만, 그것이 단순하다는 것을 의미하지는 않습니다." 라고 설명합니다. “학생들은 실제로 업계에서 볼 수 있는 더 복잡한 작업, 즉 다른 시스템에서 더 어려울 수 있는 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 입력 및 출력으로 인해 UR 로봇을 외부 장치에 쉽게 연결할 수 있습니다.”
전화 한 통으로 지원
학생들이 댈러스 칼리지의 모든 UR 로봇에 항상 접근할 수 있어야 합니다. 하워드 교수는 ATC와 UR을 통한 기술 지원이 얼마나 뛰어난지 강조합니다. "문제가 생길 때마다 바로 거기에 있습니다. 전화 한 통이면 됩니다. 콜센터 같은 곳에는 없습니다. 그들은 올바른 질문을 하고 우리를 다시 시작하게 합니다." 라고 그는 티치 펜던트에 대한 문제를 회상하며 말합니다. “알려드렸고, 다음 날 새 티칭 펜던트가 하룻밤 사이에 나왔습니다. 이는 업계에서 매우 이례적인 일입니다.”

Dallas College 학장은 학교가 코봇 (cobots) 에 계속 투자할 것이라고 말합니다. “We will get larger cobots and larger inside facilities inside inside, so that we can continue to training our students for new cobot environments,” 그는 예측한다.
로봇 공학이 손에 닿지 않거나 사람들의 일자리를 훔친다고 느낄 수 있는 사람들을 위해 Marcus Russell은 "내가 한 일을 지켜보십시오. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 충분한 상상력을 가진 사람을 프로그래머로 만들 수 있습니다." 라고 그는 덧붙입니다. "많은 사람들이 로봇이 일자리를 빼앗는 것에 대해 걱정하지만, 로봇을 고치고 프로그래밍한다면 더 많은 일자리가 생길 것입니다. 그래서 사람들은 어떤 유형의 직업과 진로에 들어가고 싶은지에 대해 생각을 바꾸기만 하면 됩니다.”
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...