--

코봇은 불량률을 1% 미만으로 낮추고 생산률을 높입니다.

Creating Revolutions

요약

마이애미의 스타트업 '크리에이팅 레볼루션 (Creating Revolutions)' 은 호스피탈리티 서비스 호출기 어셈블리에서 두 자릿수의 제품 거부율을 경험하고 있었습니다. UR3 cobot 은 이제 클라우드 연결 시스템에서 제어되고 모니터링되는 동안 납땜, 드릴링, 실리콘 디스펜싱 및 라이트 어셈블리를 처리하여 거의 5배에 가까운 생산 효율을 증가시키면서 불량품을 거의 0으로 줄입니다.

비즈니스 혁신

Creating Revolutions 는 호스피탈리티 산업을 위한 고객 서비스 페이징 시스템을 만듭니다. 하키 퍽 사이즈의 커뮤니케이션 디스크는 스마트 폰을 통해 게스트와 웨이터를 연결합니다. 디스크 조립은 높은 정확도와 반복성을 요구하는 복잡한 작업입니다. "문제는 인간과 똑같은 방식으로 반복해서 특정 프로세스를 효율적으로 반복할 수 없다는 것입니다." 라고 품질 및 수량 요구 사항을 모두 충족할 수 있는 자동화 솔루션을 찾고 있던 Creating Revolutions 의 Einar Rosenberg CEO는 말합니다.
유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 협업 UR3 로봇을 선택하여 연구를 마무리한 로젠버그 (Rosenberg) 는 "우리는 약 40개의 서로 다른 로봇 회사를 조사했지만, 대부분은 이를 프로그래밍할 수 있는 좋은 방법이 없었습니다. 그들은 환경을 위해 너무 많은 것을 필요로 했습니다. 또는 너무 크거나 너무 육포였습니다." 라고 말합니다. 로젠버그 (Rosenberg) 는 Universal Robots 의 협업 UR3 로봇을 선택하여 연구를 마무리했습니다.

Creating Revolutions

산업 Electronics and Technology
나라 North America
직원 수 5-25
사용된 코봇 UR3
동영상 — UR3 로봇, Creating Resolutions, 미국

솔루션

“UR3는 우아했고, 빠르고 부드러웠습니다. 우리는 그것이 우리가 정말로 원하는 정확한 정밀도를 가지고 있다는 것을 알았습니다. 프로젝트 거부율은 두 자릿수에서 1% 미만으로 떨어졌고, 생산량 증가는 높은 배수이지만 간접비는 현저히 감소했습니다." 라고 Rosenberg는 말합니다.

UR3는 두 개의 서로 다른 사이클을 처리합니다. 먼저 로봇은 알루미늄 하우징 부품이 트레이에 올바르게 안감되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 로봇이 부품을 집어 클램프에 넣고 실리콘 인젝터를 집어 실리콘을 정렬한 다음 아크릴 디스크를 위에 놓고 조립된 부품을 트레이에 다시 놓습니다. 다음 단계는 드릴링 및 납땜입니다. 로봇은 디스펜서에서 구리 베이스가 있는 디스크를 골라 디스크를 정렬하는 광학 레이저 센서에 넣은 다음 두 개의 클램프를 닫아 디스크를 홀더에 고정합니다.

"UR3는 유틸리티 벨트에서 드릴을 잡고 펙 드릴링 프로세스를 수행합니다. 아크릴을 강제로 사용하면 아크릴이 부서지기 때문입니다. 로봇은 완벽한 구멍을 만들 때까지 기본적으로 로봇을 터뜨릴 만큼 민감합니다." 라고 Creating Revolutions CEO는 말합니다. 드릴링이 완료되면 UR3가 납땜 인두를 잡고 사전 납땜의 세 지점을 추가합니다.

Rosenberg는 "UR3가 사전 납땜을 수행함으로써 프로세스의 효율성이 거의 5배 증가했습니다." 라고 말합니다. "수동 납땜 공정에서는 작업자가 세 개의 손을 가져야 했습니다."

UR3는 우아했고, 빠르고 매끄러웠습니다. 우리는 그것이 우리가 정말로 원하는 정확한 정밀도를 가지고 있다는 것을 알았습니다. 프로젝트 거부율은 두 자릿수에서 1% 미만으로 떨어졌으며, 생산 증가는 높은 배수이지만 간접비는 크게 감소했습니다.

Einar Rosenberg, CEO

UR3 통합의 이점

로봇이 셀링 포인트가 됨

로봇이 셀링 포인트가 됨

UR3는 Hirebotics (Universal Robots Certified System Integrator) 에 의해 Creating Revolutions ’조립 라인에 통합되었으며, 이는 cobots 인력 대행사처럼 작동하여 제조업체가 선불 비용 없이 cobots 를 시간 단위로 임대할 수 있도록 합니다. Hirebotics 는 로봇의 모든 프로그래밍, 배포 및 유지 보수를 처리하며, Creating Revolutions 는 작동 가능한 시간 동안만 비용을 지불합니다.

로봇이 여러 어셈블리 단계를 수행하는 것은 Creating Revolutions 의 커다란 판매 포인트가 되었습니다.

“고객이 이곳에 와서 UR3를 보면 로봇으로 인해 보장되는 품질과 정밀도를 깨닫게 됩니다. 우리는 기성 기업이 아니기 때문에 그들이 사용할 제품이 실패하지 않을 것이라고 느끼고 싶어합니다." 라고 그는 말합니다. "로봇은 그들에게 강점을 보여주고, 그 강점은 우리를 위한 판매를 강화합니다."

간편한 배포

간편한 배포

Creating Revolutions 가 처음 Hirebotics 와 접촉했을 때부터 UR3 가 주문, 설치 및 프로그래밍될 때까지 불과 몇 주가 걸렸습니다. Hirebotics 공동 설립자인 Matt Bush는 "로봇 인력 배치 기관" 을 신속하게 배치하기 위해서는 반드시 필요하다고 설명합니다. “이를 가능하게 한 것은 UR 로봇 프로그래밍의 용이성입니다. UR 인터페이스를 사용하면 과거에 작업했던 다른 많은 솔루션보다 훨씬 빠르게 프로덕션을 시작하고 실행할 수 있습니다." 라고 Bush는 말합니다. 그는 또한 클라우드 연결 모바일 앱을 구축하여 로봇이 주의를 기울여야 할 때 실시간 프로덕션 데이터와 알림을 받을 수 있도록 Creating Revolutions 를 지원합니다. "주어진 기간 동안 UR3가 생산하는 유닛의 수에 대한 세부 정보를 수집함으로써 우리는 모든 데이터를 결합하고 필요한 인간 수와 최적의 수준에서 생산하기 위해 집중해야 하는 것과 같은 생산 요구에 대한 현실적이고 매우 정확한 예측을 생성할 수 있습니다." 라고 Rosenberg는 말합니다.

UR3 협업 로봇, Creating Revolutions, 미국
UR3 협업 로봇, Creating Revolutions, 미국

자동화 과제 해결됨

  • 인력은 더 복잡한 작업, 생산 품질, 효율성 및 생산량 향상을 위해 자유로워졌습니다.
  • Creating Revolution의 Service Pager는 11개의 고유한 특허를 기반으로 하며 충전하거나 연결하지 않고도 10년 동안 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
  • 다양한 커뮤니케이션 환경에서 사용되는 가장 널리 사용되는 용도는 레스토랑과 리조트에서 게스트가 스마트폰을 디스크에 터치하여 웨이터와 연결하는 것입니다.

핵심 가치 동인

  • 쉬운 프로그래밍
  • 협업적이고 안전한
  • 빠른 설정

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 드릴링, 납땜, 디스펜싱
  • 조립
  • Pick and place

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결