--

코봇은 고객 불합격을 줄이면서 생산량을 20% 증가시킵니다.

Craft and Technik Industries

요약

자동차 부품 제조업체인 Craft and Technik Industries (CATI) 가 자동 검사 및 CNC 기계 관리를 위해 협업 로봇을 배치한 후, 결함이나 고객 거부 없이 생산량이 15–20% 증가하면서 효율성이 증가했습니다.

SME이기 때문에 CATI의 대부분의 제조 작업은 수동으로 처리되었지만 회사는 수작업을 찾는 데 어려움을 겪고 있었고 불량 부품에 대한 고객의 거부 횟수를 줄일 수 있는 방법을 찾고 있었습니다.

Craft and Technik Industries

산업 Automotive and Subcontractors
나라 Asia
직원 수 50-100
사용된 코봇 UR10
동영상 — UR10 로봇, CATI (Craft and Technik Industries), 인도 푸네

솔루션

UR 코봇 (cobots) 을 구현한 주요 이유는 협업 안전 기능 때문이었습니다. CATI에서는 많은 작업자가 작업 현장에서 작업하며 회사는 로봇 작업으로 인해 영역을 은둔하고 싶지 않았습니다.

코봇 (cobots) 의 페이로드도 필수적이었으며, CATI에서 제조한 구성 요소의 무게는 약 1 ~ 5kg입니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 가장 큰 모델인 UR 10은 최대 10kg까지 들어 올려 CATI의 요구 사항에 맞는 완벽한 도구를 제공합니다.

UR10 의 주요 용도는 수직 CNC 기계를 로딩하고 언로딩하는 것입니다. 또한, 코봇 (cobot) 은 자동 검사에 사용됩니다. 여기서 cobot 은 계량기에 부품을 배치하고 디지털 입력을 통해 피드백을 받아 부품이 무게 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정한 다음 그에 따라 부품을 정렬합니다.

따라서 고객은 결함이 있는 부품을 받지 않도록 해야 합니다. 지금까지 코봇 (cobots) 은 결함이 없거나 고객 거부가 없는 40,000개의 부품을 제조하는 데 도움을 주었습니다.

코봇 (cobot) 이 한 기계에서 부품 계량을 마칠 때까지 두 번째 기계는 검사할 새로운 부품을 준비하여 완벽한 시간 내에 작동할 수 있도록 합니다. CATI는 이미 UR10 배치 후 생산량이 15-20% 증가했으며 30% 증가를 목표로 하고 있습니다.

일본에 가서 로봇이 작업자와 동시에 조립 라인에서 작업하는 것을 보았지만 문제는 전체 조립 라인이 울타리로 둘러싸여 있다는 것입니다. 협업 로봇은 펜싱이 필요하지 않으며 작업 인력과 함께 작업 현장에서 쉽게 작업할 수 있습니다. cobots 배포 이후 제조 및 검사된 모든 부품은 고객 거부 없이 완벽했습니다.

EESHAN PRASHANT UMBRANI, COO, Craft and Technik Institutes (CATI)
Human and Robot working together

Human and Robot working together

CATI의 CEO인 프라샨트 샨타람 움브라니 (Prashant Shantaram Umbrani) 는 "우리는 전국적으로 실업에 대해 이야기하지만 중소기업 부문에서 진실은 우리가 실제로 충분한 자격을 갖춘 노동을 찾을 수 없다는 것" 이라고 말했다. 따라서 우리에게 가장 좋은 조합은 인간 노동자와 함께 제조에 로봇을 통합하는 것입니다. 기계와 로봇의 수를 현명하게 결합하면 투자 회수 기간이 더 빨라집니다. "라고 CEO는 중소기업 친목 포용 자동화를 추천했습니다." 중소기업이 자동화해야 할 때가 왔습니다. 로봇은 더 이상 대규모 산업의 전유물이 아닙니다. "

제품

제품

1996년에 설립된 CATI (Craft and Technik Industries) 는 주로 자동차 산업을 위한 정밀 부품 제조업체입니다. 그들의 제품 범위에는 다양한 풀리, 임펠러, 기어 및 펌프 커버가 포함됩니다. 2018년 현재, 그들은 제품의 70% 를 수출하고 있습니다. UR cobots 배포는 자동화를 탐구하고 최신 기술에 부합하는 CATI의 비전을 입증합니다.

사용하기 쉬움

사용하기 쉬움

인도 CATI (Craft and Technik Industries) 에서 프로그래밍 경험이 없어도 사용하기 쉬운 UR cobots

UR10 cobot

UR10 cobot

인도 Craft and Technik Industries (CATI) 의 UR10 협업 로봇에 의한 CNC 기계 관리 및 품질 검사 애플리케이션

자동화 과제 해결됨

  • MNC와 인력 경쟁을 벌이는 인도 중소기업이 직면한 노동력 부족 문제를 해결합니다.
  • 작업 현장의 제한된 영역에서 작업
  • 생산물의 품질과 양의 증가
  • 제로 거부 보장
  • 코봇 배포: 1 UR10

핵심 가치 동인

  • 케이지 없이 제한된 공간에서 작동
  • 직원 주위에서 협력적이고 안전함
  • 완벽한 작업 시간
  • 보장 결함이 있는 부품이 고객에게 도달하지 않도록 보장

협동 로봇이 해결하는 과제

  • CNC
  • 머신 텐딩
  • 품질 검사

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결