카시나 이탈리아 (Cascina Italia) 는 하루에 수백만 개의 계란을 처리합니다. 생산 시설에 UR5 로봇을 사용함으로써 유연성과 운영 효율성이 향상되었습니다. 협업 로봇은 대규모 배포를 위해 부피가 큰 패키지를 준비하는 힘든 과정에서 직원을 구제합니다. UR5의 펜스리스 작동의 추가적인 이점을 통해 로봇은 생산 라인에서 직원들과 나란히 작업할 수 있습니다.
시장의 요구에 신속하게 대응할 수 있어야 합니다. 이를 효과적으로 수행하기 위해 Cascina Italia 는 내부 프로세스를 최적화하여 리소스를 확보해야 합니다. 전통적인 로봇 솔루션은 비싸고 라이브 프로덕션 환경에 구현하기 어려울 수 있습니다.
안전도 주요 관심사입니다. 카시나 이탈리아 (Cascina Italia) 는 추가 장비를 위한 공간이 제한되어 있으며, 그들이 선택한 모든 솔루션은 직원과 가까운 곳에 설치해야 합니다.
Cascina Italia 는 Alumotion 과 긴밀히 협력하여 포장 설비 생산 라인에 상자를 준비하는 협업 로봇 솔루션을 설계하고 지정했습니다.
UR5 로봇은 24개의 생산 라인 출력 스테이션 중 하나에 설치되며 하루에 약 150만 개의 계란을 처리합니다.
이 시범 설치는 대규모 배포를 위해 부피가 큰 패키지를 준비하는 가장 까다로운 프로세스 중 하나에서 시설 운영자를 제거하는 것을 목표로 합니다.
UR5는 10개의 알이 담긴 144개의 상자를 준비합니다. 로봇의 작은 컴팩트한 크기는 귀중한 공간을 희생하지 않고도 생산 라인에 장치를 직접 설치할 수 있게 해줍니다. 그리고 UR 로봇은 펜싱 없이도 작동할 수 있기 때문에 안전 감사 후에는 값비싸고 보기 흉한 보호 장벽 없이 직원들과 함께 일할 수 있습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...