Blue Star Limited 는 인도 최고의 에어컨 및 상업용 냉동 제품 제조업체 중 하나입니다. 마하라슈트라 주 와다의 공장은 수동으로 수행된 구리관 팽창의 반복적이지만 중요한 작업으로 인한 정신적, 육체적 스트레스의 결과로 품질 거부 문제에 직면해 있었습니다. 제조업체는 협업 로봇과 AI 기술을 배포하여 작업을 인수하고 스트레스와 인체 공학적 위험을 완전히 제거하여 회사가 생산량을 10% 늘리고 품질 불량을 근절할 수 있도록 지원하여 고품질 제품에 대한 비전을 전달했습니다.
Blue Star Limited 의 Wada 공장은 수동으로 수행된 쉘 및 튜브 열교환기 제조의 중요한 공정인 구리 튜브 확장의 결과로 품질 거부가 발생했습니다. 정확성이 요구되는 반복적인 과정인 이 작업은 정신적, 육체적 피로로 이어졌고, 결과적으로 거부와 재작업의 필요성을 초래했습니다.
인더스트리 4.0을 위해 노력하는 이 회사는 힘든 작업을 인수하고 이 핵심 프로세스를 최적화할 수 있는 기술을 정착시키기를 열망했습니다. 이에 따라 Blue Star는 협업 로봇을 사용하여 확장 프로세스의 자동화를 모색하기로 결정했습니다.
Blue Star 팀은 구리 튜브 확장 작업을 처리하기 위해 UR10 cobots 를 배치했습니다. 비전 시스템과 통합된 카메라는 쉘 및 튜브 열교환기의 사진을 촬영하여 구리 튜브의 프로파일을 감지합니다. 인공지능 (AI) 의 도움으로 각 관의 중심을 계산하고 좌표를 코봇 (cobot) 으로 옮겨 정확한 위치로 유도한다. 특수 멀티 그리퍼는 실란트를 도포하는 디스펜싱 툴과 구멍을 확장하는 드릴을 통합합니다. 또한 코봇 (cobot) 은 5주기마다 세정제 및 윤활제에 팽창 공구를 담그도록 프로그래밍되어 있습니다.
회사 내 코봇 스테이션 (Stationing cobots) 을 통해 사람과 협업 로봇이 함께 작업할 수 있는 안전한 공간이 마련되었습니다. 인간 개입을 통해 직원들은 코봇 (cobots) 에 의해 수행되는 프로세스를 감독할 수 있으며, 동시에 인간의 노력이 필요한 다른 의미 있는 작업을 처리할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다. 코봇 (cobots) 을 다루는 방법을 배우는 숙련된 코봇 (cobot) 운영자들도 이 첨단 기술을 사용할 수 있게 되어 기쁩니다. "수동 프로세스는 정신적, 육체적 두 가지 유형의 스트레스를 유발했습니다. 이는 작업자가 확장된 모든 파이프를 추적해야 했으며 확장 프로세스로 인해 손가락에 부담이 발생했기 때문입니다. 요게시 바카레 (Yogesh Vakare) 제조 엔지니어링 수석 전문가, 블루 스타 리미티드 (Blue Star Limited) 는 이제 작업자들이 두 가지 유형의 스트레스를 완전히 제거한 이 첨단 기술을 사용하게 되어 기쁘다고 말합니다.
Dharmesh Kapadia, General Manager, Manufacturing Engineering, Blue Star Limited이 과정에서 인간의 개입이 필요하며, 안전하지 않기 때문에 산업용 로봇을 사용할 수 없습니다. 우리는 운영자와 협력하고 더 의미 있는 작업에 시간을 할애할 수 있는 무언가가 필요했습니다. 이제 생산성은 10% 향상되었고 품질 거부율은 거의 제로가 되었습니다.




수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...