BJGear 직원에게 4개의 로봇 팔을 추가함으로써 생산성이 향상되고 회사의 경쟁력이 강화되었습니다. 사람이 개입하지 않은 훨씬 더 가벼운 프로세스는 자동화로 인해 더 균일한 고품질 작업 조각이 생성된 것처럼 직원들이 한 번에 더 많은 작업을 수행할 수 있음을 의미합니다.
세계적인 기어 솔루션 제조업체인 BJ-Gear의 경우, 덴마크에서 경쟁력을 강화하고 생산을 유지할 수 있는 유일한 방법은 가능한 모든 방법으로 최적화하고 자동화하는 것입니다. BJ-Gear의 공장 관리자 Bjørn Sommer는 "우리의 목표는 원료 제품에서 완성된 작업물에 이르기까지 인간의 상호 작용 없이 가능한 한 많은 공정과 생산을 수행하는 것입니다." 라고 말합니다. 그는 린 엔터프라이즈와 15년 동안 일했으며 2005년 완전히 새로운 최적화된 공장 건설을 이끌기 위해 회사에 합류했습니다. 그러나 회사는 기존 솔루션이 너무 비싸서 투자 회수 시간이 너무 길기 때문에 로봇 인수를 꺼렸습니다.
Universal Robots 은 로봇 기술에 대한 BJ-Gear 의 인식을 완전히 바꾸었습니다.
"UR5와 UR10 등 유연한 경량 로봇은 가격이 매우 합리적이어서 금방 성과를 낼 수 있습니다. 우리의 계산에 따르면 UR 로봇의 비용은 1년 이내에 충당될 것입니다." 라고 Bjørn Sommer는 말합니다.
지금까지 BJ-Gear의 생산에 네 가지 UR 로봇 기술 솔루션이 구현되었습니다. 이 중 하나는 일반 스프레이 건이 장착되어 사전 조립된 기어를 페인트하는 데 사용되는 UR 5입니다. 이 프로세스 단계를 자동화하면 페인트 작업의 품질이 더욱 균일해지고 한 직원이 다른 작업에 완전히 참여할 수 있습니다. 직원들이 이제 페인트 부스에서 보내는 시간이 줄어들기 때문에 작업 환경도 UR 5의 이점을 누릴 수 있습니다.
나머지 두 대의 UR5 로봇 은 BJ-Gear의 생산에서 오래된 기계를 현대화하고 자동화했습니다. 한 로봇은 추가 조립을 위해 기어 휠과 완성된 작업 피스를 디버링하고 스탬핑하는 프로세스를 완전히 자동화했습니다. 다른 멀티태스킹은 선반, 커터 및 세탁기 등 3대의 기계에서 동시에 수행되므로 BJ-Gear는 사람의 개입 없이 한 번에 100개의 조각을 생산할 수 있습니다.
UR10 은 BJ-Gear의 팀에 가장 최근에 추가된 제품입니다. 무게가 5kg을 초과하는 작업 피스로 프로세스를 자동화하는 데 사용됩니다.
“자동화 솔루션은 기어 제조 회사의 생산성과 유연성을 모두 향상시켰습니다. 로봇 덕분에 경쟁력을 강화한 추가 직원을 고용하지 않고도 성장을 이룰 수 있었습니다." 라고 Bjørn Sommer는 말합니다.
Bjørn Sommer, Plant Manager유연한 경량 로봇 (UR5 및 UR10) 은 가격이 매우 합리적이어서 금방 성과를 낼 수 있습니다. 계산에 따르면 UR 로봇의 비용은 1년 이내에 충당됩니다.

현재 BJ-Gear는 페인트 응용 프로그램을 통해 한 번에 하나의 생산 시리즈만 보내지만 Bjørn Sommer는 곧 무작위로 작업 조각을 페인트할 수 있을 것으로 기대합니다. "특정 페인트 프로그램을 정의하는 기어에 칩을 고정하면 스캐너가 UR5에 어떤 프로그램을 시작하고 어떤 색상을 사용할지에 대한 정보를 메시지를 보낼 수 있습니다. 이를 통해 생산 흐름을 강화하고 배송 시간을 단축할 수 있습니다."
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...