--

코봇은 생산성을 높이고 비용을 절감합니다

B-Loony Ltd.

요약

B-Loony Ltd. 는 식품 깃발, 번팅 및 풍선과 같은 맞춤형 판촉 제품을 제조하는 영국 중소기업입니다. 풍선을 날려 버리고 봉제 및 제품 조립을 처리하기 위해 6 개의 UR3 cobots 를 배치함으로써 회사는 영국에서 제조를 계속하고 고객의 요구에 매우 잘 응답하면서 경쟁력을 유지하고 시장 점유율을 높일 수있었습니다. 코봇 (cobots) 에 대한 투자를 통해 영국 중소기업은 현재 연간 2백만 미터 미만의 번팅을 생산하고 있으며 식품 깃발 생산량을 연간 2억 5천만 개에서 1천 5백만 개로 늘렸습니다.

변화하는

시장 수요와 인건비 상승으로 인해 B-Loony는 영국 시장과 해외에서 경쟁력을 유지하기 위해 생산성과 효율성을 크게 높여야 했습니다. 강력한 수요와 특정 제품 라인에 대한 짧은 리드 타임으로 인해 B-Loony는 직원들이 보다 효율적이고 고객의 요구에 대응할 수 있는 솔루션을 마련해야 한다는 압박을 받았습니다.

각 작업은 주문당 최소 2억 5천만 개에서 최대 2백만 개에 이르는 수량으로 고도로 맞춤화되기 때문에 유연성과 확장성도 가장 중요했습니다.

B-Loony Ltd.

산업 Plastic and Polymers
나라 Europe
직원 수 50-100
사용된 코봇 UR3
동영상 — UR3 로봇 6대, 영국 B-Loony

솔루션

영감을 구하는 B-Loony의 운영 이사 James Clephan은 제조 전시회를 방문하여 코봇 (cobots) 을 처음 접했습니다. "UR3 협업 로봇이 작동하는 것을 본 순간 답을 찾았다는 것을 알았습니다." 라고 Clephan은 설명합니다.

"우리의 모든 제품은 맞춤형이며 생산 시설에 무제한 공간의 사치를 누리지 못하기 때문에 산업용 로봇, 케이징 또는 안전 가드를 통합하는 것이 어렵습니다." 라고 그는 말합니다. “하지만 코봇 (cobots) 이 우리 작업에 어떻게 매끄럽게 끼어들지 즉각적으로 상상할 수 있었습니다."

UR3 cobot 1개로 시작하여 빠르게 5개를 더 구매한 B-Loony는 이전에 작업자가 수동으로 처리했던 다양한 작업을 수행하기 위해 cobots 를 배포했습니다. 이 직원들은 이제 풍선 날리기, 번팅 함께 바느질 및 식품 플래그 조립과 같은 작업을 수행하는 최대 4 개의 코봇 (cobots) 과 함께 긴밀히 협력하고 감독합니다. 코봇 (cobots) 은 이러한 작업의 가장 일상적이고 반복적인 요소를 처리할 수 있으므로 직원들이 품질 관리와 같은 더 높은 가치의 활동에 집중할 수 있습니다.

직원 보안

직원 보안

직원의 수락은 B-Loony에게 매우 중요했으며 다른 대체 기술보다 UR3 cobot 선택의 핵심 요소였습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 안전 기능은 B-Loony 팀이 코봇 (cobots) 과 함께 매우 편안하게 작업할 수 있다는 것을 의미합니다. 로봇에 대한 사소한 충돌조차도 전체 시스템을 즉시 정지시킬 수 있기 때문입니다. 마그다 오콘 (Magda Okon) 팀장이 간결하게 말했듯이, "나는 코봇 (cobots) 과 함께 일하는 것을 좋아합니다. 그들은 내 세 번째 손과 같습니다!"

자동화를 통해 급락을 고려하는 다른 영국 중소기업은 절대적으로 도약해야 합니다. 우리처럼 빠르게 진행되는 맞춤형 운영에 적합하다면 다른 비즈니스의 비용과 시간 절약도 그만큼 중요할 것이라고 확신합니다.

James Clephan, Operations Director, B-Looney

장점

코봇 (cobots) 의 용이성과 유연성은 공장의 생산성을 눈에 띄게 높여 B-Loony가 생산량을 늘리고 생산된 각 품목의 평균 비용을 절감할 수 있게 해주었습니다. Clephan은 "인플레이션과 인건비 상승에도 불구하고 로봇 공학 및 자동화에 투자함으로써 우리는 더 효율적이고 경쟁할 수 있게 되었습니다." 라고 말합니다.

코봇 (cobots) 의 또 다른 이점은 상황이 바뀔 때 짧은 시간에 다시 배치할 수 있다는 것입니다. "예를 들어, 코봇 (cobots) 이 처음에 도입되었던 제품 라인이 중단되었습니다. 그러나 이 회사는 코봇 (cobots) 을 재프로그래밍하고 다른 곳에서 작동시켜 투자를 미래에도 보장할 수 있었습니다." 라고 Clephan은 설명합니다.

B-Loony는 코봇 자동화의 도움으로 매년 런던에서 카사블랑카까지의 거리에 해당하는 1,200마일 이상의 번팅을 생산하고 있습니다. 또한, 인기가 높은 미식 플래그의 생산량을 연간 25만 개에서 1500만 개로 5000% 이상 늘려 시장 점유율을 크게 높였습니다.

이러한 생산성 향상으로 인해 B-Loony는 초기 cobot 투자에 대해 단 9개월의 투자 회수 기간을 달성했습니다. 규모의 경제를 통해 향후 프로젝트에 대한 투자 회수가 6개월로 더 줄어들 것으로 예상됩니다.

제품

제품

B-Loony Ltd 는 주요 소매업체, 기업, 대리점, 자선 단체 및 영국과 유럽 전역의 수많은 다른 시장 부문을 위한 판촉 제품의 선도적인 제조업체입니다. 이 회사는 최근 식품 안전 미식가 식품 깃발 생산 환경 및 제조 공정에 대한 FSSC 22000 인증을 획득했습니다.

B-Loony Ltd.
UR3 Robot, B-Loony Ltd., 영국UR3 Robot, B-Loony Ltd., 영국UR3 Robot, B-Loony Ltd., 영국

자동화 과제 해결됨

  • 최적화된 출력 최대 5000%
  • 높은 믹스/낮은 양의 생산이 성공적으로 해결되었습니다.
  • 새로운 생산 라인에서의 재배치 능력
  • 안전 보호 장치가 없는 작업자와의 협업
  • ROI: 9개월
  • 사용된 로봇: 6 x UR3

핵심 가치 동인

  • 간편한 프로그래밍
  • 유연한 배포
  • 협업적이고 안전한 신속한
  • ROI

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 풍선 인플레이션
  • 번팅을 위한 재봉틀 관리
  • 고급 음식 깃발 조립

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결