ASSA Abloy는 도어 오프닝 솔루션 분야의 글로벌 리더로서 시중의 다른 어떤 회사보다 광범위한 제품군을 제공합니다. 이는 또한 제품 가변성 및 구성에 대한 높은 요구 사항으로 인해 인력 부족이 계속 증가하는 지역에서 자동화 수요가 증가한다는 것을 의미합니다. ASSA ABLOY Romania는 이제 용접, 스탬핑, 리벳팅, 스크류 구동, 그라인딩 및 기계 텐딩을 포함한 다양한 응용 분야에서 4개의 UR3 및 6개의 UR5 cobots 를 구현했습니다.
부쿠레슈티에 있는 ASSA ABLOY의 공장은 실업률이 낮은 수도에서 엄청난 기술 격차로 어려움을 겪었습니다. 신규 근로자를 제조업에 끌어들이는 데 어려움이 있었기 때문에 회사는 로봇, AGV 차량, 빈 피킹 시스템 및 선별 장비와 같은 다양한 자동화 솔루션을 찾게 되었습니다.
ASSA ABLOY 루마니아의 자동화 관리자 Iustin Simion은 "첫 번째 로봇을 구입하기 전에 공장에서 테스트할 기회가 있었습니다." 라고 말했습니다. "유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 선택한 가장 큰 이유는 작업의 반복성이 좋았기 때문입니다. UR 로봇의 가장 큰 장점은 그래픽 및 스크립트 프로그래밍 인터페이스, 반복성, 배달 시간 단축, 다양한 엔드 이펙터 및 액세서리입니다."
Assa Abloy Romania 는 용접, 스탬핑, 리벳팅, 나사, 그라인딩 등을 포함하는 다양한 응용 분야에 UR 로봇을 구현했습니다.
이러한 기계 관리 작업은 주로 인라인 응용 프로그램 또는 독립 실행형 로봇 셀로 이러한 프로세스를 수행하는 기계에 원시 부품을 로드하는 UR 로봇으로 구성되며, 처리된 부품은 공장의 다른 부분에 있는 다른 스테이션으로 전송됩니다.
이 회사는 현재 4개의 UR3 와 6개의 UR5 로봇과 Robotiq 2 손가락 적응형 로봇 그리퍼 UR + 솔루션 및 맞춤형 엔드 이펙터를 운영하고 있습니다. 협업 로봇의 배포는 몇 주가 걸렸습니다. Iustin Simion은 "복잡성에 따라 1 ~ 2개월 안에 로봇을 가동하고 미세 조정을 위해 로봇을 하나 더 가동할 수 있습니다." 라고 말했습니다.

구현된 로봇으로 ASSA ABLOY 루마니아는 제조 부품의 지속적인 품질에 초점을 맞추었습니다. 제품의 품질을 유지하면서 제조 비용을 유지하고 낮춤으로써 경쟁력을 유지하는 것이 가장 큰 과제입니다. 자동화는 Universal Robots 기술을 중요한 부분으로 사용하여 필요한 결과를 제공하는 주요 방법 중 하나였습니다. 생산 중인 UR 로봇은 현재 더 가치 있는 작업을 수행할 수 있는 10명의 인간 근로자를 생산하는 것으로 추정됩니다.

또 다른 중요한 이점은 UR 로봇의 유연성과 사용자 친화적인 특성입니다. ASSA ABLOY 루마니아의 기계 설계 엔지니어인 라즈반 스톨레루 (Razvan Stoleru) 는 "현재 거의 매일 UR 로봇과 일 년 이상 일하고 있으며 항상 새로운 것을 배우고 있지만 간단한 프로그램으로 로봇을 움직이는 데 걸린 시간은 일주일이었다" 고 말했다. 이제 ASSA ABLOY 팀 전체가 로봇과 상호 작용하고 작은 문제나 오류를 해결할 수 있습니다.
Iustin simion, Automation manager, Assa Abloy Romania자격을 갖춘 직원의 부족, 일관된 품질 및 개별화된 제품에 대한 수요 증가와 같은 현재의 추세로 인해 우리는 생산 프로세스 자동화에서 큰 기회를 볼 수 있습니다. UR 협업 로봇은 고객의 수요를 충족하는 데 필요한 유연성을 제공하며, 신속하고 일관된 품질로 효과적인 가격으로 모든 것을 제공합니다.


수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...