<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> 본문으로 건너뛰기

유니버설 로봇 가격과 도입 비용: 예산 수립 가이드

유니버설 로봇의 산업용 협동로봇은 유연한 자동화를 구현하는 업계의 표준으로 자리 잡았습니다. 이 가이드에서는 전체 프로젝트 비용을 좌우하는 주요 요인을 살펴보고, 예산 수립과 솔루션 비교에 필요한 기준을 안내합니다.

Get a custom project estimate

유니버설 로봇의 가격에 영향을 미치는 요인은 무엇일까요?

자동화 프로젝트에서 로봇 모델의 선택은 전체 투자 규모를 좌우하는 핵심 요인 중 하나입니다.

유니버설 로봇은 가반하중, 작업 반경, 성능 요건에 맞춰 선택할 수 있는 다양한 협동로봇을 제공합니다. 이러한 사양은 로봇 자체의 가격뿐 아니라 시스템 통합의 복잡성과 필요한 주변 장비에도 직접적인 영향을 미칩니다.

  • 가반하중: UR20, UR30과 같이 가반하중이 높은 모델은 더 무거운 부품과 박스를 취급할 수 있습니다.
  • 작업 반경: UR8 Long과 같이 작업 반경이 넓은 모델은 용접, 머신 텐딩, 빈 피킹 등의 작업에서 더 넓은 작업 영역을 확보할 수 있습니다.
  • 정밀도와 유연성: UR3e와 같은 소형 모델은 섬세한 조립 작업에서 강점을 발휘합니다.

공정에 맞는 모델을 선택하면 효율을 높이고, 과도한 사양의 장비나 복잡한 설비 개조에 드는 불필요한 비용을 줄일 수 있습니다. 로봇의 성능과 사양은 프로젝트 범위를 정하는 기준이 되며, 말단 장치부터 소프트웨어 요구 사항까지 전반에 영향을 미칩니다.

다음으로는 프로젝트의 세부 요구 사항을 정리해야 합니다. 전체 도입 비용에는 다음과 같은 요소도 영향을 미칩니다.

로봇 말단 장치(EOAT)

로봇 말단 장치(EOAT)

어떤 말단 장치가 필요한지에 따라 전체 투자 비용이 크게 달라집니다.

  • 평행형 및 적응형 그리퍼
  • 진공 흡착식 또는 자력식 말단 장치
  • 듀얼 그리퍼 시스템
  • 작업 특성에 맞춰 설계한 맞춤형 말단 장치
  • 툴 체인저 및 여러 툴을 함께 사용하는 구성
비전·센싱·인식 시스템

비전·센싱·인식 시스템

UR 로봇을 활용하는 자동화 시스템에는 다음과 같은 지능형 시스템이 추가로 필요한 경우가 많습니다.

  • 2D/3D 비전 시스템
  • 바코드/RFID 스캐너
  • 힘·토크 센서
  • 머신러닝 기반 검사 도구
시스템 통합 및 엔지니어링 작업

시스템 통합 및 엔지니어링 작업

산업 자동화 비용은 작업 셀의 구성과 구현 난이도에 따라 달라집니다. 주요 작업은 다음과 같습니다.

  • 작업 셀 레이아웃 및 기계 설계
  • PLC 및 네트워크 연동
  • 부품 취급, 작업 순서 제어, 안전 기능 구현을 위한 프로그래밍
  • 현장 시운전 및 최적화
  • 목표 처리량에 맞춘 사이클 타임 조정
안전 요건

안전 요건

안전 기준을 충족하는 데 필요한 설비와 절차도 최종 프로젝트 범위에 영향을 미칩니다.

  • 안전 스캐너 및 영역 감지 센서
  • 인터록 및 안전 방호 설비
  • 위험성 평가
  • 해당 지역의 안전 기준 준수를 위한 문서 작성
작업 셀 구성품 및 기반 설비

작업 셀 구성품 및 기반 설비

로봇 외에도 다음과 같은 장비와 설비가 필요한 경우가 많습니다.

  • 로봇 설치대, 베이스 또는 이동식 카트
  • 컨베이어 또는 부품 정렬·공급 장치
  • 고정 치구 및 부품 안착 장치
  • 케이블 정리 장치 및 배전 설비
  • 보관 랙 및 주변 장치
교육·기술 지원 및 장기 운영 서비스

교육·기술 지원 및 장기 운영 서비스

장기 운영 비용에는 일반적으로 다음 항목이 포함됩니다.

  • 운영자 및 유지보수 담당자 교육
  • 원격 지원 및 현장 기술 지원
  • 예방 정비 프로그램
  • 보증 기간 연장 옵션
  • 소프트웨어 업데이트 및 성능 최적화
도입 방식

도입 방식

UR 시스템은 예산 여건에 맞춰 다양한 방식으로 도입할 수 있으며, 선택한 방식에 따라 현금 흐름이 달라집니다.

  • 직접 구매를 통한 설비 투자
  • 리스 또는 금융 상품 활용
  • 서비스형 로봇(RaaS)
  • 시범 도입을 위한 단기 임대

UR 자동화 프로젝트의 예산을 산정하는 방법

정확한 견적이 없어도 다음 단계를 따르면 초기 예산을 현실적으로 산정할 수 있습니다.

1. 자동화할 작업을 명확히 정의합니다

필요한 가반하중과 작업 반경, 목표 사이클 타임을 정리합니다. 취급할 부품이 몇 종류인지, 어떤 작업 환경에서 사용할지도 확인합니다.

2. 필요한 말단 장치와 센서를 파악합니다

다음 항목을 구체적으로 정리합니다.

• 그리퍼 종류

• 비전 시스템 요구 사항

• 센서 또는 검사 도구

• 맞춤형 부품 고정 치구의 필요 여부

3. 시스템 통합의 복잡성을 평가합니다

다음과 같은 조건이 있으면 필요한 장비와 작업 범위가 늘어날 수 있습니다.

• 다양한 품목(SKU) 또는 부품 형상

• 엄격한 사이클 타임 요건

• 제한된 설치 공간

• 여러 단계로 이어지는 작업

• 변동성이 큰 작업(예: 다양한 제품을 취급하는 팔레타이징·디팔레타이징)

• 안전 요건(예: 센서, 안전 펜스, 협동 작업 구역)

4. 설치 및 교육 비용을 반영합니다

현장 프로그래밍, 최종 조정, 사용자 교육에 드는 비용을 포함합니다.

5. 장기적인 기술 지원 비용을 고려합니다

로봇의 전체 사용 기간에 필요한 유지보수 및 서비스 비용을 예산에 반영합니다.

대표 작업별 구성 예시

다음 예시는 작업의 복잡성에 따라 필요한 구성과 투자 규모가 어떻게 달라지는지 보여줍니다.

단순 픽 앤 플레이스

단순 픽 앤 플레이스

  • 가벼운 부품
  • 기본형 그리퍼
  • 기본적인 안전 조치
  • 짧은 설치 기간
검사 또는 머신 텐딩

검사 또는 머신 텐딩

  • 비전 시스템
  • 정밀한 동작의 반복 수행
  • 여러 개의 부품 고정 치구
팔레타이징·디팔레타이징

팔레타이징·디팔레타이징

  • 작업 반경이 넓은 로봇
  • 진공 그리퍼
  • 안전장치 및 방호 설비
  • 컨베이어 또는 팔레트 배치·대기 설비
다품종 생산

다품종 생산

  • 고급 프로그래밍
  • 여러 툴 또는 그리퍼를 사용하는 구성
  • 부품별 차이를 인식하는 3D 비전
  • 다양한 부품에 대응할 수 있는 치구 또는 센싱 시스템

유니버설 로봇 솔루션을 같은 기준으로 비교하는 방법

UR 로봇 도입을 검토할 때는 다음 항목을 각각 확인하고 비교해야 합니다.

  • 로봇 하드웨어
  • 말단 장치 및 센서
  • 소프트웨어 모듈
  • 시스템 통합 서비스
  • 안전 설비
  • 교육 및 시운전
  • 지속적인 기술 지원
  • 보증 조건 및 적용 범위
  • 에너지 소비량

각 항목의 구성과 제공 범위를 확인하면 시스템 통합 업체나 솔루션이 달라도 동일한 기준으로 비교할 수 있습니다.

Hero Desktop FarmacéuticoHero Desktop Farmacéutico

도입 계획에 맞는 견적이 필요하신가요?

지금 상담을 신청하세요. 유니버설 로봇 담당자가 연락드려 작업 환경을 확인하고, 자동화하려는 작업에 맞는 견적을 안내해 드립니다.

자주 묻는 질문: 유니버설 로봇 가격 및 예산 수립

  • 견적을 받는 데 얼마나 걸리나요? 대부분의 시스템 통합 업체는 자동화할 작업에 대한 정보를 받은 후 상세 견적을 제공할 수 있습니다.
  • 유니버설 로봇 시스템 도입 시 금융 상품을 이용할 수 있나요? 네. 일반적으로 리스나 금융 상품을 활용할 수 있으며, 구독 방식도 선택할 수 있습니다.
  • 크기가 큰 UR 모델은 가격이 더 비싼가요? 일반적으로 그렇습니다. 가반하중이 높고 작업 반경이 넓은 모델일수록 도입 비용도 높아집니다.
  • UR 로봇에는 맞춤형 말단 장치가 필요한가요? 맞춤형 장치는 작업 특성상 필요한 경우에만 사용합니다. 많은 작업은 기성품 말단 장치로도 수행할 수 있습니다.
  • 시스템 통합 비용을 높이는 요인은 무엇인가요? 목표 처리량이 높거나 작업 순서가 복잡하면 비용이 늘어날 수 있습니다. 맞춤형 말단 장치가 필요하거나 안전 설비가 많이 필요한 경우에도 비용이 증가합니다.

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.