e-Series 가 자동화 장벽을 무너뜨리는 방법 – UR + 핸드 쉐이크
현대적으로 상호 연결된 세상에서 어떤 기술도 진공 상태에 있지 않습니다. 이것은 우리가 운전하는 자동차, 우리가 사용하는 전화기, 공장에 동력을 공급하는 로봇에 대해서도 마찬가지입니다. 대중의 힘에 제품을 공개함으로써 기업은 그들 자신이 결코 꿈꿀 수 없었던 제품의 잠재력을 실현합니다.

현대의 상호 연결된 세계에서는 기술이 진공 상태에 있지 않습니다. 이것은 우리가 운전하는 자동차, 주머니에 사는 전화 및 공장에 동력을 공급하는 로봇에 적용됩니다. 기업은 대중의 힘으로 제품을 개방함으로써 자신이 결코 상상할 수 없었던 제품의 잠재력을 깨닫게됩니다.
Steve Jobs가 2007 년에 무대에 올라 세계 최초의 iPhone을 선보였을 때, 그것은 전화 산업을 머리로 바 꾸었습니다. 세련된 디자인, 매끄러운 유리 스크린 또는 하드 키보드의 불안정한 부족 때문이 아닙니다. 아닙니다. 상자에 들어있는 제품의 종과 휘파람에서 놀라운 가치가 발생하지 않았습니다. 그 대신 애플은 앞으로 몇 년 안에 애플을 아이폰을 중심으로 구축하는 광대 한 생태계에서 비롯되었다. 로봇 산업에서 유니버설 로봇이 성공한 것은 바로 이와 같은 사고 방식이며, 특히 전세계 제조업체에 첫 해 1 주년을 맞이한 e-Series가 특히 그렇습니다. 작년에 UR의 새로운 주력 제품 라인은 UR + 플랫폼을 통한 완벽한 타사 통합을위한 플랫폼이기 때문에 초보 사용자가 실제 응용 프로그램 솔루션을 사용할 수 있기 때문에 기능 세트의 합계보다 큰 것으로 입증되었습니다.
Apple과 마찬가지로 Universal Robots는 2014 년에 타사 액세서리 개발자가 자신의 코봇과 플러그 앤 플레이 할 수있는“URCaps”를 만들 수 있도록하여 이미 성공적인 초기 코봇 주변에 생태계를 구축했습니다. 최종 사용자를위한 설정 단순화 및 응용 프로그램 기능 확장. 작년에 e-Series가 출시되면서 처음으로 우리는 처음부터 이러한 종류의 공개 개발을 염두에두고 만들어진 로봇을 보았습니다. UR 코봇의 다음 진화는 특히 UR + 제품의 에코 시스템을 활성화하는 데 중점을 둔 플랫폼으로 특별히 개발되었으며, 현재 개발자 프로그램에 400 개 이상의 회사가있는 195 개의 제품이 포함되어 있습니다. 이전 세대에 비해 새로운 e-Series 라인의 변화는 일반 사용자에게는 보이지 않지만 컨트롤러 업계를 포함하여 타사의 개발, 설계 및 통합을 강화하기 위해 많은 배후에서 발생했습니다. 실시간 데이터 교환 서버, 내장 된 힘 / 토크 센서 및 로봇 산업의 다른 곳에서는 찾을 수없는 광범위한 개발자 도구 키트를 통해 최고의 500Hz 업데이트 속도.



1+1=3
처음에 언급했듯이, 기술은 진공 상태에 있지 않으며, Universal Robots 생태계에서 번창하는 곳을 찾은 최고의Robotiq User Conference (RUC)보다 더 좋은 예는 없습니다. 제 4 회 연례 로보 크 사용자 회의 (RUC)에서 청중에 앉아있는 동안, 나는 e-Series를 둘러싼 번화 한 생태계가 얼마나 성공적으로 영향을 미쳤는지 깊이 생각해 볼 수있었습니다. 세계 어느 곳에서도 타사의 로봇 액세서리 개발자가 주최하는 행사에서 수백 명의 사람들이 모이는 것을 볼 수 있습니다. 이 수준의 관심은 Robotiq이 제품에 적용한 기술이 아니라 유니버설 로봇을 위해 해당 제품이 잠금 해제 할 수있는 응용 가능성에 관한 것입니다. 우리는 CNC 텐딩, 샌딩 및 피니싱, 품질 테스트 및 조립과 같은 응용 프로그램을 중심으로 한 새로운 기능을 보았습니다.이 모든 기능은 로봇 초보자가 쉽게 처리 할 수 있도록 설계되었습니다.
사용자는 기능이 아닌 솔루션을 원합니다
실용 사용자는 자신의 목표를 달성하는 데 도움이되는 기능 만 관심을 갖습니다. 로봇 응용 프로그램에 대한 최종 사용자의 이야기를들을 때 로봇이하는 일에 대해 듣게됩니다. 자동화를 통해 얻을 수있는 이점, 비용 절감, 직원의 인체 공학적 개선, 품질 향상에 대해 자주 알게됩니다. 성공적인 의료 기기 제조업체의 직원 엔지니어는 Robotiq 사용자 회의에서 청중들에게“하루에 8 시간 동안이 작업을하는 사람이 있다면 얼마나 반복적이고 인체 공학적으로 비 친절한 지 알 수 있습니다. 로봇을 보유함으로써 숙련 된 작업자와 피니셔가 하루 종일 드릴을 디버링하는 대신 부가가치가있는 작업을 수행 할 수 있습니다.” 새로운 카탈로그 사양이 어떻게 양말을 벗겨 냈는지
e-Series는 다른 해에 어디에 있을까요? 세계가 UR + 플랫폼을 계속 수용하고 도구를 사용하여 세계의 제조 문제를 해결하는 데 한계가 있다면 하늘은 한계입니다. Steve Jobs는 1994 년 롤링 스톤에 가장 잘 말했습니다.“기술은 아무것도 아닙니다. 중요한 것은 사람들에 대한 믿음이 있고 기본적으로 훌륭하고 똑똑하며 도구를 제공하면 그들과 함께 멋진 일을 할 수 있다는 것입니다.”이러한 도구를 사용하면 사람들이해야하는 실제 작업에 중점을 둡니다. 나는 오늘날 사람들이 그들과 함께 꿈꾸는 '멋진 일'을 상상할 수 있다고 생각합니다.