폴리싱, 버핑, 그리고 샌딩 작업까지 — 섬세한 터치가 필요한 공정입니다. UR 협동로봇 암은 힘 제어 기능을 통해 위치를 자동으로 조절하며, 목표한 압력을 정밀하게 구현하는 유연한 솔루션을 제공합니다.

폴리싱, 샌딩, 버핑 및 그라인딩과 같은 마감 공정을 통해 달성되는 매끄러운 표면은 미학을 정제하고 촉감이 즐거운 제품을 만드는 것 이상의 역할을 합니다. 표면을 더 쉽게 세척하고, 부식에 대한 취약성을 줄이고, 내마모성을 높이고, 움직이는 부품의 마찰을 최소화하고, 코팅 접착력을 향상시킴으로써 제품 안전성을 향상시킵니다. 그러나 인간 작업자는 제품을 마무리하는 동안 종종 피로와 신체적 부담에 직면하기 때문에 이러한 섬세한 공정에서 일관성을 유지하는 능력을 저해할 수 있습니다. 이로 인해 제품 품질이 저하되고 결함이 발생합니다.
기존의 마감 자동화 시스템은 견고하고 비용이 많이 들 수 있지만 협업로봇 (코봇, cobot) 은 유연한 솔루션을 제공합니다. 변화하는 생산 요구에 쉽게 적응할 수 있는 협동로봇(코봇, cobot) 는 작업장 안전을 향상시킬 뿐만 아니라 제조업체가 시장 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하여 고품질 마감재와 향상된 효율성을 보장합니다.

제품의 최종 마감 작업은 형태, 외관, 기능성, 전반적인 품질을 완성하는 데 있어 매우 중요한 단계입니다. 이 공정에서의 일관성은 무엇보다도 중요합니다. 샌딩, 폴리싱, 글레이징 과정에서 압력, 속도, 각도의 미세한 차이만으로도 제품의 외관은 물론, 사용성, 내구성, 성능까지 영향을 받을 수 있기 때문입니다. 협동로봇은 유해 화학물질에 장시간 노출되어도 건강에 영향을 받지 않으며, 일정한 품질 기준을 충족하면서도 지속적인 고성능 작업이 가능합니다. 이를 통해 대량 생산 환경에서도 품질과 생산성을 모두 확보할 수 있습니다.

협업로봇은 정확한 정확도로 일관된 결과를 제공하고, 다재다능하며 컴팩트합니다. 이러한 사용자 친화적인 협업로봇 덕분에 품질 표준을 달성하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 섬세한 마감 작업에서부터 금속 제조의 견고한 응용에 이르기까지 유니버설로봇은 기업들이 경쟁업체와 차별화되는 장인의 손길을 보존하면서 운영을 증폭할 수 있도록 지원합니다.
지금 바로 협업로봇 전문가와 상담하여, 귀사에 꼭 맞는 맞춤형 솔루션을 확인해보세요.
유니버설로봇의 협업형 산업용 로봇은 최대의 성능을 발휘하기 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다. 이 부가 제품들은 그 자체로 하나의 생태계를 이루며, UR은 이 생태계를 **UR+**라는 이름으로 자랑스럽게 운영하고 있습니다. UR+는 로봇의 활용도를 극대화할 수 있도록 설계된 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치들을 아우릅니다.
유니버설로봇은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 협동로봇을 배치했습니다. 포춘 500대 기업부터 지역 계약 기계 공장에 이르기까지, 모든 규모의 회사는 6세대 협동로봇을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

UR 협업로봇은 업계 최고 수준의 사용 편의성과 직관적인 프로그래밍으로 유연성 요구에 정면으로 대응합니다. 또한 OEM과 개발자가 가치를 더하고 특정 요구를 충족할 수 있도록 강력한 백엔드를 제공합니다. UR 협업로봇 기반 시스템은 일반적으로 수년이 아닌 수개월 내에 투자 대비 수익(ROI)을 실현합니다.

유니버설로봇은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 협동로봇과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.
수천 개의 기업이 협동로봇을 통해 다음을 실현하고 있습니다.
- 생산성 향상
- 변화하는 제품 수요에 유연하게 대응
- 직원의 복지 및 근속률 향상
- 인력 부족 상황에서의 인력 운용 지원