협동로봇 팔레타이징 솔루션으로 엔드 오브 라인 작업을 최적화하고 생산성을 높이세요. 제품 형태가 달라도 일관된 정확성으로 반복 작업을 안정적으로 수행합니다.
팔레타이징은 생산 라인의 마지막 단계로, 저장 공간 최적화와 물류 연결에 중요한 역할을 하지만, 쉽게 병목 현상이 발생할 수 있습니다.
최근 제조업계는 인력 부족과 근골격계 부상 위험 증가로 인해 육체적으로 힘든 작업을 기피하는 경향이 강해지고 있습니다. 불량한 팔레트 품질과 포장재 손상은 제품 파손 위험을 높이고 비용 손실로 이어지며, 인건비와 포장 비용도 꾸준히 상승하고 있습니다. 이런 상황에서 협동로봇을 활용한 팔레타이징 자동화가 효과적인 해결책이 됩니다.
협동로봇은 높은 신뢰성과 유연성을 갖춰 작업 중간에도 즉시 재프로그래밍이 가능해 다양한 작업 전환이 원활하며, 비가동 시간을 줄입니다. 휴식 없이 장시간 작업해 생산성을 높이고 시장 출시 속도를 앞당깁니다. 중량물 적재와 반복 작업을 대신해 작업자의 부상과 피로를 줄이고 안전한 작업 환경을 만듭니다.

팔레타이징 작업은 높은 정밀도와 많은 체력을 요구하며, 특히 반복적이고 쌓는 제품의 크기와 모양이 다양할 때 어려움이 커집니다. 협동로봇은 이런 반복 작업을 정확하고 일관되게 수행하며, 제품 변화에 맞춰 빠르게 재프로그래밍할 수 있습니다.

현대적인 협동로봇 팔레타이저는 공간을 효율적으로 활용하고 뛰어난 적응성을 자랑합니다. 지금 전문가와 상담하여 기존 워크플로우에 어떻게 통합할 수 있는지 알아보세요.
유니버설로봇의 협업형 산업용 로봇은 최대의 성능을 발휘하기 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다. 이 부가 제품들은 그 자체로 하나의 생태계를 이루며, UR은 이 생태계를 "UR+"라는 이름으로 자랑스럽게 운영하고 있습니다. UR+는 로봇의 활용도를 극대화할 수 있도록 설계된 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치들을 아우릅니다.
유니버설로봇은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 협동로봇을 배치했습니다. 포춘 500대 기업부터 지역 계약 기계 공장에 이르기까지, 모든 규모의 회사는 6세대 협동로봇을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

UR 협업로봇은 업계 최고 수준의 사용 편의성과 직관적인 프로그래밍으로 유연성 요구에 정면으로 대응합니다. 또한 OEM과 개발자가 가치를 더하고 특정 요구를 충족할 수 있도록 강력한 백엔드를 제공합니다. UR 협업로봇 기반 시스템은 일반적으로 수년이 아닌 수개월 내에 투자 대비 수익(ROI)을 실현합니다.

유니버설로봇은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 협동로봇과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.
팔레타이징 작업 자동화에 대해 자세히 알고 싶으신가요?