자동화된 기계 관리로 효율성, 속도, 정밀도를 한 단계 높이세요. 협동로봇의 민첩한 재료 로딩과 일관된 공정 모니터링이 비즈니스를 강화합니다.
머신 텐딩은 CNC 장비나 사출 성형기 등 다양한 산업용 기계에 자재를 원활히 공급하는 핵심 작업입니다. 자재 적재 오류는 기계 오작동, 불량 증가, 장비 손상, 가동 중단, 비용 상승, 안전 사고로 이어질 수 있습니다.
장시간 반복되는 작업은 작업자의 피로와 실수를 유발해 생산에 영향을 미칩니다. 기존 산업용 로봇 자동화는 안전 문제와 유연성 부족이 단점이지만, 협동로봇은 기존 설비에 쉽게 통합되고 사람과 안전하게 협업하며 다양한 작업에 유연하게 대응합니다. 덕분에 작업자는 반복 업무에서 벗어나 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있어 업무 만족도와 안전성이 향상됩니다.
시간과 자원 절감부터 생산성 향상까지, 다양한 산업 분야의 기업들은 로봇 팔을 워크플로우에 통합하며 큰 혜택을 누리고 있습니다. 유니버설로봇의 협동로봇이 머신 텐딩 자동화에 어떻게 기여하는지 확인해보세요.

UR 협동로봇은 특정 단부 도구를 활용해 부품, 상자, 팔레트 등 다양한 재료를 정확하고 안전하게 잡습니다. 페이로드와 도구 중심점, 무게 중심을 고려해 추가 손가락, 맞춤형 마운팅, 외부 케이블링 등으로 사용자 정의가 가능합니다. 협동로봇의 정밀도와 민첩성은 자동화된 기계 관리에 더 높은 제어력을 제공합니다.

협동로봇은 창고, 실험실, 연구 센터 등에서 단거리·장거리 물품 운반을 안전하게 수행하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 무거운 하중이나 인체공학적으로 부담이 큰 작업도 대신해 작업자의 부담을 줄입니다. 비전 시스템과 공간 인식 센서 등 안전 장치를 탑재해 직원과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

자동화된 머신 텐딩은 더 짧은 시간에 더 많은 출력을 가능하게 합니다. 코봇은 효율적인 이동 경로로 휴식 없이 꾸준히 작업하며, 일관된 취급으로 부품 손상을 방지합니다. 이로 인해 가동 중지 시간과 결함률이 줄어들어 연중무휴 고품질 생산성이 향상됩니다.
귀사의 리소스와 기술 역량에 맞는 머신 텐딩 솔루션을 찾을 수 있도록, 필요 사항을 저희에게 말씀해 주세요.
유니버설로봇의 협업형 산업용 로봇은 최대의 성능을 발휘하기 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다. 이 부가 제품들은 그 자체로 하나의 생태계를 이루며, UR은 이 생태계를 **UR+**라는 이름으로 자랑스럽게 운영하고 있습니다. UR+는 로봇의 활용도를 극대화할 수 있도록 설계된 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치들을 아우릅니다.
유니버설로봇은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 협동로봇을 배치했습니다. 포춘 500대 기업부터 지역 계약 기계 공장에 이르기까지, 모든 규모의 회사는 6세대 협동로봇을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

UR 협업로봇은 업계 최고 수준의 사용 편의성과 직관적인 프로그래밍으로 유연성 요구에 정면으로 대응합니다. 또한 OEM과 개발자가 가치를 더하고 특정 요구를 충족할 수 있도록 강력한 백엔드를 제공합니다. UR 협업로봇 기반 시스템은 일반적으로 수년이 아닌 수개월 내에 투자 대비 수익(ROI)을 실현합니다.

유니버설로봇은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 협동로봇과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.
자동화의 이점을 계속해서 알아보세요. 다양한 산업의 기업들이 협동로봇을 활용해 머신 텐딩 작업을 어떻게 수행하고 있는지 확인해보실 수 있습니다.